丸缶手付のレビュー

平均満足度 4.71 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸缶手付 好川産業
好川産業
369 / 税込 406
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-21
用途:
塗装作業時

塗料の小分け等に使用します。蓋もしっかりと閉まり、持ち手が付いているので移動時も楽々です。

2025-11-02
用途:
缶使い勝手良し

安価で購入でき助かります。
缶使い勝手良し、取っ手も細いですが耐久性に問題は無いようです。

2025-09-10
用途:
シンナーの小分けに

一斗缶からのシンナーの小分けに使用。気密性も保ちながら軽量なので、使い勝手は良いです。

2025-07-22
用途:
防腐剤塗装および小分け保管

高所での防腐剤塗装時一斗缶では重く、数缶に小分けするために利用したのですが、缶もしっかりとした作りで大きな刷毛も使え今でも便利良く使用しています。

近藤マリンサービス 様2025-02-06
用途:
塗料の小分け用に

一斗缶の塗料を普段使い用に小分けしたり、調色した塗料の保管用に使用しています。
シングルだと口が弱いのでダブルを使いますが、価格が以前より結構上がっており その理由から星4個の評価ですが、製品としては星5個の評価です。
10個セットとかで もう少し安価になると嬉しいです。ご検討ください。よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
2023-09-19
用途:
配合塗料の保管用
対象商品:
60366355

調色依頼の量が多い時や長く保管する場合に使用します。また小出しで、持っていくときにも重宝します。蓋もしっかりしまりこぼれることもない。

1人が参考にしています
株式会社後藤土木 様2022-06-21
用途:
高圧電力管の布設配管時の、滑剤入れに使用
対象商品:
60366337

ホームセンターではこのサイズの缶は無く、取っ手付きのこのサイズを探していて、モノタロウさんで発見!
さすがモノタロウって感じでした。
溝掘り、配管時の滑剤入れに最適です。
75ミリのアルミビタに乗せるのにピッタリのサイズ。
取っ手もあるので最高!
蓋はいらないけどね。

2人が参考にしています
2022-05-28
用途:
鋼材塗装作業で。
対象商品:
60366346

とにかく値段が安いのと関連商品が一度に頼めるのがありがたいです。

2024-03-23
用途:
塗料の小分け
対象商品:
60366355

取っ手の付け根がもう少しコンパクトになれば梱包しやすい

2021-11-01
用途:
機械へグリースするときの小分け缶として
対象商品:
60366355

カタログで選ぶため、3L缶と悩みましたが、狭いところで使用するので1L缶で正解でした。ただ、私が想像するフタとは違いました。写真を見ればわかることですが、密閉がしっかり出来て中身がこぼれることはありません。しかし、マイナスドライバなどの工具がないと開ける事が出来ません。使用するところの用途に合わせて選択する必要があります。

1人が参考にしています
2022-02-02
用途:
調色塗料の保管
対象商品:
60366364

縁あり蓋の方を購入。
缶の作りは、一般の塗料缶と同じなので密閉も十分だし強度も十分。
特に問題なく使えている。

株式会社クリステンセン・マイカイ 様2021-10-23
用途:
グリスの小分け販売用として
対象商品:
60366337

概ね満足している。
小分け販売用として使用しているので、簡単な封印シールが付属されているた良いのですが...

2021-10-09
用途:
塗装、塗料保管
対象商品:
60366364

密封性もよく、塗料を入れるにはもってこいの商品です。

2020-07-30
用途:
塗料入れ
対象商品:
60366337

少量の塗料を小分けにして運ぶのに使いました。
フタがついてるので運搬中も安心でき、
取手があるのでその後の作業もやりやすかったです。