パイプキャップのレビュー

平均満足度 4.91 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パイプキャップ TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)
170 / 税込 187
Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。 【用途】本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-02
用途:
足場用

プラスチックのパイプキャップが破損して耐用年数が良いパイプキャップが見つかり、プラスチック製と違い紫外線劣化で知らぬ間に単管の中に雨水が入らず安心できるパイプキャップです。

2026-01-05
用途:
単管キャップ
対象商品:
61122985

金属製で単管となじむ商品を探していてたどり着きました。
単管と色が同じで見た目になじみ、単管端部にバリが出ていると入らないぐらいサイズぴったりでした。
多数必要な商品なので廉価なのはありがたいです。
ZAMなので今後の耐久性にも期待しています。

2025-10-19
用途:
当然パイプキャップに....

商品の質また値段共に満足。
やはりなんといってもZAMというのが素晴らしい。

株式会社テクノセントラル 様2025-05-19
用途:
工作物の加工

コスパも良く使い易いです。色々な材料探しします。ありがとうございました。

2024-08-16
用途:
単管のエンドキャップ
対象商品:
61122985

4~5年前足場の単管エンドキャップにプラスチック製を施していたが紫外線劣化で肝心の頭がボロボロになり耐久性が良いのがホームセンターでは売っていなくモノタロウで検索してみたら売っていたので早速買いました。素早い納品ですぐに取り付けました。長い目でみると絶対に耐久性が良い物に限ります。結果的に安い買い物になります。さすがモノタロウありがとうございました。また買いたいと思います。

1人が参考にしています
2024-04-21
用途:
果樹棚の単管パイプのキャップ

プラスチックキャップは4,5年で粉々に割れるので金属製に変更しました。安価で見た目もきれいです。数多く使うので、バーコードシールをきれいに剥がすのに閉口していましたが、今回の購入からビニール袋の個装になり助かります。

ONO農園 様2024-07-23
用途:
フェンスの支柱
対象商品:
61122985

プラスチック製は安いが耐久性がなく
この商品に期待する コスパ最高

堀総建 様2024-06-08
用途:
家のベランダの手摺りの施工時
対象商品:
61122985

色が単管と違和感が無いため、見た目が非常にいいです。

2024-01-20
用途:
見た目も綺麗です。
対象商品:
61122985

肉厚が、薄く単管パイプに綺麗にはまりました。
外観も、違和感ありません。

2024-03-31
用途:
単管の上部からの水対策
対象商品:
61122985

意外と少ない単管用キャップ。塗装時に凹部の文字部分に塗料が入りにくいため、文字なしのタイプも出していただけると助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2024-01-09
用途:
アメリカンフェンスのポールキャップとして
対象商品:
61122985

アメリカンフェンスのポールとして単管をしようしたので、そのキャップとして使用しました

株式会社ふじでん 様2023-03-30
用途:
ブドウ棚の垂直に打ったパイプのキャップ
対象商品:
61122985

はじめはキャップの存在を知らずそのまま放置していました。知り合いから水が溜まって錆びると教えてもらい数個いただきつけてみました。なかなかフィット感もよくこれなら全部つけないとと追加で購入しました。おかげさまで寿命も延びそうです。

2022-08-30
用途:
単管のキャップに使用
対象商品:
61122985

商品はしっかりして値段もお手頃ですね。
一度嵌めてしまうと、手では取り外せなくなるので注意が必要です。
金属製で厚みが薄く、単管パイプに嵌めても、でっぱりが少ないので見栄えも良いです。

1人が参考にしています
2022-04-25
用途:
フェンス作成
対象商品:
61122985

単管パイプでフェンスを作成しました。単管端部の仕舞はキャップかあると見栄えが違います。この商品は安価で使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
2022-06-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
61122985

ja22wクロスメンバーキャップにピッタリでした
こちらは被せて取り付けます金属製でしっかりしておりゴムハンマーで軽く叩けばキッチリハマリ抜く時はドライバーとハンマーが必要かも価格も安く見栄えが良くなりました。

淡路島ワイナリー合同会社 様2022-11-19
用途:
農業資材支柱キャップ
対象商品:
61122985

プラキャップよりももちろん耐久性はありますので
安心して使ってます。

2022-04-11
用途:
葡萄棚に使用
対象商品:
61122985

装着すると見た目がとてもスマートで良い商品だと思います。

2022-03-06
用途:
単管支柱のキャップに使用
対象商品:
61122985

装着も簡単で作業しやすく、見栄えも良く仕上がりました。

有限会社SAFETY交通 様2021-11-07
用途:
フェスの支柱

単管パイプにピッタリです。塗装するとはまらないので塗装する時は取り付けしてからの塗装がいいと思います。

1人が参考にしています
2021-07-11
用途:
単管に使用
対象商品:
61122985

商品はしっかりとしたものでした。
近場に売ってなくたすかりました。
試していませんが、外すには工具が必要でしょう。
手では取り外しできませんでした。