ハンディークランプ 伸縮式のレビュー

平均満足度 4.54 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンディークランプ 伸縮式 モノタロウ
モノタロウ
1,098 / 税込 1,208
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。 【用途】合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-12
用途:
木工作業

似たような形状・機能の伸縮式ロックハンドクランプの中では最も安価な商品だとおもいますが、使用感や部材の強度面では全く問題なく、しっかりと保持・固定できます。アームの伸縮機能により最大15cm強の厚みの物まで掴むことができ、先端部の可動パッドと合わせ、両方の腕が独立して伸縮し保持角度が自由に変えられるので、固定箇所の周辺に制限がある場合など大変便利です。可動パッドも若干軟らかめですがその分固定材を傷つけにくくなっています。
ただし伸縮部分の角度設計上、アームを伸ばしてもフトコロ寸法はあまり変わらず、同時に薄い物は掴めなくなるので、商品説明にあるような「奥の方で固定したい」場合には姉妹品の伸縮機能がないハンディークランプ【M75】の方が適しています。
また伸縮部の固さにかなり個体差があり、特に収縮時の腕の動きが渋い“ハズレ品”の場合は伸縮動作を繰り返すうちに中心のカシメ部が少しずつ緩んでくるので、時々点検も兼ねて締め直す必要があります(トルクスレンチ【T20】使用)。
品質のばらつきなど多少気になるところもありますが、価格に比して高機能で、見た目もパッドと金属部分を除き黒一色の成形で悪くなく、おすすめできる商品です。

1人が参考にしています
2023-01-31
用途:
ベンチバイス固定台の固定
対象商品:
62927208

持ち運び用の自作のベンチバイス固定台があるが、重量物を挟むと台が浮くので、机等に固定台ごと固定するのに購入。思った以上に使い易い。

1人が参考にしています
2023-01-05
用途:
木材の固定
対象商品:
62927208

色々な会社から同じような商品が売っていますが、確実に手に入り信用もあるとふんで購入。まだ、耐久性がわかりませんが非常に便利に使っています。

2022-02-28
用途:
ボール盤への部材の固定
対象商品:
62927208

バイスグリップのように、ガッチリ締め上げるように使うことはできませんが、軽く固定するには便利です。特に外す時ワンタッチで全く力を入れず外せるのが良いです。もう少しだけ強く挟めればよいのですが、そういう場合はバイスグリップ(ロッキングプライヤー)や普通のF型クランプをお勧めします。

2022-05-05
用途:
追加購入で4個になりました
対象商品:
62927208

以前買ったのが2個でした。コンパクトなわりに対応範囲が広く使いやすいので、あと2個買い足しました。

2022-01-29
用途:
木工作業や鉄鋼作業に
対象商品:
62927208

バイスでは保持しきれない物のクランプに非常に役立つ。4点購入し木材カットに使用しています。開口幅も広く多用途に使える。不足が有れば再購入予定。

2021-12-14
用途:
木工作業
対象商品:
62927208

これ一つで色んな材厚に対応できるのでとても便利です。さっと止められるのがいいですね。ただ気になるのが開口部の幅を変えるのにひっかかって動かない時があります。個体差かもしれませんがそこを除けば満足できる商品です。

2021-08-22
用途:
DIYの木工 固定 接着
対象商品:
62927208

アームの伸張はスムーズで望む位置に調整しやすい。それでいて十分な剛性もある。またクランプ位置がノッチ式でなく無段階であるため思った通りの締め付け力に微妙な調整が可能。先端は硬質ゴム様の適度な摩擦があり把持物が滑らない。かといって柔らかすぎて把持力を損なうということもない。アイデアだけでなく実際の使用感の調整が素晴らしい。
まだ数日しか使用していないので、この性能が長期維持されれば完璧。

2021-07-29
用途:
板の接着時の押えとして
対象商品:
62927208

長尺の板を接着する際に使用しました。
クランプの最大経口も大きく開き、挟みやすいのと「滑り止め」
「挟み込む力」「コンパクトさ」夫々とても気に入りました。
最初に2個購入し、気に入ったので追加で2個購入し計4個で
作業もスムーズに完了しました。

2021-08-23
用途:
木工作業時
対象商品:
62927208

丁度良い大きさ。数枚の板を挟む際にそれほど力を要らない場合にはFクランプの登場が減ります。金属部は錆びが発生するかも知れないので、ステンレスネジなどを採用すればなお良い。

2022-06-12
用途:
木工作業時の木材固定
対象商品:
62927208

締め付け力が弱く感じる。もう少し強いと思っていました。少し残念です。

2021-10-17
用途:
木工用治具作りに使用の為。
対象商品:
62927208

伸縮式はとてもべんり、噛みつきも良く厚物に最適だ、但し握りがナイロン製で柔らかく、ハンドルは硬い方が良いと思う。

2021-07-12
用途:
日曜大工
対象商品:
62927208

重宝しています。腕が伸びるのはいい。汎用性が高いです。

2021-03-05
用途:
作業時の部材押さえ(固定用)
対象商品:
62927208

造りがどんな感じかわからず心配でしたが、届いた物は
造りも材質もしっかりしていて、挟むサイズも可変可能で
安心して使えました。
2個購入したのですが、追加購入も検討したいです。

有限会社ミヤシタ 様2021-09-25
用途:
サーフボード修理作業に使用しています。
対象商品:
62927208

掴む力が強くていいのですが、もう少し大きいと更にいいですね。

2021-05-27
用途:
木工作業にて使用
対象商品:
62927208

締め付け幅を変えれるのは便利だと思う、締め付け具合も良いです。
先の当たりパットをもう少し硬い物が良いかな。

2020-08-08
用途:
材料の固定
対象商品:
62927208

挟める幅の広いクランプを探していたときに見つけました。結果、購入して大正解で、厚みのある材をしっかり固定してくれます。クリップクランプだと、接地面積が少なく、挟める大きさにも限度があります。その点、このハンディクランプは、手軽に扱えるクランプとして活躍しそうです。

有限会社青木造船所 様2020-09-22
用途:
製作品の組付け又は、仮合わせの時
対象商品:
62927208

クランプ部分が伸縮式なので、色々な場所に使い良いです。

2020-08-16
用途:
木材固定や部材組み立てなどいろいろな作業で使用
対象商品:
62927208

しっかりとした作りで使用感も問題ありません。
あるとしたら、先端のラバー状の滑り止めがもう少し効いてくれると良いと思います。

2020-09-16
用途:
材料の固定
対象商品:
62927208

簡単にアームが伸びるので使いやすいです。三種類買わずにこれ一本で間に合います。
もう2つくら買おうかと思います。