端子抜き工具のレビュー
- 用途:
- バイクの配線回りの修理
- 対象商品:
- 62926867
古いバイクのレストアで配線回りの分解に以前は自作の道具を使いましたがやはり専用品は良いです。ただカビて固着している場合はもう少し硬めの物が欲しい。
- 用途:
- コネクターの端子貫
- 対象商品:
- 62926867
コネクターの端子を抜くときに使用、先が平らで端子の爪がやや抑えずらい、他社の物は、先が少しとがらせてあり、爪を抑え易いように感じる、
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 110型カプラー端子抜き
- 対象商品:
- 62926867
バイクの電装品交換を行う時に、社外品を良く使うんですが、カプラー端子の抜き差しが必須です。今まで他の端子抜きを使用していましたが、どうしても強度不足でサビ付いた端子を抜く時は曲がったりしていました。このモノタロウの端子抜き工具の厚みのある方は、強度が高く非常に使いやすく重宝してます。厚みのない方は隙間に入りやすくこれも使いやすいです。イイペアだと思います。
- 用途:
- エーモン カプラー2極(ロック式) 250型 用に
- 対象商品:
- 62926867
コネクタ外し用に購入しました。
ちゃんと外せますが、100均の精密ドライバーでも出来るので、250型で必ず必要かと言われると。。。
- 用途:
- バイクの配線整備時
- 対象商品:
- 62926867
オートバイのメインハーネスを整備する際に使用しました。
ほぼ110型コネクタで、平たい工具がメス端子、丸棒はオス端子を抜くのに重宝しました。
最初は作業に慣れておらず、工具を力ずくで挿し込んでは工具の先端が曲がってしまうことが多々ありましたが、
コツを掴んでくると、難なく作業ができました。
(それでも、一日中作業していたら平たい方が折れてしまったので、もう一式購入しました。)
- 用途:
- オートバイのレストア作業用に購入
- 対象商品:
- 62926867
1980年代のバイクともなると端子カプラーが経年劣化でボロボロな場合が多く、ハーネスや機器は使えてもカプラーの交換は必須です。最初は精密ドライバーなどを使ってましたが、本品は端子抜きに大変便利です。モノタロウオリジナルで、価格もリーズナブルで使用頻度が多い場合は、必須です。
- 用途:
- コネクタからのピン外し
- 対象商品:
- 62926867
柄が丸い方ですが、握ったら、ポキッと折れました。金属心材が、貫通しているわけではなく、割りばしより強度がありません。
使用は初回でしたので、疲労によるものではありません。
おまけに普通の接着剤ではくっつかず、補修できませんでした。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 端子交換時
- 対象商品:
- 62926867
薄いタイプの道具が使用頻度が高いが素材自体の強度が低く数回の使用でくの字に曲がってしまった。正直言ってこの値段では…返品したいくらいです。
もう片方の厚いタイプは問題なく使えます。
ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- オートバイの配線
- 対象商品:
- 62926867
110型に使用。当初薄い方を使用したがうまくいかず、他の人のレビューにもあるとおり曲がってしまう。一方、丸棒の方をコネクタに突っ込むと簡単に端子が抜けた。端子のフックを押し込むのにちょうどいい太さ。
- 用途:
- 配線のメンテナンス・組み立て時
- 対象商品:
- 62926867
HM 防水コネクタのターミナル抜き取りに使用。思ったよりへにょへにょなので使い方にコツが要りますが、精密ドライバーで抉るよりはずっと楽に作業できます。
- 用途:
- 自動車DIYメンテ
- 対象商品:
- 62926867
110端子の取り外しに
普通に使えてますが繰り返し使った時の金属の「曲げ」部分の耐久性がどうかなという気はしますが年に何度も使わない人には十分だと思います
- 用途:
- コネクタの端子抜き
- 対象商品:
- 62926867
これを売るのはどうでしょうか?平らな方はすぐに曲がってしまいます。すごく強度がないと思います。もう使う気になれませんが、4本抜けたので+1しておきます。
大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。