エアーホース PVC製のレビュー

平均満足度 3.85 (81件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーホース PVC製 モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。 【用途】エアツール用ホースに
81件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-06
用途:
コンプレッサーのホースで使用

クチコミを見て大丈夫だろうと思い、コンプレッサーの配置換えで購入しました。外観はメーカー品よりも劣る感じがしましたが、1か月以上使用して問題無いので、あとは耐久性がどこまでなのか‥。

2026-02-03
用途:
重機や大型車のメンテナンス時

軽くていい、耐久性もありそう、ただ気温が低いとホースが硬くて取り回しが悪い

2026-01-12
用途:
トラックに使用
対象商品:
52971329

寒いと 硬くなりすぎる 熱に弱く 直ぐパンクする。
ゴム、ウレタン製では無いので…失敗です。
部屋内で使うなら良いと思う

2人が参考にしています
2025-09-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
52971329

太さの割には柔らかめで問題無いのですが最初はすごくビニール臭がしますね。でもウレタン製より丈夫そうですしサイズも色々あって良いです、今後はウレタンホースから徐々に変更予定です

3人が参考にしています
2026-01-08
用途:
エアー工具使用

ホースは固めで特に冬場になると配管の様に固くて使い物にならない

2025-09-08
用途:
コンプレッサー繋ぎ
対象商品:
52971329

コンプレッサーから繋ぎました、耐久性はわかりませんがコスパと品質は必要十分だと思います。

1人が参考にしています
2025-09-21
用途:
自転車のメンテナンス

しなやかさも十分にあり取り回しも
思っていたより楽にできると思います。
耐久性は時間がたたないと分からないのですが
期待しています。

マルテック 様2025-09-14
用途:
工場内のエアー配管

工場内のエアー配管に使いました。70M位使用しました。本年2月に購入し
8月には、配管が破裂しエアー漏れとなりました。使用圧力は8Kg/cm2のコンプレッサーで、ホースは耐圧10kgと記載されてますが、ひどい商品です。
伸びも10Mで50cm位伸びるので、ホースの継ぎ目が押し合いになり、エアー漏れを起こすような始末でした。二度と使いません。
その後、十川ゴム製に交換しました。十川ゴムは素晴らしいです。

11人が参考にしています
2025-10-16
用途:
コンプレッサー

安くて丈夫で満足しています。又購入しようと思います。

2024-11-20
用途:
工場内エアー配管

物は結構硬いですが、しっかりしているように感じるので、だいぶ満足です。
工場内のエアー配管を配置するのに使いました。

1人が参考にしています
2025-02-05
用途:
整備作業

ホ-スは強いですが、ほ-すが固く丸めて収納はややしずらいです。

1人が参考にしています
有限会社尾高工業 様2025-01-07
用途:
塗装に使用

非常に使用安く誠にいい表品です、又購入を考えています

2024-07-05
用途:
エアツールの使用時
対象商品:
64441186

安いエアホースだとウレタンホースですが、紫外線や湿気に弱く耐久性が有りません。
特に屋外で使うと1年も経たず交換に成ります。
なので、柔軟性が無く太く成りますが安くて耐久性のあるPVCホースを愛用しています。
今回、10年振りの交換でこのホースを買ってみました。
このホースは表面に筋が刻まれていて、光沢タイプの物にに比べてホースが接触した時の抵抗が少ないのが良いです。
PVCホースは冬場は相当硬く成って使い難いのですが耐久性には変えられません。

2人が参考にしています
株式会社三彩 様2024-09-25
用途:
高圧空気の中継

ゴム系の物が劣化で破損、でこれに交換しました。
どれでも経年劣化すると思いますが、しばらくは大丈夫、普通に使えているようです。

1人が参考にしています
2024-07-30
用途:
コンプレッサーからエアー供給

コンプレッサーから固定式のホースリールまでの配管に使いました 丈夫そうで安かったのでこれにしました ウレタンに比べると肉厚で硬いですが 取り回さず固定して使うにはいいと思います

2025-02-07
用途:
エアホース配管に

モノタロウブランドなので割引日に安価で購入
硬いですがその分耐久性に期待

1人が参考にしています
大滝オートサービス 様2024-09-14
用途:
作業時に使用

コンプレッサーからのエアー工具使用につかいます。
プラスチックス系のホースだと整理(かたずけ)よういですがPVC製だと
いがにスムーズにかたずれられます。

2023-10-14
用途:
コンプレッサーからエア工具への配管
対象商品:
64441195

使うエア工具によっては、取り回しがやりやすい細い柔らか目のホースを使いますが、その必要がないところでは、この頑丈なホースが非常にいいです。もう何年も前から使っているところも何ともなく、まだまだ大丈夫そうです。高価なブランド品もありますが、こういう使い方では品質の差は全くわかりません。コスパがいいです。

2人が参考にしています
2023-08-30
用途:
コンプレッサーのホース取り替え。
対象商品:
64441186

今までオレンジの樹脂製のホースを使っていましたが、すぐに穴が開いて空気が漏れるようになったので交換しました。肉厚で重いですがその分堅牢だと感じます。当分交換しなくてもよさそうです。

OHNISHI 様2023-08-15
用途:
タイヤ交換
対象商品:
64441195

前に購入したオレンジ色の物にヒビなどが入り代替として購入タイヤ交換などの時コンプレッサーから車まで離れているので今まで短いホースを2本つないで使用していましたが、1本で済むので絡まることが無くなり使い易いです。しっかりとした作りになっています。