平型コネクターボディのレビュー

平均満足度 4.48 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
平型コネクターボディ オーム電機
オーム電機
   
コードの延長に
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-17
用途:
延長ケーブル再利用
対象商品:
63709747

延長ケーブルの継ぎ足しが必要でしたので、コードを加工して使用しました。全く問題なく接続できました。

有限会社三協自動車 様2023-06-13
用途:
自動車修理業
対象商品:
63709747

延長コードの差し込みが壊れたときに購入しましたがホームセンターより安くて遜色なく使うことができました。

2023-02-24
用途:
延長コード作成用の補助器具として。
対象商品:
63709747

延長コード作成用の補助器具として。価格面でも、構造面でも満足。
他の購入者の意見も参考にしました。今後購入を検討されている方には、
付け加えてコメントします。電源コードには寿命があります。
古い機器から切り取って使う場合は漏電火災等の恐れがないか事前チェックを推奨します。
1.まず古いコードを10分以上水に付けます。2.絶縁テスト(漏電テスト)をします。
普通のテスターより割と高額な専用テスターを使います。で、目に見えないクラック等があると絶縁不良を検知できます。
それとねじ止めするとき端子使用を推奨します。髭はよくありませんので。

2023-07-24
用途:
交換部品として
対象商品:
63709783

近所のホームセンターにもあるにはあるが、お値段が少々お高いので急がない場合はこちらで。

株式会社エステー工業 様2023-03-03
用途:
配線コード取付時
対象商品:
63709783

この平型コネクターは配線が楽に付けられるのがとても良い

2021-08-15
用途:
延長コード作成
対象商品:
63709747

廃棄するビデオデッキから切り取った電源コードと合わせて延長コードを作りました。希望の長さのものはなかなかないので、とても便利です。

1人が参考にしています
2021-10-20
用途:
電気製品を使う時
対象商品:
63709747

比較的安価で延長コードを作成できたので活用していきます。

鈴木 様2021-01-16
用途:
延長コード作製
対象商品:
63709747

不要になった家電を分解・廃棄していますが、その際の電源コードを外し、それに、このコネクタを付けて 延長コード(1-2m)にしています。
3-4本作って使っています、安くて重宝しています。

2021-08-14
用途:
日常業務
対象商品:
63709747

通常使用で問題なく使用でき価格的にも満足してます。

2020-09-07
用途:
延長コードの自作
対象商品:
63709765

ちょうど良い長さの延長コードを作るのに使用。安価で問題無い。

2020-02-05
用途:
電気配線工事
対象商品:
63709783

この商品を使用してしばらく経ちますが、不具合は無いです。
パナより安いのがいいですね。

1人が参考にしています
2020-01-24
用途:
延長コードの製作
対象商品:
63709765

家電製品が壊れたりした際、コードを付け根から切ってこのコネクターボディを取付し、延長コードとして使っている。延長コードを購入するよりも安価。

オフィス白ヒ沼 様2020-02-28
用途:
倉庫内の照明機材の接続のために
対象商品:
63709747

黒い壁に目立たないように、と黒い部品を買ったのですが、ねらいどおりに存在感を消した小さなまとまり具合がよかったです。

バークシャー合同会社 様2020-11-09
用途:
電気製品から外したコードに取り付ける、メス型。
対象商品:
63709783

電気製品が壊れた際、本体根本から切断した電気コードに取り付けます。延長コードとして使っております。

株式会社ティエスティテクノ 様2020-09-22
用途:
交換時
対象商品:
63709765

大手メーカーの物と比較すると若干セパレータが低いので圧着端子等を使わない場合は綺麗な処理が必要です。

2019-11-18
用途:
破損した延長コードの改修
対象商品:
63709747

問題なく使用しています。
電線が黒色なので、黒色でマッチしています。

2019-08-04
用途:
延長コードの端末です
対象商品:
63709765

ついつい気をつけていても、踏んでしまって消耗品の一番手です。

2020-10-06
用途:
コードの継ぎ足し
対象商品:
63709747

他社製より割安で割安で性能的に他社製と比べとも遜色がない。

2020-07-16
用途:
テーブルタップの延長コード作成用として
対象商品:
63709783

バーコードの商品ラベルの粘着剤が商品に残り易く取り切るのに苦労と手間がかかります。是非材質の改善を!今時流行らないノリです。

山本ケミカル株式会社 様2020-04-27
用途:
機械の配線に
対象商品:
63709747

商品自体には満足していますが、商品に貼ってあるラベルが剥がしにくく、後も残ります。簡単にはがせるラベルに早急に変更お願いします。