マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプのレビュー

平均満足度 4.27 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ
異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-17
用途:
機械の安全カバーの固定用

以前にも同様のゴム磁石で機械の安全カバーを取り付けたことが有ったので、リーズナブルなモノタロウさんの物を購入して製作した機械のカバー取り付け用に使用しました。
磁力が強くカラー鋼板を貼り付けるとずれないので非常に使いやすくなっています。

2025-03-27
用途:
工場内のビニールカーテン同士の開閉用に

いままで紐で止めていたが、このマグネットロールのおかげで、ビニールカーテンの開閉がとても楽になりました。強力タイプののりも今のところ剥がれていないので、経時変化で剥がれないことを期待します。

2024-12-14
用途:
工事黒板に使用

工事件名や略図等の貼り付けに使用。便利です。もうちょい安いと助かりますが・・・

1人が参考にしています
2025-01-21
用途:
風除け透明シートのおさえ

枠型フレームに貼り付けて透明シートがなるべく密着するようにしています。
面積にもよりますが当方の要件は満たしており、コスパ含めて満足です。

株式会社イケダ 様2024-06-14
用途:
仕分けネームプレートし使用
対象商品:
65733526

剥離を剥がせばすぐ接着出来てなおかつマグネットの引力を十分感じました。
また機会があればリピートしたいと思います。

2024-05-29
用途:
掲示物の貼り付け
対象商品:
65733526

予想以上に磁力が強力です。少し厚みがありますがその分磁力があるのかもしれません。

株式会社吾嬬製作所 様2024-01-02
用途:
治具の固定
対象商品:
65733526

取り付けているのは90度位になる鉄板ですが熱にも強く満足しています

2023-04-21
用途:
機器の固定
対象商品:
65733562

幅はカットされているので、長さだけカットするだけで大丈夫なのでとても使いやすかったです。磁力もあり問題なく使えます。

2024-02-15
用途:
リモコンの操作ボタンの固定

500g程度のリモコンを逆さにして固定したかったのですが、磁力が弱く使用出来ませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご使用いただくテープの長さに比例して強くなるのですが、設置板の厚さ等にもよりますが、12cmほどをご使用いただくと固定できると思います。

2022-04-11
用途:
網戸を2重にするために購入
対象商品:
65733526

網戸のサイドにマグネットシートを張り、網を磁石で止めて2重にしました。2重にしたので虫は入りにくいと思います。マグネットロールは使いやすくハサミで簡単に切れて張れるので良かったです。

株式会社しろがねや 様2021-09-07
用途:
エレベーター保護マットのマグネットに
対象商品:
65733562

マグネットを貼り付ける前に溶剤の
速乾スプレーを吹き付けて
しっかり乾かしてからマグネットを貼り付けましたが、
完全に引っ付きました、磁力もそこそこにあったと思います。3面取り付けるのに3本約30m使用しました。
問題無いと思います

3人が参考にしています
有限会社ヤナギ 様2021-07-29
用途:
製本における製品の保護
対象商品:
65733526

1mの長さのゴムシートに貼り付け使用する。ゴムシートは製品に傷を付けないように使用する。ゴムシートを金属に張り付ける必要があったが、本製品を使用して作業効率の改善が図れた。磁力の強さを感じる。

2021-10-25
用途:
ファイルをホワイトボードに張り付けるため
対象商品:
65733526

ファイルや報告書などを、ホワイトボードに張り付けるために
使用しています。

2021-03-10
用途:
屋外掲示用
対象商品:
65733526

屋外のプラ看板の表示用に購入しました。マグネットに粘着のりが付いているので、簡単に作成できました。異方性の強力タイプなので、屋外で風が吹いても外れにくく安心です。

モリモト急便 様2020-05-08
用途:
POPや、会社標識、リモコンや、用途さまざまに使用してます。両面テープでは動かせめせんが、鉄の所ならどこでも簡単に動かせて大変便利です。
対象商品:
65733526

テープの幅1センチ刻みで選べるとまた用途が増えると思いました。

2020-01-14
用途:
掲示物の固定
対象商品:
65733526

現場に合わせ長さが自由にカットできるので都合良かった。磁力が更に強いとより一層利用目的が増える。

1人が参考にしています
2019-08-12
用途:
ビニールカーテンの固定に
対象商品:
65733526

冷房の冷気確保用に吊り下げたビニールカーテンの固定用に、カーテン側と壁側に一対で貼り付け
人の背丈くらいの長さで一本貼り付けてみたら、剥がすのが大変なくらいの密着度でありがたいやら困るやら…
目的は十二分に果たしているので大満足です

2018-12-13
用途:
ビニールカーテン開放部
対象商品:
65733562

毎回利用させていただいています。他社製品よりお安いので助かります。

株式会社エアスペースMMC 様2022-02-03
用途:
ポリカやプラダンの取り付け
対象商品:
65733526

ポリカを使ったを使った二重窓(寒さ対策)の取り付け取り外しに使う予定です。強力タイプがどの程度の強力なのか注文しないとわかりにくかったので注文してみました。もっと幅が細い製品などあると良かったです。

2018-03-10
用途:
エレベーター回り
対象商品:
65733562

エレベター壁回りの傷防止用に使用しました
とても良い感じに出来上がりました