遮光・遮熱フィルムのレビュー

平均満足度 4.32 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
遮光・遮熱フィルム モノタロウ
モノタロウ
1,298 / 税込 1,428
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心! 【用途】工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
44件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-19
用途:
窓ガラスの遮光

貼りやすく他社の遮光遮熱フィルムと違ってカーフィルム並みに透明度が高いのが良かったです。
ただ、解け留めのセロテープがフィルムに直貼りなので跡がなかなか取れません...せめてマスキングテープか紙を巻いてその上からセロテープ留めにするべきではないでしょうか。

2026-02-13
用途:
窓ガラス遮熱

コスパの良い商品から購入したが既存フィルム(外貼りアルミ蒸煮遮熱フィルム)より効果が低く感じたことから2枚重ねて貼ってみました。

2025-06-01
用途:
日中一番いることが多い部屋の窓にためしに貼ってみました。

予想していた以上に日差しがやわらげられて、まぶしさも減少し、もっと早く貼っておけばよかったかなと思っています。外からは室内が見えず、内側からはよく見えて目隠しにもなり良い買い物をしたと思います。冷房を使うこれからの時期はどのくらい遮熱効果があるのか・・・楽しみにしています。

2人が参考にしています
2025-08-21
用途:
自室の窓に貼付

出窓への朝日と普通窓への西日対策へ貼付しました、貼付した効果は良好で夏の朝日の刺激のやわらぎと西日対策で大変良好でした、貼り付けもネットで情報を集め初心者なりに大成功でした、但し霧の吹きかけをガラスとフィルムへ多い目に塗布することが決め手に気付きました。

1人が参考にしています
2025-07-31
用途:
工場窓用シャン通フィルムとして

リピートです。
スモーク色ですが、日中に室内から外を見たときの視認性が良いですね。
施工方法は一般的な遮光/飛散防止フィルムと同様に「霧吹き」と「スキージー」や「ゴムヘラ」があれば簡単にできます。
ガラス貼付け面から剥離フィルムを剥がした時に同じ面同士がくっつかないように注意が必要です。強く折り目が入ることも出来栄えを悪くするので、寸法を合わせてカットしてから貼付け作業に入ったほうが良いです。

2025-08-20
用途:
窓の遮熱

自宅の窓の遮熱と外部からの目隠し用で購入しました。
その代わり光が入らず暗くなりましたが、目的が達成できました。

2025-04-16
用途:
窓の目隠しに
対象商品:
65970065

真正面から見ると透けて見えますが斜めからはほぼ見えないです。
これ以上にコスパの良いフィルムがないので文句のつけようがないです。
何枚も貼ったことないので貼りやすいのかどうか分かりませんが、そこそこ綺麗に貼れたので問題ないです。

2025-06-02
用途:
窓の遮光、見えにくくするため

貼りやすく、外からも見えにくくなったため良かった。朝だけやや光が入るが、概ねちょうどよい。

2024-12-08
用途:
ガラスの遮光と飛散防止

ガラスの遮光と飛散防止の為に貼りました
窓ごとサッシから外して丸ごと水洗いしてから貼りました
耐久性等はまだわかりませんが安いので助かります

2025-02-05
用途:
遮熱されたのかなぁ

夏に、南向きの窓からの猛烈な日差しがあるので貼ってみた。
かみさん曰く「黒っぽいのでかえって熱をもつ気がする」とのことで、
実際に窓が熱くなってました。
1ヶ月も経たずに剥ぎ取りました。
何も見えなくなるけど、銀色のシートを貼った方がいい感じ。

2人が参考にしています
2024-03-14
用途:
工場窓の遮光遮熱
対象商品:
65970065

野鳥の衝突により破損した窓のガラス更新に伴い、スモーク色フィルムを試してみた。
日中であれば室内側からの視界は確保しつつ遮光(減光)ができ、遮熱・飛散防止もでき満足している。
但し、施工の際に貼付け面が乾いてくっついたとき、粘着剤と共にスモーク色が剥がれてしまうので、水が切れた部分は張り直しできない(色が抜ける)点に注意。
安価且つ大面積なので、工場窓への大量施工にはありがたい。

2人が参考にしています
2023-10-18
用途:
カーポートの日よけ
対象商品:
65970065

今回購入したものは接着面の粘着がしっかりしている。
サイズも900×2000と使い勝手が良く スモークも程よく濃いので日差し除けには最適。
数年前に購入の物900×1800もあるので同時に施工したが 接着面がハードではないので設置作業はやりやすいが湾曲部分等への施工では空気が残る。

2024-04-01
用途:
窓の目隠しとして使用
対象商品:
65970065

外から室内が丸見えだったため目隠し目的で使用。
夜に室内が明るいと目隠し効果は減るが何も無いよりは良い。

1人が参考にしています
あいおらいと 様2023-10-09
用途:
遊び小屋の窓はラスに貼付。
対象商品:
65970065

ミラー効果、窓の飛散防止に効果があると思います。今後が楽しみです。

2023-11-22
用途:
LEDランプの遮光
対象商品:
65970065

弊社照明器具製造業なのですが LEDランプ点灯検査時に使用しています。長期点灯させているが眩しすぎて周りに影響があるため あえて遮光し眩しさを軽減させるのに使用しています。眩しさは抑えるのに 点灯していることはよくわかるためとても役立っています。

株式会社増子 様2023-05-23
用途:
事務所の窓の遮光
対象商品:
65970065

張る前はかなり暗くなるかと思いましたが、張ってみると思ったほど暗くならず、
西日も防げ良かったので、他の窓にも張ろうかと検討中です。

株式会社オーエンス 様2023-08-12
用途:
サッシの目隠し
対象商品:
65970065

黒く見えますが結構丸見えです。遮光は良かったです。

2023-07-02
用途:
自宅のベランダ屋根の遮光・遮熱として
対象商品:
65970065

近年の酷暑の時期を迎え、自宅の快適環境の保持は必須条件でした。ベランダのポリカの屋根の内側にフィルムを張り付け遮光・遮熱両面で効果を狙いました。
取り付けたばかりですが、既に2~3℃の温度低下が見込めます。

2022-09-13
用途:
会社の窓の遮光のため
対象商品:
65970065

思ったより簡単に貼れてました。作業スペースをしっかり確保して作業するといいと思います。2人で協力すると、しわとかが防げるかも。

1人が参考にしています
株式会社藤原電設 様2024-04-01
用途:
窓の遮熱
対象商品:
65970065

使いやすく作業性が良かったです。
また使用する時は発注します。