コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付)のレビュー

平均満足度 4.80 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付) Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
529 / 税込 582
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-20
用途:
トイレのスイッチの交換
対象商品:
65976408

22年間使っていたトイレのスイッチの入切ができなくなりました。調べてみると製造中止の古い型番で代替品の表示がありましたので試しに注文しましたところすぐに届きました。ブレイカーを落として丁寧に交換しました。電気作業は全くの素人ですが+と-のドライバーだけで案外容易に交換できました。電気屋さんに頼むと出張料や作業料も要って高くつくところでしたが安くできて大変満足です。

2024-11-11
用途:
家庭用スイッチ交換

パナホームのマロースイッチに不具合が出たので、スイッチ本体だけを交換。部品代約600円で済みました。

KATO 様2022-12-08
用途:
リフォーム
対象商品:
65976408

緑色LEDが点灯で「切・消灯状態」なので、暗い時間帯での手探り状態から解放され、SW位置が良く分るので重宝します。ただし、このワイドシリーズは、普通のSWよりボタンを押す時のスムーズさに欠け、やや引っ掛かって押し込まれる感じがあります。改善を期待します。

4人が参考にしています
篠田設備 様2022-07-07
用途:
リフォーム工事

3路スイッチのほたるです
パナソニックの商品なので安価で助かってます

1人が参考にしています
2022-07-22
用途:
自宅のスイッチ、コンセント類交換
対象商品:
65976408

自宅の全数交換を行った。価格的には、ホームセンターが安いかもしれないが、全ての種類を購入できるので手間が省ける。

1人が参考にしています
株式会社鶴居建設 様2022-03-29
用途:
事務所補修
対象商品:
65976417

関連する商品と合わせて変えて満足しています。到着も早くまた注文したいです。

2人が参考にしています
2022-03-16
用途:
リフォームに伴う交換
対象商品:
65976417

リフォームに伴い以前より使用していたスイッチ、コンセント等を新しいものに交換

有限会社鈴木工業 様2021-08-16
用途:
電気工事
対象商品:
65976408

とても良い商品です。
もう少し配線図などを詳しく表示してあると工事の手間が省けると思います。

1人が参考にしています
2021-02-02
用途:
照明スイッチ
対象商品:
65976408

ガレージ内の照明スイッチのため、購入しました。ホタルスイッチのため、夜間もスイッチ部分が光り、とても使いやすいです。

2021-01-19
用途:
作動不良の交換・修理
対象商品:
65976408

近所のホームセンターでは、スイッチユニットでしか購入できず、スイッチ単品で安く購入できたので、大変助かりました。

2020-10-24
用途:
古いスイッチを交換
対象商品:
65976417

家中のスイッチ類を大きくしました。高齢の両親も非常に使いやすくなったと好評です。

2020-07-26
用途:
家庭用壁スイッチの交換
対象商品:
65976417

往年のコスモシリーズは単に交換するだけなので、簡単で助かります

2020-08-05
用途:
スイッチ交換
対象商品:
65976408

既存の古いスイッチ類を交換するために購入。素人なのでスイッチプレートなどの互換性が分かりずらかった。これに合うものリストが表示されると買いやすい。

2019-12-13
用途:
WT2052から交換
対象商品:
65976408

商品自体は全く問題ないものの、WT2052から交換する場合、ハンドルも併せて交換する必要があります。

1人が参考にしています
2021-11-26
用途:
照明用スイッチの修理用
対象商品:
65976408

台所の電灯は使用頻度も高く、最近スイッチを押してもロックがかからないことがあったので交換用に購入。
使われていたスイッチが販売終了になっていたので代替え品を購入しましたがサイズ、仕様は全く同じでした。

1人が参考にしています
2020-03-08
用途:
照明スイッチ交換
対象商品:
65976408

パナソニックのフルカラーからコスモワイド21への交換ですが、作業も簡単で、何よりスイッチ回りの雰囲気が一変しました。とても満足です。

2019-11-14
用途:
照明スイッチ
対象商品:
65976408

初めて取り替え作業しました。
慣れていなくて部品を取れない所に落としてしまい、購入しました。サイズ等種類豊富で助かります。

2021-01-21
用途:
交換のため
対象商品:
65976417

スイッチとしては問題なかったのですがカバー装着できなかった。

2020-10-06
用途:
照明スイッチ
対象商品:
65976408

配線が楽でした。他メーカーを使用していないため比較できませんが満足です。

2019-02-25
用途:
自宅の廊下に、照明のリニューアル
対象商品:
65976417

自宅の廊下に、ダウンライト3灯を3カ所のスイッチ3路スイッチ2コ、4路スイッチ1コで点・消灯灯させた。
簡単な、スイッチ類の作業が楽でした。

1人が参考にしています