2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)のレビュー
- 用途:
- ユニバーサル基盤配線用
- 対象商品:
- 05232596
ユニバーサル基盤の配線用に使用しています。半田ごてのコテ先の熱で被覆に半田付けできますし、電子部品の配線なので何層にもクロスヶ所ができますが、線径が細いので配線回しも容易にできます。
- 用途:
- アンテナ用
アンテナのコイルを巻くために購入。0.8mm でちょうどよい太さです。被覆を剥くのが太くなるほど大変ですが、この太さであればハンダで熱すれば剥がれます。
- 用途:
- アンテナ用
皮膜は、溶けたはんだになじませれば、取り除かれるので、
作業性が良い。
身近には無い物だったので助かる。
- 用途:
- ジャンパー線として
基盤の剥がれがあっても、ジャンパー線で直せることがあります。こちらはその用途にぴったりでした!
- 用途:
- アンテナ作成のための材料に
近所のDIYにも売っていなくて、こちらで見つけました。
様々な寸法、長さが揃っており、助かります。
- 用途:
- インパクトの修理
- 対象商品:
- 05232632
4モードのインパクトドライバーのモーターが焼けたので巻き直しました。14.4vは1mmとのことでしたが明らかに太いのでこちらの0.8mmを買い直しました。18vの方が細くて多く巻いてあるようです。
無事直りました。
- 用途:
- 趣味の電子工作
- 対象商品:
- 05232614
以前よりΦ0.5mmの同社製の2UEWを使用しています。
被覆のままでハンダ付けできるので大変重宝しています。
今回はΦ0.32mmを購入しましたが、11Wのハンダゴテではパワー不足で被覆を溶かし切れない事がありました。
被覆の仕様が変わったのでしょうか?
- 用途:
- 電子工作
- 対象商品:
- 11095805
長さが使い道には足りないことをわかっていて、購入金額合わせのために買った。50mか500g巻きがあるとちょうどよかった。
- 用途:
- アンテナの作成に使用しています。
- 対象商品:
- 05232867
アマチュア無線で割り当てられている周波数は、幾つかありますが、その中で、私は3.5MHzと7MHzの周波数で電波の送受信が出来るアンテナ作りを趣味でおこなっています。購入したエナメル線は、主にクルマに設置するアンテナ作りに使用していますが、良い商品かと思っています。今回の購入で何個目になるかは正確ではありませんが、既に五個くらいは購入していたような記憶があります。
- 用途:
- 原付きの発電用のコイル巻き直しで購入
- 対象商品:
- 05232745
原付きの発電用のマグネトーの巻き直しで購入。
20mと悩みましたが、失敗を考え長尺品を購入。
正解でした。
巻き直しをした際に納得ができなくても100m以上ありますので失敗を恐れずにできます。
最初は巻き直しを途中でやり直しましたが、やり直しは最初だけですぐに完成しました。成り直しができる安心感がうまくできたかもです。ポリウレタンのエナメル線はハンダコテで焼いてやるとワニスが溶けますので、サンドペーパーでこする手間もなく便利です。品質もしっかりしたエナメル線のメーカーで安心でした。