ストレートドリルセット TiNコートのレビュー

平均満足度 4.14 (129件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストレートドリルセット TiNコート モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
129件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-02
用途:
加工用

種類が揃っており、ケースが上部でドリルが不足したら補充すれば良い。

perdie1 様2025-09-28
用途:
金属穴あけ

切れ味は良いです。
消耗品として購入しているので長持ちは期待していません。
お値段からしたら十分な切れ味です。

2025-05-12
用途:
寸法精度を要求する穴あけ作業に最適

これまでドリルビットのセットとして、3、4、5mmと揃えていましたが、ビスのサイズによって、その間のビットが欲しくなっていました。このセットは、3と4の間に二つ、4と5の間に一つ中間サイズがあって、役に立ちます。大きなサイズも奇数のビットが揃っていて、嬉しいです。

2025-06-13
用途:
木材から鉄鋼まで幅広く。

木材から鉄鋼まで幅広く使用しています。材質にもよりますが、私的には食い込みは問題なく、自宅用・ガレージ用と購入してもコスパはいいと思います。

FUKI電工 様2025-07-18
用途:
壁の穴あけ
対象商品:
68712053

切れ味が良くて、すんなり穴が空きました!
サイズが豊富なのが助かります

2025-04-22
用途:
下穴

下穴開けがスムースで良いです。小径サイズも揃っていて使用が拡大しそうです。

2025-02-16
用途:
家の補修

セットでお買い得、持ち運びが便利で使いやすかったです。

2024-11-06
用途:
自動車整備や自作パーツ作成時に使用

安価にたくさんのサイズを揃えられて便利
もっとお高いドリルのほうが切れも持ちもいいですが、たまにDIYで鉄とアルミに穴開ける程度なうえ、ステンコロリ併用のためこのドリルで十分事足りてます

2024-11-23
用途:
チタンへの穴開け

硬度も十分ですぐに穴開けができました。
サイズもそろっていますので、大変お買い得でした。

2024-10-28
用途:
金属など加工

DIYで、鉄の加工や木材に使いました。よく切れます。
沢山使用すると、多分、鈍ってくると思いますが、サイズをそろえてこの価格で買えるので満足してます。

2024-10-16
用途:
使用頻度の多いサイズのセットで購入

以前沢山入ったセットかいましたが
今回は使用頻度の多いサイズのセットで買いました
切れ味が悪くなったので追加購入です

2024-06-22
用途:
M6.M8ねじ穴加工用として使用。
対象商品:
68712053

単品で購入するよりもコスト安になるため購入。数か所程度の加工なら十分、対応出来ます。

1人が参考にしています
太鼓亭 様2025-04-04
用途:
穴あけ以外に何がある
対象商品:
68712044

全く悪く無いです
これでいいです
安いですしダメになったらすぐにまた買える値段です

2024-01-01
用途:
穴あけ
対象商品:
68712053

趣味のDIYの鉄やアルミ板の穴あけに使用しています。
正直、価格的に期待していませんでしたが、予想以上の穴あけ性能です。
厚さ300mmのアルミ板も開けてみましたが、切れ味抜群です。

1人が参考にしています
2023-12-22
用途:
穴あけ
対象商品:
68712053

切れ味に心配があったが、杞憂に終わった。とても良く穴あけできるので充電式ドリルを採用したぐらいである。

1人が参考にしています
なかむら耕作所 様2024-11-12
用途:
DIY

これで十分なんでもできます。モノタロウさんいつもありがとうございます

リペアショップ薬園台 様2023-09-13
用途:
仕事でドリルを使いますので消耗品です。
対象商品:
68712044

価格からして十分な性能です。当たり前ですがおろしたてはよく削れます。この性能が維持できればありがたいものです。

2024-01-07
用途:
主に鉄
対象商品:
68712053

半年使ったが切れ味変わらず。なかなか良い。ステンレスには多分使ってなくほとんどが鉄とアルミの穴あけに使用。SUSはわからない。

2024-05-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
68712044

安価ですが全く問題無く使用出来ています。
良い商品を購入出来ました。

2024-06-06
用途:
ボール盤に使用
対象商品:
68712053

安価でしたが、DIYには今のところ問題なく使用しています。