六角軸ドリルセット ステンレス用のレビュー

平均満足度 3.95 (56件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ
モノタロウ
579 / 税込 637
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
56件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ワイテック 様2026-02-12
用途:
各種手加工

SUS材の加工に使用して切れなくなったドリルの代替に購入。主に部品の追加工に使用しているので、寿命を求めない用途には安価で食いつきや切れ味も良いが、2.5mm以下の物は先のぶれが大きかった。

ヤマセミオート 様2025-10-07
用途:
鋼材の穴あけ

一般鋼材に穴あけしました。モノタロウさんにはいつも不満のレビューばかり投稿して申し訳なく思っていましたが、これは満点でした。あまりにもよく切れるのでボール盤で月光ドリルと比べてみました。ほとんど切れ味に差がありませんでした。

1人が参考にしています
長瀬畜産株式会社 様2026-01-05
用途:
材料の穴あけ加工

使い勝手が良く切れ味が良い、穴あけがスムーズにおこなえる。

2025-05-17
用途:
バイク部品の改良

使っていて不満になるような場面はなかったです。ストレスなく穴開け作業ができています。そう考えると、なかなかコスパがいいのではないでしょうか

1人が参考にしています
有限会社アンフィニ 様2025-08-04
用途:
金属加工時

材質がコバルトハイス鋼なので、ステンレスにも穴あけ出来て、とても安いと思います。

2025-02-02
用途:
主に木材たまに金属

安価な木工用ドリルセットにくらべて木工での切れ味がいいです。複数セット購入して職場や自宅でこのドリルばかり使用しています。

坂戸工務店 様2024-12-26
用途:
主に木工作業で使用

ステンレス(金属)用とありますが、木工事のビス下穴明に使用しています。六角軸なのでインパクトドライバ-使用の場合、交換作業がスムーズで作業効率が良くなります。まだ耐久性はわかりませんが木工であればさほど問題ないと思います。この本数を単品で集めることを考えるとコスパの面でも多いの勧められるものだと思います。

2024-12-19
用途:
DIY

趣味の工作に使用しています。
当方にはドリル刃を研ぐ技術が無いため価格の安い物を交換して使用していますので助かります。
実用上必要なサイズがそろっていますので、また購入させていただきたいと思います。

2025-02-03
用途:
鋼材穴あけ

セットのドリル刃は切れの悪いが多いが切れ味が良いです

2024-12-05
用途:
木ネジの下穴など
対象商品:
68712114

電ドラボールで使ってます。ちょっとした穴あけにサッと取り出して使えるので重宝してます。

2024-05-16
用途:
緊急時使用時
対象商品:
68712114

通常ドリルのキリを忘れた時用としてインパクトドライバーケースに入れております。緊急用のためあまり耐久性にはこだわっておりませんが、穿孔に関しては問題ありません。セット内容としては、4・5・6mmのそれぞれ±0.5ずつの7本セットがあればもっと良いように思います。(使用サイズの下穴・貫通孔がそれぞれあると現場では便利です)

2人が参考にしています
ギャンプス 様2024-05-28
用途:
主に金属板へのネジ穴開けに
対象商品:
68712105

2.0 と 2.5 は下穴用に使い穴のセンター位置を正確に保つのに使っています。 3.0、4.0、5.0は各々 M3, M4, M5の穴開けにとても重宝しています。 私の作っているものはこの3種のネジをいくつも開けて色んな部品を留めています。使う頻度が高いので時々クレ55を刃先に吹き付けています。穴あけの切れ味は保てているものの、もうじき寿命がくると思います。重宝しているのでまた買い足します。

1人が参考にしています
2024-04-07
用途:
木材の穴あけ
対象商品:
68712105

古木だと硬くなっていて木工用ドリル刃がすぐ折れるので
ステンレス加工用のこのドリル刃を使用しています。
ハードに使用していますが問題ないです。

2人が参考にしています
2025-01-07
用途:
安価に購入できます

必要なサイズが安価に購入出来ました。
DIYで使用するので品質は特に必要ではありませんが、モノタロウさんの商品は安心して使えます。

2024-02-27
用途:
電気工事
対象商品:
68712105

薄いスチール等の穴開けの為買いました。ネットで他の物を買った際にほとんど切れない状態でしたので、心配でしたがこちらはバッチリの切れ味で軽く穴開けできました。
同じサイズの複数シリーズが出るとうれしいですね。

2024-09-11
用途:
工作
対象商品:
68712105

他商品も使用しましたが、品質には十分満足できリーズナブルな価格で助かります。

2023-06-29
用途:
ホビー
対象商品:
68712114

薄板鋼板の穴あけ時にてきしています.ホルダーも小さくて良い

1人が参考にしています
2023-06-18
用途:
金属への穴あけ
対象商品:
68712114

これまでは廉価な刃としては、100均で購入していましたが、今回は本品を購入し、大変満足しております。

有限会社帝都開発 様2023-04-21
用途:
車両の整備
対象商品:
68712105

六角軸のドリルセットが無かったので購入しました。使い勝手もいいですし購入して良かったです。

2024-01-26
用途:
薄い鉄板の穴あけ
対象商品:
68712105

コストパフォーマンスが優れていて、大変満足しています