DINレール・専用金具のレビュー

平均満足度 4.15 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DINレール・専用金具 モノタロウ
モノタロウ
399 / 税込 439
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。 【用途】制御盤製作やPLCの取付等に。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-30
用途:
機器取り付け
対象商品:
67298753

他社同様商品と遜色無し。
ただ全てに剥がし難いバーコードシールが貼られている為、剥がす時間がかなり取られる

2026-02-07
用途:
リレー取付

いつも使い慣れているので安心して使えます、これからも必要になったら購入します。

竹光株式会社 様2025-04-14
用途:
DINレールを用いた配電作業

精度も形状品質も問題ありません。ただし、<別途特別送料>が必要なので注意して下さい。送料が無料だと思って一つ注文して後悔する事が良くあります。まとめ買いの時以外は購入しないようにしています。

2人が参考にしています
2025-03-26
用途:
盤内部品取り付け時

モノタロウさんの良い所は
汎用品は値段・品質はそこそこで即納が多い。
このレールも即納して貰えて大変助かりました。
満足度4点の所ですが
レールの裏側にタグシールみたいなのがついてて
これが剥がしにくい+どうしてもレール本体に残る
という所が-1です。
実際は隠れるっちゃ隠れる事が多い場所なんですけどね

1人が参考にしています
徳優合同会社 様2025-03-19
用途:
機器の取付
対象商品:
67298753

価格も安く使いやすいまた購入したい
機器も綺麗につきました

2024-11-24
用途:
自宅の配電盤

プライベートで自宅の配電盤にブレーカーやリレーを追加に使用しました。メーカ品と変わらず問題なく使用できます。業務用で使用するにも送料を考えると梱包もしっかりしているのでオススメです。

株式会社ケーイーシー 様2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2024-05-24
用途:
機械の部品
対象商品:
67298753

ここが一番安く手が出しやすい
コストパフォーマンス最高

2024-10-03
用途:
制御盤機器取付用

なんとなく心配でしたが現物はしっかりしているので心して使えました まして1本購入で間に合いました

2023-08-10
用途:
電子機器作成
対象商品:
67298762

特に何の問題もなく使えています。本体価格は安くて助かりますが、別途特別運賃が掛かってしまうのが少し残念なところです。

2023-11-27
用途:
デバイス固定金具
対象商品:
67298762

長孔タイプをチョイスしたが、よほど大荷重が掛からない限り長孔タイプで全て賄える。
一般的なアルミ合金製型押し出し成形品。
強度も精度も至って普通。
包装はラップによる両端の保護だけで、全体をシュリンクパックしていないぶん、展開しやすかった。

3人が参考にしています
2022-10-14
用途:
電気回路作成
対象商品:
67298753

他メーカーのDINレールと比較しても遜色ない。問題なく使用できている。
他レビューの製品シールが剥がれにくい件に関しては改善されており簡単に剥がすことができた。
別途特別運賃がかかることを知らずにで3本購入してしまったたこと以外は満足している。

2人が参考にしています
2022-10-22
用途:
制御盤内の部品取付
対象商品:
67298753

品質、強度共十分満足できる商品です。値段も安く何度もリピートしてます。ただ最近値段が高くなったのが少々残念。

2025-03-13
用途:
装置製作用部材

当日出荷と言うことで数本注文したのですが、届いたのは1本のみの分割入荷、残りは運送会社の都合で3日後の受け取りになってしまいました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

平和機電サービス 様2022-12-04
用途:
制御盤製作
対象商品:
67298753

いつも使っています。ただ、シールが3か所程、穴を塞いでいるんで、それを剥がすのに一苦労、最近は面倒になってきて、穴を丸ヤスリでクリクリしています。
剥がしやすいシールにするか、シールを貼らないようにはできないものか?と使う度に思います。

3人が参考にしています
株式会社アドバンスト 様2023-07-24
用途:
制御機器取付用
対象商品:
67298762

商品自体は問題ない。
以前にも同じことを書き、改善されていたと思うのだが、
また商品に紙のタグシールを貼り付けていて、きれいに剥がれない。
以前は裏側に貼り付けてあったので少しマシだったが、今回は表側の窪みになっている
面に貼り付けられていて更に剥がしにくくなっている。
使用する際にきれいに掃除する必要があり、ものすごく手間が掛かり最悪です。
貴社で管理する際に必要なものと分かっており、まとまった数で注文するようにしているのに、るあまりにも客に対する思いやりが無いと思う。

8人が参考にしています
2021-10-21
用途:
電気制御盤等でリレー・タイマー取り付け時
対象商品:
67298753

リレー・タイマー・端子等取り付けが容易に出来ます。
材質がアルミなので切断が楽に出来ます。

アグリジーゼル 様2021-07-11
用途:
機械整備
対象商品:
67298753

他社製品と比較して品質は同等であり、価格がお安いので一押し品です。

2023-02-20
用途:
制御盤製作
対象商品:
67298762

リピート購入しました。全く問題ありません。今後も使用の予定です。

2020-07-06
用途:
取付金具の加工
対象商品:
67298762

塩害の為、本来はステンレスが良いのですが、加工するのにアルミの方が都合が良いのでこちらの製品を使用しています。従来の使い方ではないので参考にはならないと思いますが強度は十分です。塩害にも対応できていると思います。

1人が参考にしています