アースクリップのレビュー

平均満足度 4.57 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アースクリップ モノタロウ
モノタロウ
1,798 / 税込 1,978
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-18
用途:
DIYの溶接用に

スズキットのバーディーを購入して使用していますが、アースクリップがクルマのバッテリーケーブの先と一緒なので、アースがなかなか取れないときや、クリップ部分に短絡が起きたりしていましたが、解消されました

2024-08-30
用途:
溶接通電
対象商品:
68140765

モノタロウブランドで安く購入できました。
他社製品と比較して特に劣っている点はありません。

2024-02-05
用途:
溶接
対象商品:
68140765

今まで使用していた物と何の遜色もなく使用できます。いいと思います。

2人が参考にしています
2023-10-30
用途:
溶接作業
対象商品:
68140765

使い易くて安い。tigと半自動溶接で使用してます。

2022-12-25
用途:
溶接機のアース
対象商品:
68140765

使用している溶接機のアースクリップ交換として購入。
しっかりしていて良い。

2人が参考にしています
2022-11-07
用途:
満足
対象商品:
68140765

言う事なし!安定して使えます300A正解でした。案して作業ができます。

1人が参考にしています
2021-12-18
用途:
溶接
対象商品:
68140765

バチバチにアースされます。アークもしっかり飛んで溶接もスムーズです。

勝 産業 様2022-03-17
用途:
溶接アース
対象商品:
68140765

小さいけど思った以上にバネが強いのでクランプが効きます。

岩倉鉄工株式会社 様2021-06-25
用途:
半自動溶接のアースクリップとして
対象商品:
68140765

安価ですが、作りはしっかりしており、丈夫そうです。対象物をしっかり挟むことができ、アースクリップとして全く問題ありません。

山口 様2021-03-09
用途:
溶接
対象商品:
68140765

しっかり挟めますし小型なので狭い所でも便利で使い勝手が良いです。

2021-01-16
用途:
溶接機の補修に

長年使っていた溶接機のアースが挟めなくなり交換しました。サイズも使い易さもバッチリ

2020-11-01
用途:
溶接
対象商品:
68140765

リピートです。相変わらずの強力な掴み具合ですね。壊れにくい品質もお気に入りです。

2020-12-22
用途:
溶接作業

アースの長さが足りず、翌日の朝には届いたので助かりました。

2020-09-29
用途:
溶接に
対象商品:
68140765

半自動溶接機のアースクリップが壊れたので購入しました。コスパ最高です。

2021-04-13
用途:
溶接
対象商品:
68140765

大きさもコンパクトでいいです。値段も手ごろですしまた購入します。

有限会社高橋建設 様2020-07-22
用途:
擁壁工事の溶接として使用
対象商品:
68140765

アースを取り付けるとき、非常に押さえが強いため外れにくく、使いやすかった。

2020-07-01
用途:
溶接器具交換
対象商品:
68140765

コストパフォーマンス最高に良い。つくりもしっかりしている。

2019-11-13
用途:
半自動溶接機のアース
対象商品:
68140765

C国製半自動溶接機のブリキのような純正クリップが熱を持ってガタが来たので交換しました。作りがしっかりしていて通電性も良いので安定した溶接作業が出来るようになりました。
一つ残念な点が、1㎜位の半切りのパイプのようなものしか付属しておらず、締め込む為の銅パイプを自前で用意しなければいけないので★‐1

2020-01-31
用途:
溶接
対象商品:
68140765

穴の径がやや小さく、普通のホルダー用銅管を差し込むのに苦労しました。
やはり、付属の金属プレートを使用したほうが良さそうです。

有限会社チップスフーズ 様2020-03-09
用途:
プラズマ切断機、溶接機のアースクリップの交換
対象商品:
68140765

予想していたよりしっかりした物で大変満足しています。