ジャッキアップソケットのレビュー

平均満足度 4.38 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジャッキアップソケット SK11
SK11
1,998 / 税込 2,198
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。 【用途】インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-04
用途:
タイヤ交換時のジャッキアップに使用
対象商品:
67374755

monotaroで購入したKTCのジャッキPJ-1に使用しようとしましたが横幅が合いませんでした。
万力で潰して伸ばしたのですが、これ以上潰すと高さが厳しそうになり、ジャッキのほうを左右合計1.5~2mmほどサンダーで削りました。
サンダー持っていない人も居ると思うので、対応する接続部分の幅と高さを記載しておいた方がいいと思います。
製品自体の使い勝手はいいと思います。

2023-12-20
用途:
車のジャッキアップ
対象商品:
67374755

良いアイデア商品だと思う。簡単に電動工具でパンタジャッキを使える。

2022-02-11
用途:
ジャッキアップを楽に。
対象商品:
67374755

とても、便利な商品と思い購入しました。
手動では面倒なので。
ただ、インパクトドライバで上げることはできましたが、
インパクトドライバの動きが少し苦しそう。
次回ジャキアップの時は、インパクトレンチを用意して試してみようかと思っています。

2022-01-28
用途:
自動車、バイクのメンテナンス
対象商品:
67374755

作りはしっかりしています。ただ、自分のジャッキには入りませんでした。サイズを明記してください。

3人が参考にしています
2021-02-27
用途:
タイヤ交換
対象商品:
67374755

作業が効率がアップしました。フレキシブルジョイントを付けるとよりいいんかと思います。

2020-01-21
用途:
パンタジャッキで使用
対象商品:
67374755

1.5リッターの車にマキタの18V4モードで使いましたがインパクトモードは
うるさいので回転モードで使用して余裕で回りました
音もずっと静かで速く非常に楽になりました

2人が参考にしています
2019-04-10
用途:
オイル交換時のジャッキアップ
対象商品:
67374755

非常に簡単、大きなジャッキを倉庫から持ち出す必要なく助かる。
インパクトを使用すると、がたがたするので(インパクト機能が働く?)
ドリルならば安定感あるかも。  インパクトを持っている人にはお勧めです。

2019-04-06
用途:
整備
対象商品:
67374755

価格は少し高く感じたが便利です。
廉価の電動ドリルだとパワーが足りないので、インパクトやハイパワーの電動ドリルを使う必要があります。

2018-12-18
用途:
タイヤのローテーションが億劫で無くなりました
対象商品:
67374755

これまでは、ジャッキアップがとにかく面倒。良い油圧ジャッキ買えば良いんでしょうけど、置いておく場所もないし、女房に小言言われそうだし。
これとインパクトドライバーで、私には十分です。

2018-08-19
用途:
モノタロウのパンタジャッキ
対象商品:
67374755

モノタロウのパンタジャッキ に使えます。でもアダプターなしので良かったな。

1人が参考にしています
2018-03-21
用途:
自動車のタイヤ交換時
対象商品:
67374755

冬用タイヤから夏用タイヤに交換する際に、車載ジャッキの操作を電動工具で楽チンにしようと購入。しかし、電動工具のパワー不足で上がりませんでした。そこで手持ちのラチェットで操作することにしました。ラチェットでの操作でも楽チンで、利用価値のある便利商品です。

1人が参考にしています
2018-06-14
用途:
自動車のジャッキアップ
対象商品:
67374755

既に持っている電動ドライバーを有効活用すべき購入。差込口が広がりそうな気がするが、しばらく使ってみようと思います。

2017-11-08
用途:
車載ジャッキ用に
対象商品:
67374755

以前はTOYOTAタイプの車載ジャッキを持っていた(流れた)ので、また、車屋に貰おうと思って購入しました。丁度良いジャッキが無く、結局は17インチのインパクトで使える2tジャッキを買ったので出番なしです。とりあえず持っとけばいざという時に間に合うかな。ただ、9.5のインパクト用アダプターが溢れています。無しで安い方が良かったです。