切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mmのレビュー

平均満足度 4.56 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ
モノタロウ
199 / 税込 219
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。 【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
街の鍛冶屋さん 様2026-03-25
用途:
ステンレス材の切断作業
対象商品:
67951826

ステンレス材&焼き入れ後の鍛造鋼の切断作業に0.8m/mの切断砥石を使用していましたが、コストパホーマンスが悪い為、代用品として使用。
思ったほど焼けも無く、多少時間がかかるが格安品であることを考慮すれば満足できます。

2024-09-29
用途:
ビニールハウスパイプ切断
対象商品:
67951844

ビニールハウスパイプ(19mm.肉厚1mm)の加工のため購入、切れ味良く簡単に切れ助かりました。約60回切断でディスク径が105mmから82mmへ減りました

2023-10-25
用途:
農機具・機器類の、メンテナンス時に使用
対象商品:
67951844

欲を言えば 減りが一寸早いかなという感じですが、切れ味も良く・値段的に勘案すると
合格ですなぁ。

2023-08-15
用途:
切断作業に
対象商品:
67951844

中央部が薄く、また減りは早いような気がしますが、安価なため満足しています。

株式会社プロテクト 様2023-02-04
用途:
鉄やステンレスの切断
対象商品:
67951844

本当に良く切れる。鉄もステンレスも問題なく切削できる。1mmなので正確に切る事も出来とても満足です。

2023-02-07
用途:
農機具・機器類の、メンテナンス時に使用
対象商品:
67951844

価格的にホームセンターよりも安く助かっています。
切削性も良く、満足です。

2022-09-26
用途:
修理工事
対象商品:
67951826

コスパは良いと思います。モノタロウブランドなので、
お得な日に購入させていただいてます。

2021-11-02
用途:
グラインダーの歯交換
対象商品:
67951826

値段の割に持ちがいいと思います。
今までいろいろ試した結果、使用感とコストを考えた上でこちらに落ち着いております。

1人が参考にしています
川村商店 様2020-09-29
用途:
ステンエントツ等の切断作業
対象商品:
67951844

薄いので、きれいに切断できます。
お値段なりかと思ったら、意外と長持ちします。

2020-11-07
用途:
切断
対象商品:
67951844

安価でも切断には十分な商品だと思います、欲を言うときりがない、

1人が参考にしています
KMプロダクト 様2020-06-03
用途:
バイクガレージの換気口穴あけ
対象商品:
67951844

バイクガレージの鉄板に穴を開ける際に使用。
ディスクグラインダーにより作業。
丸い穴を工夫して開けた。便利に使えた。

2018-12-23
用途:
色々
対象商品:
67951844

値段、耐久性を考えたら、コスパはかなり優れています。

2018-04-04
用途:
1.2mm~3.6mm の鉄板の切断
対象商品:
67951826

金額からもっとチープな物を想像していましたが、ちゃんと切れるし、減りも普通だし満足ですコストパフォーマンスは良いと思います。

1人が参考にしています
2018-01-21
用途:
薄物から厚物までのスチール、ステンレス、金属類の多用途の切断
対象商品:
67951826

消耗品なので色々な種類の1箱(10枚入り)を試しに使ってみた中では耐久性、切れ味、共に良かったです。価格を合わせて考えてみると、まあまあ良いかなってとこかな。他の種類も全部使い終わった後にとは思ってるけど。気になる方は一度は試してみる価値はあると思います。人それぞれあると思うので...。

2019-01-05
用途:
ゴムスチール複合材の切断
対象商品:
67951826

厚みがないので、思っていた以上スムーズに切断できました。

2018-03-20
用途:
真鍮、鉄のカット
対象商品:
67951844

切れ味はよいが、やや減りが早いか。当て方が悪いと一瞬でボロボロになるので慎重さが必要。