バッテリー 丸得シリーズのレビュー
- 用途:
- トラクターのバッテリー交換
- 対象商品:
- 68708465
トラクター用に80D-26Rを購入。
バッテリーもここまで大きくなると値段も高価になるが、
近所のホームセンターより大変安く購入できた。
他の人が書いていた輸送中の液漏れもなく充電器で充電後
取り付けて一発始動した。
MADE IN KOREAだがどのくらい持つか。
、
- 用途:
- バッテリーの交換
- 対象商品:
- 68708395
保証期間もしっかり記載もあり、お値打ちに購入できました。特に問題も無く取り付け交換できました。またリピートしたいと思います。
- 用途:
- 修理依頼車のテストに使用、その後、業務車へ載せ替え
- 対象商品:
- 68708404
オーディオ作業を依頼された車両が頻繁にバッテリー上がりを
起こすためにテストのため購入。
バッテリーの問題と判明し、お客様の手持ちに載せ替える事となり、
せっかくなので、商品はそのまま業務車に使用しました。
値段の割に行き届いた配慮で手持ちハンドルがあったり、
丁寧な梱包で届いたりと、迅速な発送含めてとても感謝しております。
- 用途:
- 照明用
- 対象商品:
- 68708395
社内の照明専用バッテリーとして買い換えたものです。早速接続し使用してみましたが何ら問題ありませんでした。今後長期間使用できることを期待しています。
- 用途:
- 自動車整備に
- 対象商品:
- 68708395
コスト面でこちらを選びました。
値段の割によく出来ていると感じました、インジケーターと取っ手の装備も良いですね。
- 用途:
- 中古車購入していただいたお客様に交換プレゼント用
- 対象商品:
- 68708395
値段も安く保証もあり始動性も良好で、何台も付けていますが、今のところ不具合は出ていません。
- 用途:
- 自動車整備に
- 対象商品:
- 68708395
価格が最安値だったので試しに使ってみました。
保証も付いていますし、インジケーターと折りたたみの取っ手もあるので、
良いと思います。
耐久性は未知数です。
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 68708395
某ホームセンター等より安価で品質問題ありません
ただ高性能カーナビとか使用してる車両なら保険をかけて国産をオススメかな???
普通に使用なら十分です
- 用途:
- 代車に使用
- 対象商品:
- 68708395
商品や価格の安さについて満足しています。ただ説明書や保証書がバッテリー液で濡れていたのは残念です。
- 用途:
- 農機のバッテリー交換
安いので農機バッテリー交換用に購入しました。
これまでに5個購入していますが、大なり小なり必ず液漏れがあります。モノタロウさんの方でバッテリーである旨の輸送注意書きはしてありますが、これ以上は期待するのも難しいとは思います。
購入されるのであれば、こういうデメリットを把握しておくと良いと思います。
性能に関しては今のところ問題ありません。横倒しで運ばれてくる事がない限り、これからもお願いすると思います。
- 用途:
- ビッツのバッテリーの交換
- 対象商品:
- 68708404
先日の寒い朝、セルは回るけどエンジンがかからなくなり、原因を調べていくとバッテリーの寿命であることがわかりました。ホームセンターやカーショップを見て回りましたが、値段が高く、この商品にたどり着きました。載せ替えた感想ではパワー等申し分なく、寒い朝も1発でかかります。性能的にもコストパフォーマンスも最高です。今後は3年以内の交換をしていこうと思いました。
- 用途:
- 電源を12Vバッテリーからとるコンプレッサーに使用
- 対象商品:
- 68708395
スクーターのメンテナンス用に購入したコンプレッサーがスクーターのバッテリーから電源をとると即あがってしまうので専用のバッテリーとして購入しました。
コンプレッサーはオークションででも処分しなきゃかなと思ってましたがこのバッテリーのおかげで十分使用できるようになりました。
- 用途:
- 自家用車(軽、ハイトワゴン)用
他の投稿者のレビューにもありますが、少量のバッテリー液漏れ(アッパーレベルより数ミリ低い液面)の状態で届きました。液漏れ対策が必要だと思います。比重、電圧の測定値は問題なしでした。現状で星4つの評価とします。