CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き)のレビュー

平均満足度 4.38 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)
GORIN(ゴリン)
1,798 / 税込 1,978
カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-29
用途:
子供用MTBに
対象商品:
68708045

ルイガノ20インチMTBに使用。OGK技研のCTBフェンダーと合わせて取り付けしましたが絶妙な関係でフィット。他のボタン式リング錠も試したが上手く付かなかった。対して上記の組み合わせはパーフェクト。

2023-06-24
用途:
クロスバイクでの短時間駐輪用
対象商品:
37574135

簡単に施錠解錠出来る事から、近所での買い物等短時間の駐輪用として重宝しています。

2023-02-13
用途:
分解整備して
対象商品:
68708045

以前のリング錠が錆びついて動かないし鍵をさせないからプッシュボタンは助かります。

2021-05-16
用途:
ちょい止めに
対象商品:
68708045

中学生のクロスバイクに取付けました
取付けは六角レンチ(100均で購入可)で10分位
コンビニや公園にちょい止めする時にサッとロック出来るので便利、ガチの盗難には効果は疑問です。

2020-03-31
用途:
小径車の折り畳み自転車に取り付け
対象商品:
68708045

ごつい、重い。これにつきます。写真で見るよりも実物はごつく感じます。折り畳み自転車(トランジットライト)に取り付けましたが凄い存在感です。ほぼ鉄製品なので手入れを怠ると直ぐサビそうです。後、番号が固定で変更が出ないのと手動でリセットしないとあたりまえですが、開錠ボタンを押せば錠ははずれます。習慣化すればいいのでしょうがリセットし忘れはありました。

2020-04-06
用途:
リング錠取付け
対象商品:
37574135

26×1.75のMTBに取付けました。タイヤにもドロヨケにも干渉せず問題なく付きました。唯一心配だった解除番号も、押しやすく覚えやすい番号だったのでラッキーでした。

2019-11-06
用途:
子供のMTBのVブレーキに装着
対象商品:
68708045

台座のメーカー名?は無くなってました。
フレーム形状によっては着かないかも。
ボタン式はラクで良さそうです。

2018-02-13
用途:
MTBの施錠
対象商品:
37574135

大変便利です。たまたま数字が並んでそろっているので、アトランダムなものがいいかな。自分で設定できるといいですね。

2018-02-05
用途:
自転車の施錠。
対象商品:
37574135

24年前に購入したクロスバイクに、何の問題もなく取り付けられました。見た目もそれなりに安心感があります。 しかしです。ユーチューブに「簡単に解錠する動画」がアップされてます。防犯性能はかなり低いですね。人目につかない場所に駐輪する場合は、ツーロックが原則です。

2017-08-04
用途:
家族の自転車(5台)に使用してます。
対象商品:
37574135

鍵をもっておかなくて良いので、紛失等の不安がありません。今までは出かけると時々、鍵をカバンのどこ?ズボンのポケット?ジャケット?と徐々に不安が増大することが多々ありましたが今は皆無です。また、主人が会社から出張に出て1週間帰宅できないような状況でも家族が駅に自転車を取りに行った事もあります。このような使い方もできるので大変便利です。

2017-07-28
用途:
使い易いですが…。
対象商品:
37574135

低価格も有難く、鍵をなくす心配がなく便利ですが、手動復帰しておかないと解除番号が読み盗られる危険性があり、併せて解除番号が変更できない為、使用ボタンと未使用ボタンの色の変化で解除ボタンが分かってしまう危険性も感じています。

2人が参考にしています
2017-06-23
用途:
自転車のロック
対象商品:
37574135

既設のものと付替でしたが、ベースのプレートは兼用できずに交換しましたが問題なく取付できました。無難で使いやすいです。

2015-10-20
用途:
クロスバイクの施錠
対象商品:
37574135

数台所有のクロスバイクに使用しております。鍵を持つ必要が無いので重宝してます。

2015-11-07
用途:
作業
対象商品:
37574135

安いし、商品もよかったです

2014-07-08
用途:
自転車の鍵かけ
対象商品:
37574135

装着・動作に特に問題はなかった。キーが不要となり、紛失の心配がなくなってよい。本体の色が黒もあるとうれしい。

2014-04-01
用途:
便利です
対象商品:
37574135

少しの駐車でワイヤーロックするのが面倒なのでリング錠を付けました。
ボタン式なので鍵を持ち歩かないですむので便利です。
しかし乗り捨てするような盗難には有効だと思います。
色がシルバーしか無い事が残念です。
スポーツ自転車には似合わないのでなるべく目立たない黒があれば良かったのですが・・

2014-08-13
用途:
通勤
対象商品:
37574135

一秒を争う通勤時間の必須アイテムです。

2014-05-25
用途:
マウンテンバイク取り付け
対象商品:
37574135

価格が安く満足。
ブラケットへ本体を取り付けするとき、ボルトを締め過ぎると本体が曲がるので要注意。
他のコメント通り、暗唱番号を変更出来ないのが難点。

2019-02-07
用途:
壊れた為、カギを持ち歩かなくてもよいのでこのタイプに。
対象商品:
68708045

知識不足でカンチ止=マウンティングバイク等用の物と知らず購入、裏側のブラケットが合わず、軽快車(ママチャリ)への取り付けが難しそう。取り付け方法も取り扱い説明図では判り難い。

2014-02-13
用途:
クロスバイクの施錠
対象商品:
37574135

コンビニにちょっと止めておくのに一々ワイヤーロック使うのは煩わしい為に購入。
Vブレーキにボルトオンで装着。5mmと3mmのアーレンキーを使用して簡単に取り付けられます。
ちょい止めならこれだけでOK。長時間の駐輪では、オートバイ用ワイヤーロックを併用しています。
グレーのカラーがいかにも安っぽく鮮やかなカラーのクロスバイクと合わないのと、クリアボタンを押して手動で暗証ボタンをクリアしなければならない点がマイナス。