打診棒のレビュー
- 用途:
- タイル打診
使用する前にロッドが取れました。伸ばした時に固かったので怪しかったのですが残念です。
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
品質改善検討に努めさせていただきます。
- 用途:
- 建物の内外装調査
- 対象商品:
- 68861668
安価ですが品物はしっかりしてます。伸ばした状態でもよじれたりはありません。使用開始したばかりで耐久性はこれからですがコスパは良いと思います
- 用途:
- 外壁下地調査
- 対象商品:
- 68861668
シャフトがもうちょっと丈夫なら言う事なしですが、金額と耐久性で考えると某有名メーカーよりいいでしょう。
ストラップが付属したら最高です。
- 用途:
- リフォーム時の写真撮影
- 対象商品:
- 68861668
初めに来た商品がどう見ても、汚れていたので、交換してもらったのにまた汚れていた。
最初の商品よりも汚れていた。2回目の交換依頼。急いでいるのに商品はまだ届かない。
本当に困ります。
検品はやっているのでしょうか
- 用途:
- タイル・RC面の打診
- 対象商品:
- 68861668
玉は減るものなので安価なのは有り難い
音をよく拾うので某有名な打診棒より有能
偶に個体差なのか打診棒を引っ張り出すときにバラバラになるものがあるので
星を一つ減らしましたが
安価なのは一番の魅力なので購入し続けます
- 用途:
- 外壁改修工事の調査後の現場確認と補修完了時の検査用
- 対象商品:
- 68861668
以前使っていたものより外壁の転がる音がわかりやすいように思う。
重さ持ちょうどいい。
- 用途:
- しっくい壁などの浮きの確認、外壁の確認
- 対象商品:
- 68861668
使用には問題ないと思います。しかしもう少しデザインがよければありがたいです。それと収納用の袋などもあると便利かな、と思います。
- 用途:
- タイルや壁の浮き調査時
- 対象商品:
- 68861668
仕事でタイルや壁の浮きを調査する際に使っています。、
伸び縮みでき、強度も必要にして充分有り、大きさ、重さとも持ち運びに便利で気に入っております。
- 用途:
- 外壁(タイル)の浮き剥がれ等の検査用
- 対象商品:
- 68861668
本体構造は軽量で使い易い
伸縮の先端部分の固定が弱く、上方向で使うと戻ってしまう。
- 用途:
- コンクリート、タイル等の浮き(接着不良)を見る
- 対象商品:
- 68861668
思いのほかボールが大きくて そっとたたかないと 割ってしまいそうです。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- タイルの浮き調査に使用しました。
安いからまとめて5本買ったけど1ヶ月の間で4本本壊れました。
安いからと言って買いましたが割高になってしまったので、もう少し壊れない様に作って貰いたいです。