カートリッジフィルター PPS 10インチのレビュー

平均満足度 4.41 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。 【用途】工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-24
用途:
雨水タンク用
対象商品:
69494775

雨水タンクをケルヒャーに繋ぎ、洗車で使用するために購入しました。
想定より抵抗が少なく、スムーズに水が吐出されます。
次は0.5μmを購入済みなので、そちらで試す予定です。
フィルターハウジング(53969966)も安価に購入出来て、非常に助かってます。

1人が参考にしています
2025-12-14
用途:
井戸の赤錆はだいたいこのフィルターで除去できる。
対象商品:
69494732

最後の方はサビで詰まって出が悪くなるが、3から6ヶ月は交換なしでろ過してくれている。モノタロウで買ったほうが「絶対オトクな物」のうちのひとつです。

Renafine株式会社 様2025-08-30
用途:
価格

性能上全く問題ない。コストパフォーマンスとても満足。

2024-04-10
用途:
地下水の鉄分除去
対象商品:
69494757

地下水を利用しミスト装置を設置したがノズルのつまりがあり、フィルターの設置により解消されました。

1人が参考にしています
2024-01-26
用途:
高圧洗浄機のフィルター
対象商品:
40303534

以前は高圧洗浄機純正のフィルタを使っていましたが、
藻が大量に発生し、掃除が大変なので、こちらに変えました。
価格も安いので、汚れたら、交換で使っています。

1人が参考にしています
2023-03-04
用途:
井戸水の濾過
対象商品:
69494793

使用後は茶色くなり、目が詰まると水が出なくなるのでしっかり機能しています。最安値で重宝しています。

ヤマナ合同会社 様2022-02-18
用途:
ゲルマニウム温浴器に使用
対象商品:
40303534

使い良さ、コスパ良いし、リピートさせて頂いてます。

1人が参考にしています
2022-02-16
用途:
浸透膜浄水器の一部
対象商品:
69494732

コストを考え、使ってみようとチョイスしましたが結果を見て今後に!

2022-07-25
用途:
浄水器のフィルター
対象商品:
69494732

安価ですが、問題なく使用でき今後もリピートしていきます。

2021-10-29
用途:
井戸の砂取り器のかわりに
対象商品:
69494775

これを付けるまでは、2日目のお風呂とか
モロモロの沈殿物みたいなのがあったけど
これ付けてからはそうゆう不純物をとってくれるので
とてもキレイに使えて助かります!
あと、値段も手頃なので助かります。

2025-05-08
用途:
井戸水のろ過に使用

糸巻きタイプに比べて安価なのは良いのですが、持ちは悪いです。

ピュアライフいちき 様2021-06-02
用途:
RO 浄水器のメンテナンス
対象商品:
69494732

長きにわたり 5ミクロンと併用していましたが カーボンフィルターの目詰まりが時々発生することがあったために 1ミクロンPPSフィルター カーボンフィルター 1ミクロンPPSフィルター メンブレン という順番にしております ~目詰まり解消しています~
しかも安価である

1人が参考にしています
2021-03-18
用途:
浄水器のメンテナンス
対象商品:
69494818

安価だが不純物除去には充分だと思います。毎年交換しようと思います。

有限会社 人吉スイコー 様2021-05-23
用途:
農業用ハウスで使用
対象商品:
69494732

ハウスで地下水を使っているので、スプリンクラーに詰まらない様使っています。

2021-01-26
用途:
浄水器用
対象商品:
69494732

水道水の浄水器のプレフィルターとして使用してます。価格性能とも良くコスパは最高です。

2020-09-02
用途:
浄水器のプレフィルターに使用
対象商品:
69494818

価格が安く性能も問題ない。こまめに交換出来るのでコスパもよい。

アユミオート 様2020-06-01
用途:
井戸水の浄水
対象商品:
69494732

水アカなどが気になり、フィルターを使ったら凄く綺麗になりました、定期的に購入し交換しています、水圧などは変わりません。

沖縄エコサイエンス株式会社 様2020-05-23
用途:
農業用液体資材のろ過に使用
対象商品:
40303534

農業用液体資材のろ過として使用していています。
安価ですが、商品品質も良く満足です。

森本電気 様2020-07-06
用途:
池の水質管理
対象商品:
69494732

コスパ 最高に良い。
金魚の池に使ってますが、okです

2024-07-24
用途:
海水魚水槽のお掃除に使用
対象商品:
40303534

今までは糸巻きフィルターを使用していたのですが、同じ100μで安価であり互換性ありと書いてあったので2本購入しました。
しかし2本共フィルターハウジングのネジ部から水漏れが発生しました。
調べてみるとフィルターサイズは同じでしたがネジ部のすきまが糸巻きフィルターは2mmでしたがこのフィルターは2.7mmで隙間が大きかったです。
どこかで干渉しているのだろうと思いますが原因は不明です。
その後糸巻きフィルターに戻したら異常なく使用できました。

1人が参考にしています