省エネタップ2個口のレビュー

平均満足度 4.70 (54件のレビュー)
商品レビューを投稿する
省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
339 / 税込 373
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
54件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-02
用途:
節電用
対象商品:
69296842

節電目的の頻繁なプラグの抜き差しは煩わしい上、余計な負荷はプラグやコードにもよろしくないので、電源ON/OFFスイッチ付きのこのタップをあちこち壁コンセントに挿して使っています。
またスイッチ機能がないテーブルタップや延長コードにつなげて、一部や全部を簡単にスイッチ付きの延長タップにして個口も増やせるので、予備を何個か持っておくと何かと便利です。
ただし延長コードとの組み合わせでは複雑な直角接続となって見た目があまり良くないので、スイングプラグタイプの商品も欲しくなります。

2023-02-10
用途:
不使用機器の電源断時
対象商品:
69296833

不使用時にはコンセントを抜くように指示されている電気製品があるが、常時は使わないが、日に何度か使用する電気製品は、コンセントの抜き差しが面倒だった。その様な場合に本タップを使用することで簡単に電源の入り切りが可能となり、かなり便利になった。

2022-12-11
用途:
スイッチを手元に設置し節電に
対象商品:
69296833

1個口タイプの物を100円ショップでも見かけたが、ここ1~2年で消えてしまった。替わりにこちらの製品を購入、とても便利になった。1500Wまで許容できるのも良い。1個口でもよいので価格を抑えたタイプも揃えてもらえると有難いです。

株式会社川田商会 協栄自工 様2022-10-22
用途:
物入に照明をつける
対象商品:
69296842

物入に照明が無くコンセントを付けて、余っていたスイッチ無し10W投光器を使って、
照明用スイッチにするために買いました。

2022-08-07
用途:
クリップ扇風機に
対象商品:
69296833

コンセントが手元近くにあり、高所に取り付けたクリップ扇風機のスイッチが本体にしかないのでこちらを購入。便利になりました。

大学共同利用法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所 様2022-11-01
用途:
2つの照明をつけるため
対象商品:
69296842

二つの証明を付けるために、使用しました。
今でも十分小型ですが、UPSには取り付けられなかったので、さらに小型化するとより良いと思います。

2022-03-21
用途:
電化製品の省エネタップとして
対象商品:
69296842

ホットカーペットや夜間のLED足元ライトなどの電化製品を手動でオンオフするのに使っています。年配の人でも一目で判ります。100均のよりシッカリした造りです。電気屋で買うより安いし良いです。

1人が参考にしています
山本ケミカル株式会社 様2022-02-06
用途:
節電に!
対象商品:
69296833

あまり使わないけど、わざわざ題してくるのは面倒でという電化製品のコンセントの抜き差しのストレスが解消されました。口が2つあるのもポイント!いろんなところに付けて簡単に節電していきます。

2022-04-06
用途:
間接照明のスイッチ
対象商品:
69296842

安くて使いやすくてヴィンテージの照明入切として家中あちこちで使ってます

スーパーヘアー 切りっT 様2022-01-27
用途:
コンセントの

前回、一個口の商品を購入して便利だったので今回二個口のこの商品を購入しました。

2021-12-14
用途:
家の中、各所のコンセントに設置
対象商品:
69296833

大手100均ショップで、有れば買っていたが最近、いつ行っても全然置いて無くて買えなくなった。フォルムは100均の物と全く同じで、メーカーはどこか知らないが、100円は安すぎるので、これ位の値段の物の方が安心できる。動作は良好。

2021-07-05
用途:
通常の家電の電源用
対象商品:
69296842

小マメにコンセントを抜いたり、また、集合コンセントの各コンセントごとにスイッチを切るなど、面倒でしたが、この省エネタップだけで節電できるようになりました。

株式会社喜田アイデイア 様2022-10-12
用途:
LEDのスイッチに
対象商品:
69296842

コンセントに差し込んだ時のストレスがあまいので抜けてくる

2021-06-17
用途:
半田コテの電源On/Offに
対象商品:
69296842

AC給電の半田コテの電源On/Offに重宝しています。

2021-02-27
用途:
節電&容量内の複数機器一括切り
対象商品:
69296842

コスパ最高!既に色々な場面での節電等に使用しており、別居家族にも進めて重宝して使っています。改善点としては、シャワートイレのプラグ形状等、通常より大きなプラグにも余裕で対応できるよう、スイッチとコンセントの間隔を5mm程度離して更に使いやすいものにしていただきたく、ヤザワさんへ要望していただきたい。

2021-03-22
用途:
手元での入り切り
対象商品:
69296833

値段は、ホームセンターと変わりません。壊れる事がなく、使えます。
予備に置いても良いかと思いました。

2021-03-03
用途:
普段使わない、電気製品のコンセントに使っている
対象商品:
69296842

センサー付きの換気扇のコンセントに使っています。
夏場は、窓を開けているので、自動で換気扇が回ってしまうのは、電気の無駄だと思い使いました。
とにかく、安くて機能も十分です。

須和田農園 様2021-05-05
用途:
電気ダクトのスイッチ代わりに
対象商品:
69296842

問題なく使える商品です。スイッチ部分が通電するとオレンジに点灯し、オフの時は消えています。できればオフの時にスイッチが点灯していると暗闇でスイッチを探すときに便利でよかったです。

2021-03-05
用途:
節電に
対象商品:
69296833

コンパクトなのに2個口なのが便利です。向きも90度ごとにひとつずつあって使用場所を選びません。

2021-01-06
用途:
各機器の個別での電源管理
対象商品:
69296842

個別スイッチのため、コンセントボックスを、作成し、活用しています。