モール固定用タッカーのレビュー
木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。
配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。
射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。
モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。
【用途】プラスチックモールなどの壁面への固定。
オーガスト 様2019-12-17
- 用途:
- LANケーブル・光ケーブルの配線作業
- 対象商品:
- 69432308
初めて使いましたが、便利すぎます。今まで小さいねじを打っていたことが馬鹿らしくなります。
1人が参考にしています
2019-07-08
- 用途:
- LANケーブルを入れるモールの取り付け
- 対象商品:
- 69432308
モール付属の両面テープで固定していましたが、剥がれることがあり固定するために購入しました。とても簡単に固定ができました。もっと早く購入していれば2度手間にならずに済んだのに。
2019-03-29
- 用途:
- 椅子の人口革の張替え
- 対象商品:
- 69432308
ステープルの押し出しスプリングの力が弱いのか?
たまに空打ちが出ます、押し出しプレートが1.5mm出るため
人口革が切れてしまう。
ステープルが引っかかり充填で機内での空打ち、業務用としては
使用できない。 ステープル打ち込み力が強いので残念、
2人が参考にしています
有限会社 松本商会 様2018-11-02
- 用途:
- モール固定用/ケーブル固定用
- 対象商品:
- 69432308
未来工業の同一製品を使用しておりましたが現場に置き忘れてしまい
再度購入時に本品を知り購入、思ったより出来の良い製品でM社より
価格が安く満足しております。
特に針先のガイド金具がM社より長いのでモールは1号~3号まで
適用できるようです。
補充用のステープル、SL1206~1212の注文欄が見つからない、MONOTAROさん、SK-11と並びステープルの注文画面が同時閲覧できるように改善ください。
4人が参考にしています