編組チューブ ほつれにくいタイプのレビュー

平均満足度 4.00 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
編組チューブ ほつれにくいタイプ モノタロウ
モノタロウ
929 / 税込 1,022
編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。 【用途】配線の保護に。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-05
用途:
生産用治具の製作

いつものように、問題なく使えています。もつれにくく快適に使えますよ

個人 様2024-10-21
用途:
スピーカーコードに使用

コードが目立たずよれにくい。ほこりにも良いです。満足しています。

1人が参考にしています
2024-03-18
用途:
配線保護
対象商品:
69933903

網目状なのである程度の太さの配線も通すことが出来これ一本でいろいろなサイズの配線を保護でき気に入りました。また見た目もほぼ配線の太さになるのでとてもすっきりします。欠点は、保護としては、使用場所によっては保護力に不安です。

1人が参考にしています
2023-03-14
用途:
ヘッドホンケーブル保護
対象商品:
69933928

バランスタイプにケーブルを作成し、保護用に使用。
滑りも良く、安定して使うことができます。

1人が参考にしています
2023-06-03
用途:
バイクの配線保護とカスタム
対象商品:
69933903

通常のタイプよりほつれにくいです。
少し中の配線が透けて見えやすいような気がします。

コスモソリューション 様2022-11-15
用途:
配線の処理
対象商品:
69933928

配線をまとめるのが簡単にできます。この太さでも大体間に合いますが、太いケーブル等を入れるのに少し大きめサイズの商品があると良いです。

1人が参考にしています
2022-04-05
用途:
バイクの配線まとめ・保護
対象商品:
69933928

安価でよいのですが切断面を炙るか半田ごてで処理しないとほつれてきます。伸びと滑りも良く見栄えがイイです。

1人が参考にしています
2021-05-12
用途:
バイクの修理、改造用
対象商品:
69933903

コストパフォーマンスが抜群に良い。ほつれもあまり出ないのでOK

1人が参考にしています
2020-08-29
用途:
自動車の用品取付など
対象商品:
69933903

コルゲートチューブでは硬すぎる時や、よく動く場所、曲がりが多い場所などに使用してます。多少は、ほつれるけど、仕上がりと見た目は純正のようで良いです。

1人が参考にしています
2020-09-04
用途:
四輪や二輪のメインテナンスに使用
対象商品:
69933928

配線やチューブが接触しないようにするために購入しました。思わぬ故障が防げるので安心の為にお勧めです。

1人が参考にしています
2020-12-17
用途:
電線のまとめ
対象商品:
69933928

長さ10mとありますが、9m92cmしかありませんでした。

4人が参考にしています
2020-02-15
用途:
電線の装飾
対象商品:
69933903

最小径1mmということで購入しましたが実寸2mm以上です。ul1007awg28だと膨らませずに2本入ります。外径3mmから5mmのケーブル用になるかと思います。
購入を考えている方はご注意を

2人が参考にしています
2018-10-18
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
69933903

題目の通り、ハサミで切ってもほつれ難いです、リピートすると思います

2020-05-20
用途:
メンテナンス
対象商品:
69933903

バイクや車の配線保護の為購入しました。ほつれにくいと有りましたがやはりほつれますね・・・

2019-05-27
用途:
設備工事の材料として
対象商品:
69933928

いつも使用しているものと変わりなく、使用しています。

1人が参考にしています