HVLP電動スプレーガンのレビュー

平均満足度 4.10 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HVLP電動スプレーガン モノタロウ
モノタロウ
5,298 / 税込 5,828
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。 【用途】鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
63件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-08
用途:
水性塗料で

水性塗料にてガレージシャッターを塗りましたが、粘度調節して1回目はうまく行きましたが水性で乾燥まで2時間と間があったので少し残っている状態で
30分ほど放置しました、その後2度吹きしようとしたら・・・・出ず
慌てて分解し洗浄しましたがすでに遅し・・・早い段階で内部で乾燥まで進んでおり結構大変でした、水性は剥離が少し面倒なので放置する場合や(2度吹きは)
その都度洗って使う方が良いと思います。油性なら薄め液で簡単かと思います。
使い方ですが油性がおすすめかな・・・・
普段はエアーで塗装していますがブースじゃないと塗料が拡散しますが
この商品は飛散が少ないので庭先等でも使えるかも?

4人が参考にしています
菊地農場 様2025-09-12
用途:
塗装
対象商品:
70248858

手軽で掃除がしやすい、軽くて塗装がしやすい、簡単な操作もよい

2025-07-17
用途:
鉄骨錆止め補修用

水性塗料なら大丈夫と思いますが、油性塗料を使用すると塗料カップがシンナーの影響でカップのネジ部が変形しネジ込み難くなります。アルミ製にするべきです。

1人が参考にしています
2024-09-27
用途:
屋外建造物の外壁補修塗装
対象商品:
70248858

サラサラとした塗料(一般的な防腐剤入り塗料)の噴霧。他の方のレビューを読んで充電式をやめてこの製品にしてみた。コード式な点はやや使いにくいと感じる点もあるが、コードが今の1.5倍位あればその点も解消されるように感じる。噴霧の性能としてはコストバリューが高い。モノタロウブランドのロングメガネレンチ以来に満足。

2人が参考にしています
窯元小淘綾窯 様2023-06-01
用途:
陶芸の釉薬噴霧
対象商品:
70248858

灰を水で溶かすので沈殿が速いのとりゅうしが荒めなので無理かと思って買ったが目的を果たすことが出来た。

3人が参考にしています
株式会社サンコー 様2023-03-10
用途:
塗装
対象商品:
70248858

とても便利です。
ローラー塗りより格段に楽で仕上がりも良いです。

2022-10-24
用途:
木造建物の壁の吹付け作業
対象商品:
70248858

思っていた予想を遥かに上回る商品で、驚きと満足感が味わえました。
今回は、水性の木材防腐用の塗料を壁に吹付ける作業でしたが、結果、とても快適に楽しく、かつ綺麗に仕上がり、そして、金額的にも、とても満足する商品でした。感謝いたします。

2022-08-10
用途:
トタン屋根の塗装
対象商品:
70248858

100Vが引けるトタン屋根の塗装では、今までの刷毛塗りに比べ比較にならないほど楽にできるようになった。噴霧の粒子が大きいので、欲張るとすぐ垂れます。塗るのが楽になったので、回数を重ねて各回は薄く塗るのがコツのようです。部品は分解できて清掃できますが、細かい溝があるので、櫛などを使ってしっかり拭く必要があります。作業後の後始末に時間をかけるのはどの道具も一緒でしょう。あと、タンクの量が見えると更に良いのですが。

7人が参考にしています
2022-08-29
用途:
シャッターの塗装
対象商品:
70248858

ほかの製品は知りませんし、スプレーガンは初めて使いましたが、いいです。楽しいです。いろいろな場所で使用したくなります。

1人が参考にしています
S-labo 様2022-09-11
用途:
ガレージのシャッターの塗装に使用
対象商品:
70248858

若干重くてうるさいですがコンプレッサー不要で使えるので重宝しています。手で塗るとめんどくさいこまない凸凹の部分には非常に効果的です。

3人が参考にしています
有限会社助安農場 様2022-02-20
用途:
野外の作業時に使用して居ます!
対象商品:
70248858

野外で作業する時。コンプレッサーが無くとも電源確保出来ればどこでも作業出来ますのでとても便利ですネ~♪

3人が参考にしています
2022-05-17
用途:
車の塗装
対象商品:
70248858

とても使いやすかったです。以前、友人から借りた電動スプレーガンよりも使いやすかったです。

2021-12-22
用途:
家の外壁の塗装
対象商品:
70248858

使いやすくて重宝してます。塗装作業が趣味になりました。

3人が参考にしています
樹デサイン事務所 様2021-12-05
用途:
塗装
対象商品:
70248858

非常に満足できる工具です ただし作業時間が少ないのでもう少し長くして欲しい

2人が参考にしています
2022-04-13
用途:
水性塗料吹付けのために購入しました。
対象商品:
70248858

アサヒペン水性多用途といっしょに購入しました。
塗料原液のままではまったく噴霧できず、3割くらい水で希釈して使えました。
仕上がりはきれいです。
薄めたため、2度塗りして仕上げたいと思います。
使用時、周りに霧が飛びますので、注意しないといけないです。

2人が参考にしています
合同会社アイディ 様2021-12-03
用途:
展示会場でステンシル用に使用
対象商品:
70248858

スプレーだと可燃物となり持ち込み規制があるので
こちらを使いました。とても使いやすかったです

1人が参考にしています
2020-10-19
用途:
単管等の塗装
対象商品:
70248858

コスパ良いです。どんなものかと購入し使用しました。作動音が大きいとのレビューもありましたが十分に静かです。重さも気になりませんでした。

7人が参考にしています
ひなたPG 様2020-12-14
用途:
コンクリート外壁(外構)の塗装に
対象商品:
70248858

ローラーと刷毛で何時間もかかっていた作業があっという間に終わり、仕上がりも上々です。吹き付け量が少し少な目に感じますが、軽量&取り扱いが簡単で効率良く作業できました。

5人が参考にしています
2020-11-10
用途:
コンクリート壁画下地塗装
対象商品:
70248858

作業効率がアップしました。
コンクリート用水性シーラーを希釈せずにそのままで吹けました。
星四つの理由
1300のカップを使うと少し重い
今日一日使っただけなので耐久性がわからない
しかしこのコスパなら充分にお勧めです。

3人が参考にしています
2020-10-16
用途:
倉庫の塗装
対象商品:
70248858

倉庫の塗り替えにスピディーに終わりたくて購入しました とても助かりました!

1人が参考にしています