L型鋼製束のレビュー

平均満足度 4.70 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
37件中 21~37件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ローソン高崎問屋町店 様2020-01-06
用途:
浴室ユニットを支える大引きの支えに使用
対象商品:
28614855

非常に安価で必要・十分な性能でした。機会があったらリピートします。

ランアップ 様2019-04-23
用途:
バイクの修理
対象商品:
28614855

原付バイクをジャッキアップ固定時に使用しています。
予想通りに安定した作業が行えました。

2019-04-13
用途:
サンルームの床に強度を持たせたい
対象商品:
28614855

ホームセンターで買うより、自宅まで届けてもらえるので有難い、造りもしっかりしています。

2019-03-18
用途:
床の大引束
対象商品:
28614855

納期も最短、大引の水平を出すのも簡単に出来、大変便利で感心しました。愛用したい商品です。

オールマリン 様2019-12-04
用途:
床の高さ調整
対象商品:
28614864

床の高さ調整に使いますがホームセンターより値段が高かったのが残念です。

2018-12-17
用途:
机の高さ調整
対象商品:
70298007

思った以上の仕上がりで大変満足してます。色は塗装して使いました。

2019-12-11
用途:
対象商品:
28613498

コンクリート釘とねじ釘が付いていたが、ボンドとスクリュービスで対応したため必要なかった。

2019-10-17
用途:
DIY
対象商品:
28614873

梱包のトラブルがありましたが、商品は可もなく不可もなく普通。特に問題ありません。

2019-08-27
用途:
模型用の土台に使用しました
対象商品:
33082763

まず、使用方法の説明書がない、また ボルトが非常に硬く動かないのがあった、使用すると大変便利に使える

2018-05-26
用途:
単管パイプ撓み解消
対象商品:
70298034

4mの単管パイプを支えとし、木材で橋を
製作しました。
やはり途中が撓みかなり揺れるため、
補強目的で購入しました。
二個で木材の支えを作り、単管パイプを
固定し、足はコンクリートブロックに
固定しました。
結果はとても良好です。

2018-04-05
用途:
L型の部分がビスで4か所固定できるのがイイ!
対象商品:
70298043

家の土台の補強に使用するため購入。セメントの四角いブロックを購入し、その上にL型鋼製束をのせ、L型のTOP部分を4か所ビス止めできたので完璧です。ホームセンターでは、ビス止め出来ないものを売っていますので注意が必要。満足です。

2018-05-07
用途:
重い装置を置くため床を補強するのに使用しました。
対象商品:
70298016

一台でも十分補強できることがわかりました。
少し無理をしても溶接等に異常はなかったです。
満足しています。

2018-03-14
用途:
物干し場の床支持金具
対象商品:
70298016

台座プレートは100×90mmで安定している。L型プレートはゴム板貼りで取り付け時に滑らず作業し易かった。また大引き取付穴が6か所使用できて、しっかりと固定できた。ナットとターンバックルは、スパナでしっかりと締め付けないと真っ直ぐにならないので要注意。

ヴァーユワインズ 株式会社 様2018-05-11
用途:
新築住宅
対象商品:
70298043

とても丈夫で使いやすかった!!
また、購入したいと思います。

2018-04-26
用途:
和室の床補修
対象商品:
70298016

普段未使用の別宅の和室の床がブカブカに、成った為床材を剥いで、構造材が腐食していたので、交換を検討し現在の木造束を変更するため購入しました。

1人が参考にしています
Boat craft macky 様2018-02-23
用途:
木製作業台の脚部高さ調整用
対象商品:
70298007

取付前に高さ調整ボルト部分のぐらつきが気になっっていましたが床にアンカー止めをして高さ決めてナットを締め込んだらぐらつきもなくなりしっかりと固定できました。

2018-05-18
用途:
自宅のデッキ制作に
対象商品:
70298016

一度固定するとワッシャが食い込んで再セットが困難でした。