チューブカッター クイックセッティングタイプのレビュー

平均満足度 4.24 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チューブカッター クイックセッティングタイプ モノタロウ
切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。 【用途】鉄、銅、アルミパイプの切断
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-10
用途:
DIY

単管パイプでガレージ・庭の屋根を作るのに使用。
付属の鑢部分はあんまり役にたたない。バリ取りは専用工具を使った。
二つのローラーの動きが悪くなってきたので初めは油を注して復活したが
また悪くなったので分解したら芯がすり減ってたので、
HDDのジャンクから取り出したベアリングの内径サイズの合うやつで置き換えて元のローラーよりも1㎜ほど太くなったが快適になった。
本体に割れとかはないので刃とかの、減る部分を交換・メンテすれば自分が死ぬまで使えそう。
ちなみに刃をワッシャーに変えて蛇口のパイプにくびれを作るのにも使った。

1人が参考にしています
2024-03-04
用途:
サイズが合わないパイプ棚の長さ調整
対象商品:
73409017

使いやすく、切れ味も良く価格も安くて助かりました。ただ、付属している替え刃の位置が解らず、説明も無く、モノタロウに問い合わせても返事が遅かったので困惑しました。

1人が参考にしています
2023-11-24
用途:
足場パイプのカット
対象商品:
73409017

48.6mmの足場パイプのカットで使用。
たぶん20回以上カットしたが歯こぼれなく
使用できた。腕筋肉痛ですが。
全くの初心者なのでネットの動画で使い方を
勉強した。
お値段以上いい工具でした。

2021-10-06
用途:
DIYで
対象商品:
73409017

パイプ組立でカットするのに電気サンダーや他の電動工具を購入しても後に使用しないのでパイプカッターにしました。小ないカット時には油を付けてカットすれば十分対応出来ます。

2020-12-06
用途:
ゴミ出しのための分解
対象商品:
73409017

自治体の普通ゴミに出せるサイズへの分解に使用しています。
アルミ製の、ステンレス製のパイプを裁断しましたが、
セッティングもとても簡単で、難なく切断することができました。
木柄のほうきに可能な限り切れ込みをいれておくと、
手で折ることも可能なので、とても重宝しています。

株式会社バンダイロジパル 様2020-10-21
用途:
パイプカット時
対象商品:
73409017

イレクターパイプのカットに使用しました。切り口がズレることなく切り口もきれいにカットできました。お値段以上な使い心地です。

2020-09-13
用途:
SSパイプの切断
対象商品:
73409017

普段はSKの32mmまでのを使ってますが、38mmをカットする必要があり購入しました。たまにしかないので、安い奴でいいかなとコレにして、ちょっと心配でしたが・・・問題なく切れました。

2020-07-08
用途:
単管パイプをカット
対象商品:
73409017

単管パイプ 3本をカットするために購入した。性能に充分満足。チューブカッターでのカットに失敗した多くのレビューを見て、替え刃付きの本体に加え、予備の替え刃も同時に購入したが、当初から本体についていた刃で3本の単管パイプを容易にカットできた。3本切っても刃は全く傷んでない。切り口もパリはなく非常にきれいに切れた。本体の替え刃、予備に購入した替え刃も全く不要であった。
多くのレビューにある、刃の破損、カットの失敗は パイプの固定の仕方、刃への圧力のかけ方に気をつければ良いのではないか。

3人が参考にしています
2020-06-24
用途:
DIYでのタイヤラック製作に使用
対象商品:
73409017

単管パイプでタイヤラックを製作する際に必要となり購入。当初、モノタロウの他のチューブカッターを購入しましたが1本も切れずに歯がボロボロに。こちらの商品に買い替え、10本以上カットしましたが耐久性にも問題なく、きれいにカットすることができました。

2人が参考にしています
有限会社ツーストン 様2020-04-17
用途:
弓の箆(軸の部分)の切断
対象商品:
73409017

思ったより素人でも簡単に決めた位置で直角に裁断できるので助かりました。

2019-12-23
用途:
単管の切断
対象商品:
73409017

替刃がグリップエンドに入っているとは気が付きませんでした。替刃が無いと思いMonotaROさんに問い合わせましたら速攻で返事を頂けました。単管を4本切りましたが切れ味も値段も満足です。

1人が参考にしています
2023-04-06
用途:
カッター軸支持する黒い鋳物部分が脆い
対象商品:
73409017

鋳物部が割れやすいです。そこが割れると修理しようがないので買い直し。鋳物の質というより、肉厚が足りてない。これは残念な工具です。

2019-11-01
用途:
自宅の作業台を作るのに
対象商品:
73409017

使い易い。無理なく使える。価格が思っていたより安い。できればメイドインジャパンが信頼感があるのだが。

メルシー 様2021-09-08
用途:
パイプカット
対象商品:
73409017

替刃がない商品は…売らないほうがいいんじゃないでしょうか…(モノタロウ確認済)商品の性質上…消耗品ですよね…完全に。オススメしません。本体は持ってますので、替刃が出れば買います。改善して下さい。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
貴重なご意見ありがとうございました。
替刃をご用意させて頂きました。
替刃注文コード:85440225 となります。

2019-10-14
用途:
短管の切断
対象商品:
73409017

バイク車庫製作字の単管のカットに購入。
焦らずゆっくり、力を入れず何回も回すことが大事だと思います。
以外ときれいに切れます。バリ処理もできて値段の割に良い製品だと思います。

2021-07-15
用途:
単管パイプのカット
対象商品:
73409017

価格・使い勝手・切れ味などは問題なかったが、どうやら替刃が存在しない(モノタロウさんに確認済)。 単発で使う為なら問題は無いが、単管を10本以上カットするなら止めておいた方が良い。 何せ替刃が無い(他社製でも合うものが無い)なら数回使うとゴミにしかなりません。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
貴重なご意見ありがとうございました。
替刃をご用意させて頂きました。
替刃注文コード:85440225 となります。

2020-05-16
用途:
単管パイプの切断に
対象商品:
73409017

単管パイプの切断に使用しています。
グリップも握りやすくコマも欠ける事無く使用できています。
上部にヤスリ?のようなものがついていますが、これは無くても良いと思います。
切削性は全く無いのでなんの為についてるのか説明書にも一切無いのでよくわかりません。

2018-11-07
用途:
梨の棚のパイプを切断した時
対象商品:
73409017

前のが32㎜までだったので、今度はそれより広くなり使いやすかった。

下馬バイシクルサービス 様2020-09-19
用途:
自転車フォークの切断に使用
対象商品:
73409017

オーバーサイズのフロントフォークの切断に使用しましたが、無理なく切断できました。切り始めに少しズレが出るのは、使い方の問題か?あと替刃が一つ二つ付いているともっと良かったかな。

1人が参考にしています
メルシー 様2020-08-26
用途:
パイプのカット
対象商品:
73409017

よく切れる。ただ替刃がいまいちわからない。
単管も切れますが人力なので時間はかかります。
手元で使うにはいい道具ですね。