六角軸ドリル TiNコートのレビュー
- 用途:
- タップの下穴あけ
φ2.5mmの六角軸ドリルを使用
SS400の鋼材のタップ下穴あけに10カ所ほど使用しましたが、六角部分から外れてぬけました。深さは8mmほどです
少しでも負荷がかかるとは外れやすいと思います。
再度かしめなおして使用しましたが、割り切って購入するしかなさそうです
- 用途:
- アルミ複合板穴開け
- 対象商品:
- 73386513
やたらと安いのでダメもとで購入しましたが5本中5本全て芯がぶれていて使い物になりませんでした。
返品対応は素早かったので良かったですが、それにしても時間の無駄になってしまうので、他の物の購入をお勧めします。
- 用途:
- 装置のタップの下穴作業
- 対象商品:
- 73386477
通常の作業は、全然問題ありません、いい切れ味です、今後も購入したいです、また、セット購入で安くなるような、やり方は、できませんか?
- 用途:
- 穴あけ
- 対象商品:
- 73386468
六角軸はペンドライバーやインパクトドライバーでも使えるので、腰道具が増えず助かる。
安いから研がなくても買い換えれば良いので助かる。
- 用途:
- 風呂リモコンの取付に
- 対象商品:
- 73386513
浴室給湯リモコンのビス下穴用に購入してみました。
これまでホームセンターで購入していましたが、ホームセンターの500円クラス
のキリと比べて全く遜色なく、食いつきも良好です。
まだ使いはじめたばかりなので、耐久性はこれからですね。
浴室パネルは1mmくらいの鉄板で、1日に80~100個の下穴を開けますが、この
使い方で一ヶ月後には目に見えてキレが悪くなります。
同じくらい使えれば万々歳。 仮に半分程度でキレが落ちたとしても、値段を考
えればまだ安い。
- 用途:
- 機器取付
- 対象商品:
- 73386513
2本購入
1本目 刃の固定ピン?が多分折れて、空回り 使えず
2本目 特に抉った訳でもないのに、すぐに歯折れ 使えず
これでは100均以下です
この度は誠に申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- 金属などの穴あけ
- 対象商品:
- 73386732
ワンタッチで充電ドリルに取り付けて、薄い鉄板やアルミなどの軽金属の穴あけに便利です。ただし、充電ドリルはパワーがあまりないので、力任せにきつく押し付けないように。また、チタンコート済みなので切れ味は長持ちすると思います。
- 用途:
- 工作時の下穴穿孔
- 対象商品:
- 73386495
単品でも安く購入出来て助かる。
今回、単管パイプの穴あけに使いましたが、、
しっかり使えてます。
耐久性は値段相応だと思います
- 用途:
- 鉄のLアングルに穴あけ
- 対象商品:
- 73386635
3mmの鉄のアングルに穴あけ作業の時、買ってすぐに数回使っていたらドリルと六角のチャックの部分が分離して使えなくなりました。
- 用途:
- 穴あけ用、下穴として使用
- 対象商品:
- 73386556
個別のケース入りで納品されてますが、費用面改善と、保管面の改善から、硬化プラスチック製の個別ケースは不要かと思います。
その分、ユーザーへの価格還元か、メーカーへの原価率改善にして双方WIN/WINがいいと思います。
個別ケースは、もったいないです。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 73386565
サイドスタンドを取り付けるのに、ネジ穴の下穴に使いました。
とても、使いやすいです。下穴も切れ味が良いので、素人でも簡単に開きました。
満足しています。