六角軸ドリル TiNコートのレビュー

平均満足度 3.85 (258件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ
モノタロウ
129 / 税込 142
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
258件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社新井建物 様2018-12-13
用途:
木工の下穴として
対象商品:
73386477

切れ味が少しよくない感じがします。
電動ドリルが入りにくい場所を考えると、ロング(10cm位)
の物があるといいです。

1人が参考にしています
2020-11-02
用途:
建設現場でのビス止め作業に
対象商品:
73386547

品質にばらつきがあるようで、期待に応えられない場面が出てきます。
ステンレス、zam,ホーロー、鋳物、、アルミでも、新素材といえるようなものも出てきてますね。
貧乏人は、切れなくなると、研いでまた使いたいのですが、表面処理がなくなると、
再利用は問題あり?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の参考にさせて頂きます。

2020-01-28
用途:
木工、プラモデル作り
対象商品:
73386486

100均の安いやつとは歯の固定のされ方が違う。とても丈夫です。

有限会社有路鉄工 様2020-11-27
用途:
鉄板SS材への穴加工
対象商品:
73386477

強度に劣る。安価だけれど一般鋼材への使用に耐えない。

4人が参考にしています
2020-11-17
用途:
アルミ等工作
対象商品:
73386477

センターが出ていません。びっくりするほど振れて、笑ってしまいます。モノタロウブランドは、一か八かの覚悟で買いましょうということですね。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

2020-01-31
用途:
鉄・木材の穴あけ加工
対象商品:
73386556

今まで使っていたのが折れたので購入しました、安くて十分使えます。

大滝オートサービス 様2020-09-07
用途:
鉄部の穴あけ
対象商品:
73386468

鉄板等に穴あけに使用で丸ドリル歯よりは、軸受けが六角なのでドリル本体の滑りがないが、
使用ててみて曲がりに粘りがない、少し弱い。

2人が参考にしています
2020-01-30
用途:
穴開け
対象商品:
73386617

金属の穴開けに使用。消耗品のため、値段が安価なのが嬉しいです。

2020-09-06
用途:
リベット外し
対象商品:
73386477

アルミリベット外しに使いましたが、1回で折れました。結局、他社の物を買いに行きました。強度が弱過ぎます。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
品質改善の課題とさせて頂きます。

2020-10-21
用途:
エクステリア製品、アルミ材の下孔
対象商品:
73386592

1度目でドリルの付け根からくびれて曲がり使用不可能。大失敗。

3人が参考にしています
株式会社オフィス ケイ ティー アイ 様2020-07-24
用途:
あなあけ
対象商品:
73386486

たまたまかも知れませんが、センターづれしていて使い物にならなかった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

コスモソリューション 様2020-07-29
用途:
穴あけ
対象商品:
73386504

よく切れるドリルです。普通に使用できますので、良いのではないでしょうか。

2020-02-27
用途:
現場雑工用
対象商品:
73386477

「2.5」「3.3」「4.2」「5.5」の4本を各3本購入。
径の細い2.5㎜と3.3㎜の軸ブレが酷い。
大きいものは1ミリぐらいブレてます。
3本とも同じなので、これで正常なようです。
回転ドリルでは使えませんが、ペンインパクトではチャックが元々甘いので意外と使えてしまいます。
1本1本立派なケース入っていますが、これが初回の開封時に硬くてなかなか開かずイラつきます。
シリコン薄く塗ると快適に開くようになります。
ひとつのケースに4本入るので、腰袋に購入した4サイズを入れて携帯していれば、ほぼすべての軽作業はこなせます。
モノタロウさんは、商品説明に軸ブレが大きい旨を書いておくべきかと思います。
軸のブレるキリなんてキリじゃないと言う人向きではありませんが、結果意外と重宝するので☆四つ。

3人が参考にしています
2020-03-07
用途:
リブコーナーの木材の下穴
対象商品:
73386565

本来は直打ちなんでしょうがコーナー止めL金具四角穴ねじの下穴に使っています。
径違いのセットもののφ4ドリルばっかり使ってしまって、先端が裏のねじに当ったりで切れなくなってきたので、単品購入しました。
長さも同じだし使い勝手も同じでぐりぐりさせながら穴をあけています。

2020-08-04
用途:
鋼板、アルミ材の、穴あけ
対象商品:
73386513

六角軸と、ドリル部芯がずれて、使い物にならない。ドリル刃楕円回転
M3.3 M6.0 2本購入し2本とも

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

2020-04-08
用途:
板への穴あけ
対象商品:
73386513

ビット部分とドリルの繋がり部分で曲がっており芯が出ていなかったので交換をお願いした。1年保障だったのがよかったがレンタルルームを借りていたのでボール盤に取り付けて回転させてからわかったのが痛かった。
一本ならたまにはそういうこともあるだろうと思ったが同時に頼んでいたもう一本のドリルも芯が出ていなかった。ので普通と判断

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

2020-04-30
用途:
電気工事
対象商品:
73386522

最悪です。
2.5/3.4/4.2/5.0を2本ずつ購入しました。
3.4は2本ともブレが酷くて使い物になりません。
鉄板に当てるとキリが走り出す。即、ゴミ箱行き。
100均の物より酷い。5.0もブレて1本は使えない。
4.2は何とか使えます。
2.5は合格。
やはり安かろう悪かろうですね。
100均のキリより酷いってどういう事? もう買いません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

2019-04-30
用途:
タッピングビスの下孔明け用

消耗品的に折れるだろうと予測予測して2.0mmを20本購入
最初は普通に使えるのですがどういうタイミングか分かりませんが
いまの所3本が、六角軸とドリルビットの接着部が分離したり、空廻りをしたりします。最初の1本は交換で、次の2本は再び繰り返すのも嫌なので返品しました。
要望として接着の強度をもっと強めて貰いたい。
他の方がレビューで言われていた軸の歪みも、同様に経験済みで六角軸ドリルセットで10本中4本の歪みで、今だに気の長い返品待ちをしています。(2月に購入して6月以降返品予定との事)
この様な手間を掛けさせない為にもっと歪みの精度を高めて貰いたい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2019-07-11
用途:
手持ちのドリルの、消耗、破損にともなう、補充用
対象商品:
73386538

手持ちのドリルの、消耗、破損にともなう、補充用に購入。コスト的にもなっとくしており、たいへん満足してます。

2019-06-07
用途:
電動インパクトドライバー替刃
対象商品:
73386635

欲しいサイズが1本から手に入り、またよく切れるので重宝しています。