プッシュスイッチのレビュー
2022-09-08
- 用途:
- 農業用運搬機の停止スイッチとして
- 対象商品:
- 73388543
標準品は「運転」と「停止」の回転転スイッチであったため、「停止」後の始動時にはスイッチを「運転」に戻す動作が必要であり面倒であった。
停止時のみに作動するスイッチとして本製品を取り付け改造した。また接続端子部にはエポキシ樹脂を塗り防水性を確保した結果、運搬機の利便性が向上しました。本当に良かった。
1人が参考にしています
2022-10-19
- 用途:
- ブロアーでの清掃作業
- 対象商品:
- 73388543
使っていたブロアーには、onーoffのスイッチが着いていました。、onーoffのスイッチは、突起しているので潰れやすかった。ちょっとした衝撃で壊れてしまった。
購入したスイッチは、プッシュ式なので壊れにくいと思う。勿論、正常にストップがかけられ、大変満足してます。
2021-05-18
- 用途:
- 純正ホーンボタンが不調で代替品として
- 対象商品:
- 73388568
スズキの純正ハンドルホーンボタンが不調で
鳴りっぱなしになって某、職場で大騒ぎに。
純正のハンドルと調べるとプラスチック部品の
強度が脆く経年変化でホーンが鳴りっぱなしに
なってしまう事が判明。
おまけに内部の部品供給が無くて純正からの
代替品スイッチとして使用しました。
結果ですが、使用感は自然で良い感じです。
取り付け感はスイッチ後ろのスペースが5cm位は
無いと取付が厳しいと理解をすれば大丈夫かと
思います。
3人が参考にしています
2020-04-20
- 用途:
- 原チャのスタータースイッチに
- 対象商品:
- 73388543
ホンダの原チャのスタータースイッチに使いました。外したボタン穴サイズにピッタリでした。
2人が参考にしています
2019-03-25
- 用途:
- ホーンスイッチに使用しました。
- 対象商品:
- 73388543
ホーン配線を分岐してホーンスイッチ増設目的で使用しました。
コンパクトで収まりも良く、押しやすいのでホーンも鳴らしやすくなったので満足しています。
2人が参考にしています