ロッカスイッチのレビュー

平均満足度 4.69 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロッカスイッチ エーモン
エーモン
399 / 税込 439
DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。 【用途】フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-09
用途:
自宅使い

最近はホームセンターでも選択肢がなく、値段も高価、丁度良い物が丁度いい値段で買えるは助かる。

2024-03-18
用途:
トラクターの電源部にて
対象商品:
73388577

トラクターの作業機使用の際のスイッチ用です。 容量があるので安心して使えます。お安いですし満足しています。

1人が参考にしています
有限会社森井輪業 様2024-06-13
用途:
キャンピングカーの電装系
対象商品:
73388577

高い電流でも使えるので、リレーなしでシンプルに使えていいです。

2023-05-31
用途:
後つけフォグランプのスイッチ用
対象商品:
73388577

送料がかからないように他の商品と一緒に注文しました。カー用品店より安く買えました。

2023-01-21
用途:
自動車のダッシュボード
対象商品:
73388577

デザインも良くトグルスイッチのような間違いも少ないので扱い易いです

リブロックガレーヂ 様2022-07-11
用途:
車の修理
対象商品:
73388577

良かったです
良い物を安価にご提供頂きたいへんよろこんでおります。

K.ELE 様2021-12-14
用途:
農機具修繕に使用。
対象商品:
73388577

機能/価格(町のショップより安価!)共に満足ですが、締め付け機構の軟弱性回避の改善を希望します。(なんせ、強く絞めるとネジ部を舐めそう!)

2022-01-26
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
73388577

フォグランプの配線にと購入しましたが、必要なかったです。

株式会社鈴木運輸 様2021-03-22
用途:
マーカーランプのスイッチ
対象商品:
73388577

コンパクトで押しやすく簡単に取り付けできました。ただ平形端子の間隔が少し狭い

2020-02-19
用途:
LEDのオン・オフスイッチに使用
対象商品:
73388577

とてもコンパクトで、丸穴一つで取り付け出来るのでとても簡単に使える。

2019-10-10
用途:
ナビ取り付け他
対象商品:
73388577

取り付けも楽ですし目立たない大きさもいいですね。。

1人が参考にしています
2019-12-23
用途:
車の、スイッチ
対象商品:
73388577

トラックの、フォークランプのスイッチに使います。安く、良いと思います

2018-10-16
用途:
キャンピングカー電装品のスイッチ
対象商品:
73388577

キャンピングカーに載せる冷蔵庫の電源スイッチとして使います。少し目立つくらいのサイズ感がかえっていいかんじ。パイロットランプもつけて、オンオフが一目でわかるようにします。

2018-05-12
用途:
車のハザードスイッチ。身障者のため使いやすい位置に増設(デーラーにて)。
対象商品:
73388577

以前にプッシュスイッチ(304-603)を購入セットしたのですがどなたかのレビューにも有りました様に、気ままの作動で困りました。今回基本的のシーソータイプ(同品)にしました。現在問題なく使用しています。

鹿児島KQ.FRP 様2018-07-10
用途:
船舶の増設するLEDライトに利用。
対象商品:
73388577

作りもしっかりしており、耐電流も大きいので都合が良かったです。

久保鮨 様2018-06-01
用途:
バイクのランプスイッチ
対象商品:
73388577

見た目シンプルで、使いやすいが防水ではないので、何かカバーを考えると雨にも負けず、いいかも?