2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.90 (401件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
401件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-22
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
73406068

これから取り付けるので、楽しみです。
いつもながら、素早い対応ありがとうございます。

2017-12-10
用途:
寿命による交換 ホンダ:リード(AF48)
対象商品:
46786512

受取時に何も問題は無かったものの、箱に「天地無用」のシールを貼るべきだと思います。伝票に小さく記載はされていますが、あんな小さい字では目立ちません。劇物の硫酸が入っているという自覚を持ってください。商品自体は交換してから数日しか経っていませんが今のところは問題ありません。一応自分で追加充電してからの使用をお勧めします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-07-15
用途:
AF28スーパーDioに使用
対象商品:
46786512

問題なく使用できます。
週に3回ほど乗りますが、バッテリー上がりはまだありません。

1人が参考にしています
有限会社 小笠原工務店 様2019-08-08
用途:
溶接機
対象商品:
73406095

届いた商品は充電されていなかったので他が壊れていると思い修理に出したところバッテリーが充電されていないとの事でした

2020-01-13
用途:
バイク バッテリー交換

はじめから電圧低すぎ!セル回りません!充電しても全くダメ。返品してほしいよ。二度と買わん。

2016-05-01
用途:
バッテリー交換
対象商品:
46786512

購入から1年以上様子を見てきましたが、
問題ありません。
安くて助かります。
欲を言えば、もっとラインナップを増やしてくれたらうれしいです

2018-12-05
用途:
50ccスクーターに使用
対象商品:
46786512

購入2週間程でセルが回らなくなり電装系も不安定になり始めたため、メンテナンスついでにバイク屋に持っていったところ、このバッテリーは容量が小さく、内容液が漏れているとのことでしたので廃棄してもらいました。
どうやら劣悪な個体が混ざっているようです。

2018-04-23
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
73406095

未だ使い初めて日が浅いのでよくわからないがトラブルはないから満足しています

2016-05-09
用途:
スーパーカブ バッテリー交換
対象商品:
46786512

直ぐに使えて取り付けも簡単でした

2017-02-02
用途:
バッテリー交換
対象商品:
46786512

価格は安い。設置もぴったりで申し分なし。説明文の文字が少し大きかったら老眼にはありがたい。

2019-02-17
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
73406086

前のバッテリーが2年経ったので交換したが、1ヶ月経ったら使えなくなった
イグナイタ等の他を疑ったが問題ないのでバッテリーの所為、充電してもすぐに満充電になる壊れてるとしか思えない

2018-06-17
用途:
通勤用バイク
対象商品:
46786512

到着してバイクに取り付けましたが全く問題有りませんでした。満足です。

2019-06-27
用途:
バイク 交換用
対象商品:
46786512

充電済みとありましたが、ニュートラのランプすらつかない状態 外れだったのでしょうか?

2018-03-23
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
46786512

今付けてあるバッテリーのスペアで購入したので安心!値段も良い!

2016-11-17
用途:
カブ90に使用
対象商品:
46786512

半年間放置してましたが、昨日元気にウインカー出してました。

2017-08-03
用途:
スーパーカブ90のバッテリー交換
対象商品:
46786512

サイズもばっちり バッテリー液が入った状態で届けられました
旧バッテリーと交換するだけなので10分もかからず作業終了 
側面に印字もなく真っ黒ですが仕上げは悪くありません
取説 +ネジ ねじ取付金具が同封されていました  
まだ耐久性はわかりませんが2年持てば最強バッテリーですね

2015-11-04
用途:
農業用耕うん機
対象商品:
46786512

エンジンのかかりもよく問題なし。単価も手頃です。

ogitech 様2018-12-29
用途:
エンジン始動用
対象商品:
73406095

バイク用に買いましたが粗悪品でした。
内部インピーダンスが高くなっており、劣化していました。リサイクル品か中古品ではないでしょうか。通常電圧の14.8V~15Vではほとんど充電されず、放電する一方です。
1週間立たずにセルが回らなくなりました。元ついていた2年前のバッテリーに戻しました。
安いがゴミになる可能性があります。ご注意を。

2人が参考にしています
2016-05-27
用途:
バイクに
対象商品:
46786512

一年に一個買ってもいいくらい安いです。
さすがに冬を越すと充電しないとかかりませんでした。

2017-08-29
用途:
自分用のスーディオのバッテリーに
対象商品:
46786512

商品については今のところ問題なく使用しております。シールには7月の表示があったので、比較的新しいです。
しかし、梱包にやや不満です。
他の物とまとめて届いたのですが、天地無用のシールは箱の中のパッケージに小さく張ってありました。今回は問題なかったのですが、外側の箱を見て誰が天地無用で危険物が入っているとわかるのですか?
モノタロウさんの梱包についてはいつも不安です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。