コネクターセット 110型のレビュー

平均満足度 4.74 (57件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コネクターセット 110型 モノタロウ
モノタロウ
229 / 税込 252
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。 【用途】ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
57件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-06
用途:
バイクの配線
対象商品:
73406192

たまたま見つけたモノタロウブランド。
無駄な梱包なくその分コストカットされていて良い。
性能は一般のものと同等

清河工務店 様2020-10-01
用途:
バイクへのグリップヒーター取り付けの為の電源取出し
対象商品:
73406165

改善すべきものは何もありません。ぴったりでした。ひとセットづつ梱包されておりぶひんがバラバラにならず便利でした。

2021-02-28
用途:
カワサキ250TRのテールランプの接続に
対象商品:
73406165

250TRに社外テールランプを接続する際、純正ハーネスとランプを接続するために購入しました。

2020-08-15
用途:
PCXの左スイッチBOX取り換え
対象商品:
73406192

調べるとデイトナのが出てきたがこちらの商品で対応できました引っかかりや違和感など無くむしろ安く済みました

2020-07-12
用途:
バイクの整備
対象商品:
73406165

バイクによく使う110型コネクターであるが、モノタロウで買うと安く品質も問題なし。

2020-06-04
用途:
カブエンジンジェネレーター
対象商品:
73406183

カブに社外ジェネレーター取付け時に使用しました。純正コネクターにバッチリ接続できました。

1人が参考にしています
2021-04-28
用途:
バイクのウィンカーリレー交換時
対象商品:
73406165

問題なく使えました。1個分がセットになっているので使いやすいです。

2020-05-22
用途:
バイク車体回りの補修
対象商品:
73406183

ハーネス作成に使用しますが、普通に使用出来、精度も問題ありません。今後もリピート使用したい商品です。

2020-07-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
73406192

110タイプの標準品ですが、カシメの端子がチョット弱そうな感じもしましたが、キチンと嵌め込みできました。コスパとして十分ですね。

2021-01-29
用途:
バイクの配線
対象商品:
73406183

リピーターです。価格が安くて納期も早いので助かります。

2019-12-02
用途:
ブレーキランプ
対象商品:
73406165

カワサキダエグのブレーキランプに使用しました、本来ならブラックが欲しかったのですが、規格品なので、スムーズに取り付けできました

2019-09-18
用途:
バイク用に
対象商品:
73406183

端子もしっかり厚みが有り良い感じですね。
白だけで無く違う色もあれば、使う所によって色が変えられるので時がう色もあれば良いと思います。

2019-12-13
用途:
スクーターのカプラー制作
対象商品:
73406165

圧着工具との相性も良く、素人でもそれなりに綺麗に仕上がります。

2021-06-17
用途:
バイク整備
対象商品:
73406165

ウインカーリレー交換で純正位置に固定できなくなった為配線の延長に使用しました。

2019-11-29
用途:
原付の修理
対象商品:
73406165

ライトのリレー回路に使用。
純正並みの品質で実使用問題なし

2024-02-11
用途:
バイク メンテナンス
対象商品:
73406156

旧車gpz1000rxのコネクター交換にしよう
ばっちりでした!!!

2022-09-12
用途:
ハーネス製作

端子が強度不足に思います。他メーカーの物と比較すると端子全体を見ると薄く質感もなく安いだけのことはあります。配線をかしめる時に、かしめ部が折れた物がありました。初めての経験です。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2020-03-27
用途:
配線の自作に使用
対象商品:
73406156

不具合もなく使うことが出来ました。
大変満足してます。

2019-03-18
用途:
オートバイの電装カスタマイズ
対象商品:
73406165

ウインカーのLED化にあたり、ウインカーリレーの変換コネクタ作成に使用しました。端子のカシメもかっちりでき、樹脂部にもカチッと嵌まって安心です。他にヘッドライト系にも同じコネクタが使われているので、在庫を少し持っていると便利です。

2022-04-09
用途:
センサーハーネス製作

センサーのハーネスを製作するのに、今回こちらのコネクターを使いましたが、ギボシがハウジングに治まらない。
おそらくハウジング側の溝が小さいため。
いくら押しても規定値まで入らないので使い物にならなかった。