コネクターセット 250型のレビュー

平均満足度 4.56 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コネクターセット 250型 モノタロウ
モノタロウ
199 / 税込 219
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。 【用途】ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
バイクのハーネス変換
対象商品:
73406226

エーモンの同一規格製品と親和性が高いのでハーネス延長やオスメス変換などで重宝している
ただし上述の使い方をしたとき、ロック部分にやや遊びができるのが少しだけ惜しい(接触不良はない)

2024-10-29
用途:
バイク修理
対象商品:
73406226

純正品を流用する際に カプラーの形状が変わり変換用のカプラーとして使用しました フィッティング感ともに抜群で接触不良も起こりづらく とても重宝しています

2024-04-05
用途:
低圧回路の配線分離したい箇所
対象商品:
73406235

250型カプラは110型と並んで普及してて何処でも買えるし、丈夫で使いやすいし、端子部分単独でも買えるので使い勝手がいい。

1人が参考にしています
2024-07-10
用途:
農用トラクターのライト配線の接続
対象商品:
73406253

ライト周りの配線接続に使用されていたものが経年破損しましたので、取替えました。コネクター内のメス端子の向きに迷いましたが、当面は安心して使用できます。

2023-12-25
用途:
車の新規配線制作時
対象商品:
73406235

車の電気部品の新規配線加工時に必ずこのカプラーを使用しています。
簡単に抜き差しできて、脱落防止までついているので、車内、エンジンルーム問わず大活躍です。

2023-12-16
用途:
古いバイクのレギュレータ転用に
対象商品:
73406253

ホンダのバイクのレギュレータのカプラーへの接続に使用しましたが、寸法ぴったりで、スムーズに着脱できてガタもありませんでした。お勧めできる品質です。

2024-02-29
用途:
バイクと車のメンテ
対象商品:
73406226

ある部分より電源を取り出したり、中継したりするのに利用している。12Vの取り出しが容易に可能で、外した時もショートする事無く、便利に重宝している。

京の和ファーム 様2023-12-14
用途:
トラクターの配線修理
対象商品:
73406244

端子もはまりやすく、コネクター接合の節度もよく使いやすかったです。

2024-01-16
用途:
車のメンテナンスに使用
対象商品:
73406244

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

2023-05-24
用途:
ホンダエイプ改造
対象商品:
73406253

ホンダ純正他車種流用に使用しました、ピッタリです。

2022-09-20
用途:
オートバイ 修理に使用ました。
対象商品:
73406253

YAMAHA XJR400R レギュレーター部のカップらーが溶けてたので交換しました。
メス側しか必要無かったのですが、セットの物しか無かったので、こちらを購入。
品質も良く、カシメもしっかりしてる。 雄雌端子付きでバラ売りが有ると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2022-11-01
用途:
劣化した配線の修復時に
対象商品:
73406253

なんと言ってもコスパが良いです、オス・メス、金具付きで一度で全てのさぎが済みます

東京アート 様2022-10-04
用途:
車の改造用に
対象商品:
73406226

自分の車用に揃えて使用してます、
充電から アクセサリ電源まで統一できて便利です。

オートショップ AD 様2022-06-29
用途:
古い販売車輌 及び 古いバイクのメンテナンス用
対象商品:
73406226

これまでは、ホームセンターで購入しておりましたが、モノタロウでも販売している事を知り、価格面で早速購入しました。すぐ使いましたが、これまで使っているものと変わらずです。当店では古い軽四、バイクを取り扱っているので、劣化でボロボロになっており、このサイズのコネクターは必要なんですよね。また不足したら購入したいと思います。

2022-11-08
用途:
オートバイなどメンテナンス
対象商品:
73406253

とりあえず在庫品です、年内には交換予定ですが、材質などはわかりませんが。

2021-07-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
73406244

カー用品店で販売するものより安価ですが、コネクタ、圧着端子の加工精度も良いため、作業性も使用感も良く、使いやすい製品です。

ピデスアート 様2021-05-27
用途:
車両の電装接続
対象商品:
73406226

古くなったカプラーを新調しました。種類が色々選べて助かりました。

2021-04-21
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
73406244

バイクの電装に使用。純正と遜色なく、オススメです!

2021-04-13
用途:
自作リレー製作のため
対象商品:
73406253

しっかりとした作りで、且つ、価格も抑えられおり、大変満足しております。

DreamTatsu 様2020-07-26
用途:
スタータリレーのコネクター返還に使用
対象商品:
73406244

国産の4P250型には適応するようです。平端子単独で付けてていたので絶縁が心配だったのでこちらで解消出来ました。