小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25のレビュー
- 用途:
- エアブラシ使用時のレギュレーター用
一般的な常圧用メーターでは範囲が広すぎて0.1MPa前後が読みにくいので重宝します
- 用途:
- たねもみ播種機部品交換のため
- 対象商品:
- 02001124
ねじピッチが分からずホームセンターのネジコーナーで調べましたが結局分かりませんでしたが、メーカーや見た目も同じ感じだったので注文し取り付けましたがピッタリでした。
- 用途:
- 蒸気と空気の圧力を測定するために使います。
- 対象商品:
- 02001151
コンパクトな割りに文字が見やすく気に入ってます。
出来ればパネルに簡単に取り付けられるとより助かります。
- 用途:
- ダブルアクションポンプに装着
- 対象商品:
- 02001151
価格の割に精度は高いようですが、防水性がよくわからず、水辺で使用するため少し心配をしましたが、十分に注意して使用しています。
- 用途:
- 空気圧測定
- 対象商品:
- 02001133
購入後約1年半使用後にメーターの動きがどこかに引っかかったようにカクカクになり、空気圧表示も怪しくなった。軽くたたくと表示値が変わる等、測定器として信用ならなくなり使用を中断。普通に使っていれば壊れるようなものではないはずなので製品の信頼性に大変不満。
- 用途:
- 塗装用コンプレッサーの出圧確認
- 対象商品:
- 75114507
商品写真で見たように、非常に見やすい文字盤で
壁側の隙間でもはっきり出圧確認出来そうです。
でも、星一つなのは、40㎜を謳っていますが実際は、
それ以上あります。
針が取れて外してあったメーターと比べると太く感じたので測ってみると
元のサイズが40㎜(ボディ)ガラスカバーでも41.5㎜程度ですが、
この商品は、ボディで42㎜強、カバーの部分で44㎜ほどあります。
パネルの穴が40.3㎜程度で取り付けできそうも無いので、
開封前に諦め、事情を説明し、他の商品に交換して頂きました。
商品説明で
「ケース形状D枠(埋込型)」
「寸法(Φmm)40」
と記載されたままで、訂正されていませんので
埋込穴に余裕が無い場合は要注意です。
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 02001133
モノタロウのレギュレータの圧力計と交換。
低圧で使いたかったので、これは便利。
モノタロウのレギュレータに付属の圧力計は、少しブレますが、これはしっかり安定してます。
- 用途:
- ブースト圧試験に使用しました
- 対象商品:
- 02001124
ターボ車のサクションパイプ内圧力試験のため使用しました
試験機につけても良かったんですが、計器好きのためサクションパイプに直接固定しています
試験は滞り無くバッチリ完了、当然ながら測定値も電子式ブーストメーターと同等です
これで車内とエンジンルームを往復しなくても配管内部の圧力が分かるようになって便利になりました
問題は次回使うときにちゃんと動いているかですね
取り付け箇所はタービンの手前なので圧力計内部に入る気体温度は大したことはないでしょうが
60度以上の環境になるはずなのでそこだけ気になっています
もしそこがクリアできるようであればもう1個購入し今度はサージタンクに付けるつもりでいます