HDMIケーブル(A-A)のレビュー

平均満足度 4.29 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)
539 / 税込 593
HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。 【用途】パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-17
用途:
PCモニターのケーブルとして

ノートPCのモニター用に購入。短いコードで十分なので安価なこの商品にしました。
メーカーも信頼出来るところなので問題なく使用しています。

フロントフィールド警備保障株式会社 様2024-04-24
用途:
ノートPC画面を大型モニターに反映させている。
対象商品:
73556848

コードがもう少し長い物を頼めばよかったと後悔してます。

2024-01-08
用途:
PCモニター用
対象商品:
73556848

ノートPCのモニター用として購入。問題なく使用出来ます。
同等製品の中では最廉価だと思います。

2023-11-08
用途:
テレビとビデオの接続
対象商品:
73556848

普通に使えています。コストパフォーマンスが良いと思います。

1人が参考にしています
佐藤 様2020-05-31
用途:
テレワーク用
対象商品:
73556857

ZOOMでテレワークのノートパソコンの画面が小さい為 リビングの大型テレビに接続して使用してます 多人数の会議がやりやすくて満足してます

3人が参考にしています
2020-12-28
用途:
パソコンに使用
対象商品:
73556857

このケーブルで接続すると、BEEP音5回(VGA不良)の警告が起動する度に鳴る。
出力は問題なくさてれいる様だが、さすがに使い続けられない。
他のケーブルに変えると問題は解決される。
相性の問題なのか初期不良なのかはわからないが、残念。

1人が参考にしています
2021-03-07
用途:
映像機器の接続
対象商品:
73556848

しっかりした造りで安心して使える。値段もリーズナブル。

1人が参考にしています