オイルシール MHSAのレビュー
2023-12-12
- 用途:
- バンザイM-300Mのオーバーホール
- 対象商品:
- 73559982
バンザイの3tガレージジャッキM-300Mのプランジャーロッドのオイルシールとして使用。本来はロッドガイド内のJIS P-15 Oリングをオイルシールとし、シングルリップのKoyo HM15x22x4を逆さに取り付ける事でダストシールとしている構成なのですが、ダブルリップの本品を利用する事でオイルシールを二重にしてより漏れにくくする事が可能となります。厚みがHM型オイルシールより3mm厚いため少し外側に飛び出しますが、運用上特に問題はありません。
農業生産法人株式会社丸正物産 様2023-11-05
- 用途:
- 食品機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 73560935
作業は比較的にスムーズに行えました。防水性もかなり期待が持てそうです。購入時に拡大図で形状がわかりやすかったのが決め手でしたが、次回からは、迷わずコレにすると思います。
2023-12-11
- 用途:
- GS1150
- 対象商品:
- 73561845
BMW・GS1150のリアハブに使えないか?と試しに注文してみました。
幅が純正に比べて2mmくらい厚いので、フィットしない可能性もあるが、
付けてみたら、特に問題なく使用できそうな感じに収まりました。
2021-06-20
- 用途:
- バイクのフロントホイール
- 対象商品:
- 73560445
バイクのフロントホイールに使用しました。
純正の半値で購入でき、純正と同じメーカーで外観も同じでした。
耐久性はこれからですが性能面でも問題ないかと思います。
商品に大変満足しています。
2018-11-02
- 用途:
- 農業機械の部品交換
- 対象商品:
- 73560542
ビートハーベスター「ピタROWくん510」のゴムローラーに使用しているオイルシール交換に使いました。
オイルシールの梱包は、1つ1つずつじゃなくて良いと思います。
1人が参考にしています