平型端子 110型 カプラー用 メスのレビュー
- 用途:
- バイクの整備に
問題なく使用できます。
在庫が減ってきたので補充に。
バイクのカプラーによく使われているサイズなので
常時在庫しています。
- 用途:
- 配線作成に
100個入り、しかも安くて助かります!
50個入りのカプラーもあれば文句なしです
- 用途:
- バイクの配線まとめに
- 対象商品:
- 73819804
バイクの社外パーツを取付る際に、使ってます。ギボシで接続した時に接続間違えが起きやすい場所に使用してます。単価が安く使いやすいので、重宝してます。
- 用途:
- 除雪機やバイクの配線修理
よくあるコネクタ内の端子ですが、これのオスと組み合わせて断線補修に使うこともあります。
- 用途:
- 車、バイクの配線
- 対象商品:
- 73819804
以前某サイトで入手したコネクタに付属していた端子が、非常に薄くて頼りなかったので代用のために購入。問題なく使えます。
- 用途:
- ●リレーの配線材として
- 対象商品:
- 73819804
セットすべき平型オス110型が見当たらなかったので、このメス型のみスリーブと一緒に購入した。サイズ的にソケット用リレーの足幅に合うので、リレーへの直接配線のために使用すると具合が良い。スリーブをかぶせると、絶縁処理もスマートに出来上がる。電流容量は大きくとれないようだが、1A程度の小容量なら便利に使える。
- 用途:
- バイクの修理
- 対象商品:
- 73819804
古いバイクで多く使用されてる110型カプラーのメス型で端子です。
何処のメーカーも同じですが、オス型と比べ肉厚が薄い。
デイトナ製等の他のセットで売られてる物と比べても、まったく変わりのない品質です。
カプラー差込み時も問題なくスムーズです。
中には、オス側の肉が薄く変形しカプラー差込み時に変形する端子も有りますが、その様な事もなく良い商品です。
- 用途:
- スピーカーの補修
- 対象商品:
- 73819804
スピーカーの配線補修用に購入しました。
ロックの機能がありませんので差したけど抜けにくくて困るようなことが無く、配線を何度も付け替えてメンテナンスや調整するような時に便利です。
ただ、製品のバラ付きで押さえが極端に弱いものもあり、いざ端子を差し込んでもスポッとすぐ抜けてしまうことがありましたので、全体的にもう少しキツめに作って頂けるといいかなと思います。
端子の接触が弱いと接触面積が少なくなりますので接触抵抗が増えることにもなってしまいます。
品物自体は決して粗悪なものではありませんので、上記の通りロック機能が邪魔だと思っている方にはオススメです。
ご要望に沿えず申し訳ございません。また、貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- アーケードコントローラーの作成
- 対象商品:
- 73819804
ゲームのアーケードコントローラーの配線に使いました。他の銀色平型メス端子でも行けましたがこちらの方がボタンなどに挿しやすく外しやすいです。
アケコンを自作、ボタンの増加などを考えてる方には是非お勧めです。