切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mmのレビュー
研磨材の口コミ満足度ランキング 10位
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用
2021-07-12
- 用途:
- 2~4mm位の鉄板の切断加工
- 対象商品:
- 73971914
とても早く切れていきます。ホームセンターの物とは全然違い使いやすいです。買いだめしてストックすることにしました。
2021-04-08
- 用途:
- アンカーナットなどの金属切断全般
- 対象商品:
- 76848668
軟鉄やSUS304ステンレスの切断に使用していますが良くきれると思います。
金の卵やマキタ純正も使用したことがありますが、私が切断する金属レベルでは大差は無く砥石の消耗も少ないのでベストな商品になります。使いどころもあるかと思いますが、大阪魂やモノタロウブランドは価格・品質も含めよくできている物が多いので多用してます。
1人が参考にしています
2021-04-04
- 用途:
- 農機の修理
- 対象商品:
- 73971914
鉄のアングルやパイプの切断に使いましたが、カットスピードが早く、摩耗ムラもない。早く買えばよかったと反省しています。
1人が参考にしています
2021-03-03
- 用途:
- 金属切断時
- 対象商品:
- 76848668
鋳物、鉄パイプ、ステンレスパイプの切断に使用しています。
ステンレスに使用すると摩耗が早くなりますが、切れ味は抜群です。価格も安いので気兼ねなく使えます。今まではホームセンターのステンレス用を使用していましたが、こちらの方が断然切れがよく、リピートしています。
2021-05-24
- 用途:
- 鉄筋の切断時
- 対象商品:
- 73971914
他メーカーの切断砥石を使用していましたが、安価のこの商品を見つけて購入しました。
通常通り使えて、全く問題なく使用しています。次回も購入する予定です。
有限会社鈴尚工業 様2021-03-19
- 用途:
- ガス切断できない現場などでの金属の切断
- 対象商品:
- 73971914
たいへん良くきれますし、耐久性も申し分なしです。また注文させて頂きます。
1人が参考にしています
2023-03-02
- 用途:
- スチール材の切断
- 対象商品:
- 13155435
普段使用している切断砥石と比べて多少長持ちしてる気がするようなしないような
通常価格だと普段使用しているモノに比べ単価が高いので(15%オフの日でも)、少しのミスで刃が欠ける切断砥石の性質上、長持ちするよりも安い方を買うことになるだろうなと思います