防護服 新プロシールド10のレビュー
- 用途:
- 油汚れ、ダストのある現場での作業
以前も注文してリピートしました。
着やすく余裕があって動きやすいです。
- 用途:
- 工場内作業の防護服
- 対象商品:
- 74088927
某高級な防護服までは必要ないが、この価格帯で高性能な防護服として重宝しています。価格がじわじわ上がってしまい、このあたりで止まってもらえると有難いのですが。。。
性能的には全く問題ありません。すぐに破けたとの報告もないので、継続購入はしていく予定です。
- 用途:
- FRPのサンディング作業
- 対象商品:
- 74088963
通気性があります。
よほど高温・長時間でなければ快適に作業出来ます。
わりと耐久性は有る方だと思います。
ひざなど擦り切れやすい所にはガムテープでパッチをして長く使えます。
- 用途:
- 工場内作業時
- 対象商品:
- 74088918
工場内作業時の必需品です。状況に応じてタイベック使用しなくてもよい現場だと、こちらの防護服使用します。不織布のつなぎより作りがしっかりしているため、安心して使用できます。常に備品在庫で保管していますので、補充の際にはリピート購入させて頂きます。
- 用途:
- 清掃作業
- 対象商品:
- 74088972
当方の使用した経験のある他社の防護服よりも、生地も良く、サイズも問題なく使用でき丈夫さも感じられる良い製品でした。またリピート購入させていただきます。
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 74088954
作業をする際に必ず使用しています。
生地感もよいのでこのタイプを今後も使いたいのですが、在庫が少なく困っています。
可能であれば生産を増やしてほしい。
- 用途:
- カーボンファイバー成形
- 対象商品:
- 74088936
カーボンファイバー作業の際に使用してます。価格が安いので使い捨て作業着として重宝してます。
- 用途:
- 果樹防除作業用
- 対象商品:
- 74088936
同デュポンのタイベックⅡ型のアウター用(重ね着)に購入しました。
同系列の防護服が取扱中止や販売停止の為、この組み合わせに
成りましたが、デュポンですので・・・但し、即納でしたの
で、その点は満足しました。
評価は使ってみてからかと思います。
- 用途:
- 食品工場のメンテナンス時
- 対象商品:
- 74088927
以前は安価なMONOTAROブランドを使用していたのですが、身長が190cmありサイズ的に窮屈で背中が裂ける事が多発したので、こちらの商品に替えました。通気性もよく、湿度の高い部屋でも快適に過ごせます。小雨程度であれば、撥水もしてくれるので、屋外作業時にも重宝しています。ただ、価格が弱冠高いので、使い捨て出来ないのが、難点かな。
- 用途:
- 床下作業用として使用しています
- 対象商品:
- 74088963
以前は安いタイプの紙のつなぎを使用していましたがつなぎはあまり汚れないのですが中の作業着が汚れてしまいそのあとにタイベックのつなぎを利用していました。タイベックは気密があり作業着の汚れはないのですが汗だくになってしまうため、旭・デュポン製は安いタイプとタイベックの間ぐらいで今のところ最良のつなぎであると思います。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 74088963
メンテナンス時に必須アイテムなので、在庫が残り少なく困っています。
可能であれば白色の生産を増やしてほしい。