オイルチェンジャー12Vのレビュー

平均満足度 3.63 (196件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルチェンジャー12V モノタロウ
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。 【用途】オイルの抜取りに。
196件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
日本地下防水工業 様2021-10-19
用途:
オイル交換
対象商品:
76008372

使用したら3分でモーターから煙が出て壊れました。
動画もホース反対に付けて間違ったやり方しています。
最低です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。
お手数になりますがお客様窓口にて返品のお問い合わせをお願い致します。
製品に同封しております取扱説明書の内容は正しい内容でござます。
動画については大変ご迷惑をおかけしました。

株式会社 伊吹畳店 様2021-09-24
用途:
オイル交換
対象商品:
76008372

参考動画  エンジンオイル側と廃油側のホースが間違っていると思います 注意が必要です

2人が参考にしています
2020-06-09
用途:
フォークリフトのエンジンオイル交換
対象商品:
76008372

使用頻度が少ないとはいえ、購入以来、三年間放置してきたフォークリフトのエンジンオイルを、ようやく交換することが出来ました。真っ黒になっていたオイルがボコボコ出てきた時は、ホッとしました。

1人が参考にしています
愛川電機 様2019-07-27
用途:
オイル交換時
対象商品:
76008372

今までは下にもぐって下抜きしてましたが、3台所有しているので頻繁にオイル交換をされる方にはお勧めです。
温度条件はありますが、廃油速度にも満足しています。

2019-05-26
用途:
軽自動車のオイル交換
対象商品:
76008372

一度しか使っていませんが、性能は良さそうです。軽自動車です。

ニセモガレージ横浜営業所 様2021-03-09
用途:
ATF上抜き交換用

正直、商品にはあまり期待していませんでした。
納品時にホースの締め付けバンドの欠品がありましたが、迅速に対応していただきMonotaROの株がさらに上がりました。
実際に使ってみると予想が大間違いだったことを思い知りました。
なかなか使えるじゃないですか。
見事にオイルレベルゲージからATFを吸い上げました。
これまでに8回使用しましたが、操作も簡単、吸い込み力もまずまずで文句はありません。
シンプルな作りなので、耐久性にも期待したいところです。
万一、短期で壊れても、ATF交換の工賃を思えば特段のダメージも感じません。正直、もう元をとった感があります。
贅沢を言うなら、さらに吸引力が強い上級モデルが欲しいです。
あと、注入用ポンプもあれば便利だなと思いました。
この商品は推しです。
価格を思えば☆5つです。

ローテック 様2021-03-05
用途:
オイル交換に
対象商品:
76008372

オイル交換に使用、連続使用時間が30分となっているが、30分も使う前に動かなくなってしまった。分解して検証したところ、中のモーターが異常に熱くなり、モーターの冷却のための内蔵ファンが樹脂製で、溶けてくっついてしまっていた。
おまけに、熱がこれだけ発生するのに本体ケースに換気口らしき穴が空いていない。
某ネットショップを見ていたら、同じ形状で通気口まできちんと空けてあり、値段までも安い物が売っているではないか!

3人が参考にしています
キューイーエスエムコンサルタント 様2021-02-16
用途:
トヨタシエンタとダイハツミライースのオイル交換に使用した。
対象商品:
76008372

トヨタシエンタの場合、モーターはしっかり回転しているが、
廃油はホースを汚す程度しか上がってこなかった。
ミライースのオイル交換では、吸い上げ用の細いホースがオイルゲージ用のパイプに入らなかった。結局オイル交換の役には立たなかった。

1人が参考にしています
2019-08-15
用途:
エンジンオイルを抜く際に使用。
対象商品:
76008372

問題なく、軽快にエンジンオイルを抜くことができています。

2020-03-22
用途:
オイル交換
対象商品:
76008372

最初の5分くらいオイルを吸い上げないので電力不足(保管していたバッテリーを使用した)かと思い、チャージャーをつないで作業を続行した。しばらくすると漸くオイルが上がってきた。エアーが抜けるまでに時間がかかったようです。一旦オイルが流れだすとスムーズに吸い上げていった。5分くらいで一度電源を切って15分くらい休ませて合計10分で約4リットルのオイルを抜き切った。連続で使っても大丈夫なのかもしれないが、大事をとって一旦休ませた。
この価格にしてはまあまあ使えるかなといったところです。今後も使っていく品物ですが次回にすんなり作動してくれる事を願う。

2019-06-26
用途:
オイル交換に
対象商品:
76008372

手取り早くエンジンオイルが汲み取れて手軽に交換が出来て便利です。

2021-04-05
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
76008372

このポンプのせいではないのかもしれませんが...今まで下抜きしかしていなかったエンジンオイルの交換作業に使いましたが、アルファード(ANH10)では、ノズルを差し込み過ぎると吸い出してくれなかったり、最後に何度も抜き差ししながら調整して吸い出しても、ドレンボルトを外して確認した所200ml程残りが出て来ました。車種によるものか?使い方の問題か?もっと使用方法に説明が欲しいです(使用動画のYoutubeはIN-OUT間違っていたり、パレットの吸い出し状態だけ見せているだけですので参考にはなりませんでした)

2人が参考にしています
2021-03-07
用途:
C26セレナのオイル交換
対象商品:
76008372

購入後何度か使用しましたが、ホースが固くて使いにくいです、OUT側を20Lのオイル缶に差し込んで使用しているのですが、本体をちょっと動かすタイミングでホース抜けてオイルが跳ねます…
もっと気を付けて作業すればいいのですが、ちょこちょ抜けるので、腹が立ちます。
100円値上げしてもいいもで、柔らかシリコンのようなチューブへの変更を希望します。

2020-03-23
用途:
自家用車のエンジオイル交換
対象商品:
76008372

セレナのオイル交換に使用しました。
念のため、ドレインプラグを外してみましたがドレイン側からは1滴も出ませんでした。
廃液用ホースの長さも十分なため、地面に置いた入れ物に廃液を入れることもできました。
使用後にブレーキクリーナーでホースを清掃しましたが、ホースについたオイルはきれいに取れないのか、くすんだ色がついたままになっています。

1人が参考にしています
2020-05-15
用途:
ATオイル交換に
対象商品:
76008372

Mh34sワゴンRのATオイル交換に使用しました。
ATオイルには問題なく使用できました。
ついででエンジンオイルもやろうかと思いましたが、レベルゲージ穴が細いのか?オイルパンまで届きませんでした。
とりあえずATオイルには使用できたのでよかったです。

2019-05-02
用途:
2台の乗用車を所有 エンジンオイル交換に使用しています
対象商品:
76008372

まだ使い始めですが大変満足しています
古い発動機の整備を趣味にしています 活用できます

スワン 様2021-02-01
用途:
デフオイルの交換
対象商品:
76008372

そもそも、推奨されてはいないですが粘度が硬いデフオイルも交換できるとちまたで聞いたので交換作業を行ったのですが粘度が高すぎて吸い上げることが出来なかったです
温めて柔らかくしたりエンジンオイルなら大丈夫かと思います

1人が参考にしています
2020-04-30
用途:
車のオイル交換
対象商品:
76008372

機器は正常に稼働しましたが、排出側のホースの巻クセのため扱い難いと感じます。また、使用後のホースの掃除がし難いような気がします。値段から見たら満足できるレベルだと思います。

2021-02-05
用途:
MH23SワゴンRエンジンオイル交換
対象商品:
76008372

レベルゲージの配管にホースが入っていきませんでした。
他用途にて活躍期待します。
あと、音が結構うるさかった。

2018-09-13
用途:
オイル交換に使用
対象商品:
76008372

音は結構大きいですがオイル交換中に止まる事も無く問題なく使用できました。この価格でこれだけ使えれば十分です。もし壊れたら再購入できる価格ですね。