電動ポリシャー グリップハンドル付のレビュー
- 用途:
- 車の磨き作業
- 対象商品:
- 78553825
大変取り扱いしやすかったです。鏡面仕上げコンパウンドとの相性が良く、コーティング前の処理に使用しています。
- 用途:
- 車両清掃など
- 対象商品:
- 78553825
扱いやすいですが耐久性には疑問を感じました。しかし費用的にはお買い得だと思います。 対応するアタッチメントをはっきり表示したほうが良いと思います。
- 用途:
- 車のコーテング作業に
- 対象商品:
- 78553825
まだ自分の車は納車当分先ですが女房の車の車磨きで使用しました
試験的ですがとても楽に作業できました回転を一番弱くして行う
自分の車が来ましたらガラスコーテング作業が楽しみです。
- 用途:
- クルマの汚れ落とし
商品の個体差なのかも知れませんがスイッチロックをしますと、回転数が下がったところでロックします。意図としない回転数でロックしても作業効率が下がります。それとも、そうゆう仕様なのでしょうか?
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 78553825
研磨ではなく、あくまでワックスがけ用として使うにはいいのかなと。
ボンネットの小キズとくすみを取ろうと、モノタロウの肌調整コンパウンドと毛バフでひたすら磨いていましたが、まったく取れませんでした。ドリルドライバとスポンジパッドで磨いたところはツヤツヤになったので、磨きとしてダブルアクションタイプを使うのはかなり非力なのだと思います。
- 用途:
- コーティングの前処理時
- 対象商品:
- 78553825
付属のスポンジパッドを使用し、コーティングがけの前の下地処理としてコンパウンドがけに使用しました。手作業よりはるかに効率が良いです。
私の使い方が悪いのかもしれませんが回転速度を一定に保つためのロックスイッチが効いているのか、効いていないのかわかりずらいと思いました。一般家庭で作業するには屋外コンセントが作業場所の近くにあっても、普通車では届かなかったので金額が少々高くなってもよいので10mのコードだと更によいのかもしれません。
- 用途:
- 車の傷消し、ヘッドライト磨き
- 対象商品:
- 78553825
この価格なら大満足です、特にヘッドライト磨きには最適です。後は耐久性ですね。
- 用途:
- 塗装面の研磨
- 対象商品:
- 78553825
塗装面をコンパウンドで研磨するのに使用。軽くて連続使用しても疲れませんが、若干力が足りないかも、強く押し付けると回転が止まる感じです。
- 用途:
- クルマ磨き
- 対象商品:
- 78553825
ちょっとモーターのトルクが少ない印象です。押し付けないで軽く手で持って滑らせるとなんとか塗り込みができます。ガンガン水垢を削るような使い方には力不足でした。
- 用途:
- コーティング
2回使用して内部からプラスチック片が、、、返品交換してもらいました、あまり耐久性は、ないようです。
この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- お値段どうり、もしくはちょっと下ぐらい。
- 対象商品:
- 78553825
「最低限の動作を形にした」ようなダブルアクションです。
本体は軽いので、大きさの割に取り回しはいいです。
動作振動の吸収機構は備わってないので、手の負担がかなりあります。
また回転数保持といったものは無く、接触させ具合に応じて動作回転数が落ちます。
回転数の調整機能がついてますが、MAXでも通常のダブルアクションよりちょっと遅いぐらい。調整がそれ以下にしかないので、調整機能は意味を成しません。
力を加えながら研磨には適していない仕様なので、仕上げ等の軽作業に良いと思います。
- 用途:
- 自動車のコンパウンドやワックス塗布、拭き取りなど
- 対象商品:
- 78553825
遅いスピードだと少し押さえつけただけで回転が止まってしまうのが少し難点。
実質スピードの調整ができず、常に最高のスピードで使わないといけない。
- 用途:
- ポリッシャー
- 対象商品:
- 78553825
作業開始から約1時間で軸部分が破損してしまい使用不可能になりました。
不良品かと思うほどに強度に難ありです。