エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付のレビュー

平均満足度 3.99 (67件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付 モノタロウ
ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。 【用途】ブレーキフルードなどのエア抜きに
67件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-11
用途:
色々。
対象商品:
79482822

普通に使えました。容量も適量でホースも柔らか。文句のつけようがありません。

2022-06-11
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
79482822

タンクからの抜き取り用として使用しました。
まぁ価格はホームセンターレベルですが、十分です。

2022-06-08
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
79482822

しっかりしたつくりで安心して使用できます。
継続して購入予定です。

2022-05-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
79482822

リピートです。オイル抜き/レベル調整に使用しました。寿命が短い気がしますが、お値段も安いので十分です。

鈴木農園 様2022-11-25
用途:
ブレーキフルード

今まで使ってたのが内径4mmの物で、この商品はホースが3mmと細いので着けるのにコツがいります。

2022-06-11
用途:
フロントフォークのオイルレベルのフォークオイル抜きに使用
対象商品:
79482822

バイクのフロントフォークオイル交換時のオイルレベル調整用に購入。いいです。

2021-11-17
用途:
バイクのギアオイル交換に使用
対象商品:
79482822

原付バイクのギアオイル交換に使用。チューブ付きなので気
ギアオイル投入口が離れていてもチューブを使って注入が可能です

大健 様2021-07-23
用途:
リピート購入 添加剤注入のため
対象商品:
79482822

添加材を規定料を計り注入するために使用しています。スペアにかいたしましt。目盛りもよく読めます。

2021-02-04
用途:
ブレーキオイルの排出

1人で自動車のブレーキオイルを交換しています。この商品で、あらかじめブレーキオイルを吸引させています。色々と商品探して、モノタロウさんの商品が1番安くて、目盛りもしっかりしています。ちょい足しの際も使い易くて重宝しています。

1人が参考にしています
2021-02-12
用途:
自動車整備
対象商品:
79482822

リザーバータンクからフルード類を抜く際に重宝しています。スポイトでもいいけど、こちらの方がよりやりやすい。

2021-01-21
用途:
ブレーキフルード吸引
対象商品:
79482822

今後のブレーキフルードの交換やブレーキパッドの交換で使えそうです。

2022-08-23
用途:
オートバイ整備
対象商品:
79482822

まだ作業してませんが
問題無いと思います
モノタロウは色々な商品があり良く利用してます

1人が参考にしています
河守モータース 様2020-10-05
用途:
自動車修理
対象商品:
79482822

少量のブレーキフルードの調整に使っています。ちょうどよい大きさで
使い勝手がいいです。

2020-05-27
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
79482822

バイクのブレーキパッド交換のエアー抜き時に使用しましたが、十分に使えました。安くて助かります。

ガレージ氏家 様2020-08-16
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
79482822

商品は問題なく使用できます。ただチューブ長さを内容量と見間違いましたが良い商品です。

2020-01-29
用途:
スクーターのブレーキオイル交換に
対象商品:
79482822

初めて、自分でブレーキオイルの交換をしましたが、この商品のおかげで驚くほど簡単に作業が出来ました、大量のエアも抜けました、昔はもっとめんどくさいイメージでしたが、本当にこの商品で助かりました、購入して本当に良かったです。

1人が参考にしています
2020-05-22
用途:
ブレーキフルード交換時に使用
対象商品:
79482822

チューブの径がもっと太ければキャリパーにもチューブだけ付けられて使用できそうなのでいいと思います。

1人が参考にしています
2020-05-01
用途:
ブレーキフルードのエア抜き
対象商品:
79482822

ホースは消耗品なので、自分で長いホースに交換して使用しています。
エア抜きも問題なく簡単に作業できます。

1人が参考にしています
2024-05-15
用途:
ブレーキオイルの入れ替え
対象商品:
79482822

乗用車のブレーキオイル交換やエア抜き作業のため購入しました。
結果的には上手く出来ましたが付属のホースが細くてエア抜き用バルブに入らず、別購入しての作業になりました。

2023-11-02
用途:
車ブレーキのエア抜き
対象商品:
79482822

結果的にエア抜きは完了した。
が、ニップルに入れにくい。
二輪は一回り小さかったっけか!?
二人でやるならブレーキ踏んでもらった方が早い。
外すのも大変で数回ちぎれた…。
もう一回り太いチューブだとエアがかんだりするのだろうか??
次回は一回り太いのでやってみようか…。
一応だが、フルード(ブレーキオイル)の補充は忘れずに!!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。