LED矢印板 電池式のレビュー
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
【用途】工事現場や駐車場などの誘導用
2022-10-06
- 用途:
- 交通誘導時
- 対象商品:
- 81957173
商品自体の使い勝手は良く重ねて収納することもできるなど気に入っていたのですが、購入後1年半で矢印の先端部分が点灯しなくなりました。月に2-3回程度しか使用していなかったのに残念です。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
株式会社狗ノ國 様2022-05-09
- 用途:
- 道路工事での車線規制に使用
- 対象商品:
- 81957173
夜間使用はまだの為発光等の加減は未明ですが日中での使用は満足です。
板が中抜きされてますので風でも倒れず大きさの割に軽いので高齢の者も喜んでいます。
【注意】サイズ感他のものより一回りぐらい大きいです
有限会社日照建設 様2022-03-13
- 用途:
- 夜間道路工事
夜間道路規制に使用しました。
他メーカーより明るいが、防水性能は他社製より期待しない方がいい。(小雨使用時不点灯発生)
野外での使用が多いので防水性能を上げて欲しい。
3人が参考にしています
2021-08-23
- 用途:
- 交通誘導警備
とある現場にて。
カラーコーンどころか、何も資材を用意が無い現場にて、片側交互通行を行いました。
幸い、通行量の無い場所でしたが、第三者の接触事故も心配しました。
今回、夜間作業でも使えるよう、購入しました。