充電式インパクトドライバのレビュー

平均満足度 4.93 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式インパクトドライバ マキタ
軸受け部の見直しでビット振れ大幅低減 軸受け部の設計を見直したことにより、作業時のビット振れの大幅低減と耐久性向上を実現しました。 楽らくモードの改良 作業シーンに合わせて回転スピードなどを自動で調整する「楽らくモード」を進化させ、「木材モード」・「ボルトモード」・「テクス用『厚板』モード」・「テクス用『薄板』モード」と、より多くの作業のアシストを可能にしました。 グリップを握ったまま打撃モード切替えが可能に トリガの前方に打撃モード切替えボタンを配置し、グリップを握ったまま、片手で打撃力の切替えが可能になりました。また、使用する頻度の高いモードをあらかじめ一つ登録し、手元のボタンで瞬時にモードを切り替えることができるモードメモリー機能も搭載しました。 本体左右の LED ライトで視認性向上 LED ライトの位置を本体の左右に配置することにより、ライト点灯時にビットやビス等の影が出来にくくなりました。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
セオサイクル北浦和店 様2020-11-24
用途:
自転車修理や金属の加工
対象商品:
84938972

旧モデルや他社さんのものも同時に使っておりますが一番パワーもあり回転も速く重宝しています。何よりも回転時の「音」がかっこいいのが気に入っています。
しかも充電時間も早くて便利!!

2021-02-22
用途:
穴開けたり、ビスを打つ時
対象商品:
84938972

最初だからなのか、ブレがないのでとても使いやすいです。

須賀川林産有限会社 様2021-01-28
用途:
ビス
対象商品:
84938972

大変使いやすく助かりました。パワーも充分軽くて使いやすいです。

株式会社中川工務店 様2020-10-02
用途:
建築工事
対象商品:
84938972

デザイン、サイズ、機能など全ておいて進化しており大満足です。

株式会社 サブプロ 様2020-07-23
用途:
機械の取り付け
対象商品:
84938988

言うまでもなく、完璧です。
バッテリーも使い回しできるし言うことなし。!

2020-07-20
用途:
ねじの打ち込みに使用
対象商品:
84938997

40Vと悩みましたが、他の充電工具とのバッテリーの互換性を考えて18Vにしました。パワーもあってつかいやすいしです。

柴崎工務店 様2020-05-24
用途:
連続して作業ができていいです、力も強いし 後使い慣れるまでは時間かかると思います

バッテリーが長持ちしていいと思う マキタのインパクトにして良かったです。

AQUA SHOP流星 様2019-11-04
用途:
テラス制作にて
対象商品:
84939015

ログハウスに使用、コンパクト、軽量、モード、大変使いやすく1日で組みあげできました!

1人が参考にしています
ビルリフォームサービス 様2019-09-09
用途:
内装工事
対象商品:
84938988

締め付けトルクにも問題なし、ドライバービットが負けるくらい。

1人が参考にしています
株式会社 光進工業 様2019-07-13
用途:
ビス止め
対象商品:
84938972

もう少し軽くしてほしいです、あと小物ケースがもう少し大きいとよいです。

1人が参考にしています
有限会社ヤマヨシ 様2019-05-30
用途:
機械のメンテナンス他組立等
対象商品:
84939006

使いやすい。充電のもちがやはり良い。
マキタの商品をいつも使ってる。

M&M建築設計事務所 様2019-03-08
用途:
建築現場でのメンテナンス時
対象商品:
84938972

18V6.0Ahを購入しました。充電式インパクトドライバのマキタの定番モデルです。デザイン・機能的にも優れています。使い勝手バランスも大変気に入っています。18V3.0 TD149DRFX も使用していますが、金額も違いが無のに性能は劣るように感じました存在意味が判りませんが?

1人が参考にしています
2018-08-07
用途:
ボルト締め
対象商品:
84939015

適度な電圧で適度なトルクでステンレスのボルトが焼き付かない。

2人が参考にしています
2018-05-23
用途:
スクリュービス締め
対象商品:
84939006

軽くて、締め付けパターンに種類があり多様的です。
バッテリーの寿命がどれくらいか?興味あり。

1人が参考にしています