パイプレンチ アルミ製のレビュー

平均満足度 4.27 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パイプレンチ アルミ製 モノタロウ
モノタロウ
1,798 / 税込 1,978
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。 【用途】水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
44件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
パナメイト オリヤマ 様2026-03-14
用途:
配管修理

新しいと食いつきが良く大変満足です
安いので滑るようになったら交換できる

有限会社赤根設計 様2025-10-22
用途:
水道管バルブの取替

比較的軽く使い易く、作業が短時間で終えることが出来ました。

2025-03-19
用途:
仮設配管等の作業時

ちょっとした仮設配管作業用の工具として購入。
他メーカーより圧倒的にコスパが良いので大変満足しています。

有限会社淡路環境 様2025-03-12
用途:
パイプの脱着

値段にしたら引っ掛かりがしっかりしていて問題ない。
ただ耐久性をあげてもらったら引っ掛かり期間も伸びてより良いのだが。

株式会社ケーイーシー 様2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2024-05-23
用途:
軸つきシールの交換時など
対象商品:
89126013

アルミは軽くて良いですね。
自分の勘違いで少し大きすぎたかなと思うサイズでしたが、簡単に扱えました。
必要なサイズが出てきたら、こちらを買い足していこうかと思っております。

2023-12-15
用途:
アルミ製なので大方軽くて使いやすい
対象商品:
89125968

全体に小ぶりなので持ち歩くには都合が良い。チャッキングの刃は鋼製なのでしっかり食い付いて作業はできる。

1人が参考にしています
2024-01-16
用途:
配管
対象商品:
89125995

パイレンはデカくて重たいのしかなかったので、手頃なサイズで軽そうなこれを購入。
期待通りでした。

2023-10-30
用途:
石油給湯器の配管交換
対象商品:
89125968

普通に使えるしリーズナブルです。
場所、口径挟みサイズ、長さを選べば問題ありません。

2023-09-09
用途:
配管等
対象商品:
89125968

軽くて扱いやすい。60mm開くので色々できそうです。

2022-07-07
用途:
給水管の外し
対象商品:
89125934

軽くて運びやすいし、必要にして充分な機能でした。これで良いです。

TOMOE 様2023-02-13
用途:
70mmの調整ダイヤルの開閉
対象商品:
89126013

見た目の割に、軽く、しっかりとホールドし、問題なく使用できてます。
コスパのよい商品です。

2022-01-30
用途:
水道配管作業
対象商品:
89125995

アルミ製なので、軽量で取り扱いやすく満足しています。

2020-11-22
用途:
パイプのメンテナンス
対象商品:
89126047

太いポリパイプが設置してあり、このサイズが必要!軽いので
持ち運びが楽!

2人が参考にしています
2023-10-23
用途:
ボーリングロッド
対象商品:
89126047

値段も安いし普通に使えていたのでリピート購入していましたが、最近のものはちょっと使用すると、くわえなくなり、使えないです。ロットが悪かったのかと何回か購入しましたがやはりダメです。
使用頻度が少なく、たまにしか使わない場合は問題無いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2021-06-29
用途:
PT配管
対象商品:
89125968

パイレンは消耗品なので、軽いアルミ製がこの価格は大変助かる。 
国産のメチャ高価な製品とは流石に比較したら駄目。 
でも、作りもそこそこで、無茶な使い方をしなければ、結構持ちそう。

1人が参考にしています
2020-04-30
用途:
シャッターのバネ調整
対象商品:
89125995

アルミ製なので軽くて使いやすい。見た目大丈夫か不安になるが、しっかりとパイプに食い込んで回すことができる。力を必要とする時は、持ち手の部分に外径32㎜のステン巻パイプを差して長くして使用するのだが、このパイプレンチは、先の穴開き部分が少し大きく、ヤスリで少し削ってやらないと入らなかった。

1人が参考にしています
2024-04-25
用途:
引っ掛かりが悪い
対象商品:
89125995

使えない。引っ掛かりが悪い。
モノタロウ製品は当たり外れが激しいわ。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

2020-06-12
用途:
流し台の水道栓の交換作業他
対象商品:
89125968

今まで使用していた水道栓が古くなり交換しようと思いましたが古く固着して緩みませんでした。その固着部を緩めるのに使用しました。アルミ製で作業性も良く、喰い付き性も申し分ありませんでした。
その後、自転車のパイプ部のメンテ用にも使用しまし、ガタつきも無く満足しています。

株式会社エステー工業 様2020-07-26
用途:
機械の組付時
対象商品:
89125995

モノタロウのパイプレンチアルミはとても軽くて狭い場所でも締め付けやすい。