同軸ケーブル3D-2Vのレビュー

平均満足度 4.86 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線
関西通信電線
1,898 / 税込 2,088
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。 【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-19
用途:
アマチュア無線3.5・3.8MHz&1.8MHzダイポールアンテナ

以前は、5D-2Vを使用していましたが、重いことと周波数が低いことから、3D-2Vに変更しました。耐電力も充分(200W)です。

2024-02-13
用途:
アンテナ作成用
対象商品:
88606008

この時期で価格も安いので購入させて頂きました。発送も早くて次の日に届きました。在庫切れが、心配で急いで注文しましたが、ご時世で値上げが、心配です。

1人が参考にしています
2023-11-22
用途:
アマチュア無線の工作
対象商品:
88605974

コモンモードフィルターを作るのに使用。FT240-43コアであればW1JR巻き15Tで2mあれば足りました。まだまだ作れそうです。

2023-06-28
用途:
無線の、アンテナ接続用
対象商品:
88605983

思っていたよりも良いです。取り扱いも十分、強度的には判りませんが、

2022-09-12
用途:
コーリニアアンテナ製作用
対象商品:
88605974

試作用に購入したが、しなやかで使いやすい。加工性もよく工作しやすい。

2022-06-15
用途:
接続ケーブル製作
対象商品:
88606008

長めに使用しますので100m巻は有難いです。価格についても助かっています。定期的な購入を考えています。

2022-04-19
用途:
アマチュア無線ケーブルとして使用。
対象商品:
88605974

自宅室内のアマチュア無線から外のアンテナまで繋げました。
20Wまでしか送信しないのでまあ、十分です。
5Dより細いので少しの隙間から引き込みが出来るのが良いです。

市河商会 様2021-05-09
用途:
アンテナの製作
対象商品:
88605992

同軸コリニアのアンテナを製作するのに購入しました。被覆が柔らかく加工がしやすいです。

2021-04-25
用途:
無線機器の配線など
対象商品:
88606008

同類のものは昔から使用していましてので安心して使用しています。
この商品は規格があり、規格品しか流通していないと思います。

2020-08-22
用途:
アマチュア無線用のコモンモードフィルタ作成用
対象商品:
88605974

コモンモードフィルターを作成するため購入しました。
パッチンコアに3D-2V同軸ケーブルを3周させて、それを4個で1セットにして作成しました。
非常にしなやかなケーブルですので、フェライトコアへの巻きも問題有りませんでした。
網線も密でよい商品です。

2020-10-27
用途:
トラップコイルの同軸コンデンサとして
対象商品:
88605983

2度目の購入になります。芯線、網線とも半田が乗りやすい。国内メーカー製品なので、品質も問題ないと思います。安心して使えます。

2020-10-16
用途:
無線アンテナ増設時
対象商品:
88605992

個人の実験的にアンテナ増設時に使用するには、丁度良い長さ及び価格帯でした。

2020-08-02
用途:
アマチュア無線の移動運用時のアンテナケーブルとして使用
対象商品:
88605983

3Dは5Dに比べてケーブルが細いので加工しやすく又取り回しも楽なので移動運用に重宝してます。

2020-02-25
用途:
アマチュア無線のコモンモードフィルター製作用
対象商品:
88605974

他社製品もほぼ同程度の仕様であり、特に問題はないが、被服線が黒のケーブルが欲しかったが、探してもなかったのでグレー色で注文した。

1人が参考にしています
2020-01-27
用途:
同軸コリニアアンテナのエレメント材として
対象商品:
88605974

芯線は単芯ではなく3本撚り線です。加工の際に切れやすいので若干加工に神経を使います。

2019-03-25
用途:
無線用アンテナに使用しました。
対象商品:
88605974

使用開始してから間もないので不具合等はありませんが、問題なく長期間
使用できると感じております。

SKS商事 様2021-05-28
用途:
自作アマチュア無線HFアンテナケーブルに使用。
対象商品:
88605974

価格が安いのことと運用周波数に対する減衰が少ない。

2018-11-10
用途:
アンテナを接続するのに使用しました。
対象商品:
88605983

線の太さがよいので使い易いです。又近所に購入店がないので助かりました。
次回も利用します。

2020-02-24
用途:
アマチュア無線のアンテナ用
対象商品:
88605983

太すぎず細すぎず、一定の品質が確保されているようで、1.5D-2Vなどより損失は少なそうです。20mを購入しましたが、引き回しでけっこう長さをくって、残り5mぐらい、他の用途にはまた注文しなくては。

2019-09-05
用途:
アンテナケーブル用
対象商品:
88605992

良い商品です。追加注文時には同じ商品を注文したいと思います。