同軸ケーブル5D-2Vのレビュー

平均満足度 4.97 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線
関西通信電線
3,698 / 税込 4,068
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。 【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-23
用途:
アンテナと無線機の接続用
対象商品:
88606044

近年銅価格が高騰していますので,低価格で安心できるメーカーの品を探しています。価格を調査した中で納得できる価格とメーカーでしたので,こちらを選定しました。この商品は特に問題もなく普通に使用できますので,必要がありましたらまた購入すると思います。

ワタナベ商店 様2024-11-26
用途:
趣味のアンテナ・ケーブルの交換

同じメーカー物で、一番安価だったので購入し使っています。

テーラー竹内 様2023-11-20
用途:
アマチュア無線で使用します
対象商品:
88606026

メーカー品が格安でたすかります。送料込みでもお安くなっています。

広尾町会 様2023-10-03
用途:
平時・災害時簡易無線設備に使用
対象商品:
88606035

安心して使用いたしました。
安いJコネクターで失敗しましたがケチらず買い替え完成
改善点無し。有難う御座いました。

2023-06-27
用途:
アマチュア無線局のアンテナ新設及びフイーダの取り換え
対象商品:
88606035

どこよりもメーター当たりの単価が安く、しかもメーカー品で有り、安心して使えるのがいいです。

2023-06-21
用途:
アマチュア無線
対象商品:
88606044

さすがに有名メーカー品
網線もしっかりしているのでインピーダンスも安定
良い品物です

2022-11-20
用途:
アマチュア無線のHF周波数帯のアンテナ給電用として使用。
対象商品:
88606026

信頼の置ける国内メーカ品で有るのと同時に値段が手頃で、アマチュアの個人使用用途を考えた際には非常にコストパフォーマンスが高く満足しています。

2人が参考にしています
2022-11-17
用途:
アマチュア無線のHF周波数帯のアンテナ給電用として使用。
対象商品:
88606026

信頼の置ける国内メーカ品で有るのと同時に値段が手頃で、アマチュアの個人使用用途を考えた際には非常にコストパフォーマンスが高く満足しています。

2022-10-17
用途:
アマチュア無線のアンテナ
対象商品:
88606026

近所に無線屋がなく、日本橋に行く出前、交通費を考えれば送料を払ってもいい買い物が出来ました。当日追加で他のものを注文しても追加の送料は不用なので、ダイポール用の滑車、ロープも購入しました。

2023-04-19
用途:
アマチュア無線
対象商品:
88606026

これで3回目の購入になりますが全く問題なく使えております。

2022-10-24
用途:
アマチュア無線のアンテナケーブル
対象商品:
88606017

安くて、早急に送っていただきありがとうございました。

2022-03-25
用途:
アマチュア無線アンテナのメンテナンス
対象商品:
88606026

20年以上設置しているダイポールアンテナが強風の時に接触不良になるのでこのケーブルに交換してバッチリ直りました。コネクターの半田付けも問題なく、コスパが良いと思うのでリピートしています。

2人が参考にしています
2021-10-25
用途:
アマチュア無線のアンテナに使用
対象商品:
88606017

品質も良く問題なく運用しています。ケーブルを購入するには専門店に行くしかないなく、必要な時に購入出来てありがたいと思います。

佐々木電送 様2021-09-24
用途:
HF、50、144、430MHzに使用しています。
対象商品:
88606035

とても使いやすくて今回も購入しました。
HF、50、144、430MHzで使いました!高い周波数では少し減衰しますが長さを短く切って
使っているので気になりません。

2021-09-16
用途:
アマチュア無線アンテナ
対象商品:
88606026

HFアンテナ配線に使いました。
モノタロウさんが一番安いですね。
2Vは安定して使いやすいのでおすすめです!

2021-08-14
用途:
無線アンテナ用
対象商品:
88606017

無線用の部材を購入する上で、今ではショップが数少なくなり、秋葉原まで買いに行くにも不便となりましたが、ネットストアで手軽に購入出来、商品も良く満足しています。

Technical Adviser 様2021-07-21
用途:
無線のアンテナケーブル施工
対象商品:
88606026

規格を満足しており無線のアンテナケーブルで使用するに適合。芯線が単線のため少々硬さを感じるが問題は無い。施工も容易に出来良い。販売数を10m間隔の単位で100mまで有れば尚よい。

2021-06-29
用途:
ハムのアンテナを立てるために購入
対象商品:
88606044

以前は5D-FBを使っていたのですが、これは減衰量は少ないものの硬くて曲げにくいため、今回は5D-2Vにしました。多めの減衰量はHF帯のアンテナでは問題にならず、使いやすさの方が勝っています。

2021-08-15
用途:
アマチュア無線のアンテナに使用
対象商品:
88606026

問題なく使用可能。網線もごく一般的。コストパフォーマンスは良いと感じました。

2021-06-04
用途:
アマチュア無線
対象商品:
88606044

安価であるが性能に問題なし。必要な長さは30m程度であったが、今回は100mを購入。現用ケーブルで劣化の見られるものも交換する事にした。