プレセット型トルクレンチ 9.5mmのレビュー

平均満足度 4.54 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プレセット型トルクレンチ 9.5mm E-Value
E-Value
6,398 / 税込 7,038
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。 【用途】所定のトルクでのネジの締め付け。
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-15
用途:
規定トルクで締めるとき

ホイールのトルクレンチは所有していますが、プラグ用は小型の方が便利です。
目盛りの読み方も記載されているので、忘れたときは確認出来ます。
ハードケース付なので保管に便利です。

2023-01-11
用途:
アルファードのオイルフィルター交換
対象商品:
89497126

アルファードのオイルフィルター交換時で
オイルドレンボルト締め付け(24N.m)
オイルフィルターケースのドレンボルト締め付け(12.5N.m)
オイルフィルターケース締め付け(25N.m)
に使用した所、最大トルク付近を設定する時のねじが少し硬いですが
問題なく使用できました。

2023-06-01
用途:
家用
対象商品:
89497126

近くのホームセンターで購入するより安く買えました。

1人が参考にしています
株 N.S.W 様2022-03-28
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
89497126

メモリが赤でとても見やすく違和感なく使用できました

1人が参考にしています
2022-03-26
用途:
オイルパン交換
対象商品:
89497126

低トルクのトルクレンチを持っていなかったので購入しました。
エンジンルーム等はこれくらいのトルクで締め付けるネジやボルトが多いので重宝します。
あまり低いトルク設定だと感じるショックが小さくなるので注意が必要です。

2022-02-25
用途:
オイルパンボルトの締付け
対象商品:
89497126

CVTオイルパン脱着時の取付け用に購入しました。
安価ですが、十分に使用出来ます。

2人が参考にしています
ミルクショップハタノ 様2022-06-21
用途:
トライアルバイクの整備の為に購入しました。
対象商品:
89497126

トルク管理ハタノ必要だと再認識したので購入しました。

2021-07-18
用途:
自動車整備
対象商品:
89497135

9.5mm□のものが必要だったので購入しました。
目盛りに赤色で墨入れしてあり設定しやすかったです。

2021-05-09
用途:
車の整備
対象商品:
89497135

基本何も問題ありません。少しスペースの狭い場所でのトルク計測作業をする為に購入しました。思った通りの商品でした。

2021-01-31
用途:
バイク整備
対象商品:
89497135

古いトルクレンチがどーも不確実な気がしたので,こんなに安いならと購入。ダイヤル式が良かったけどそう使うものでもないし,十分です。トルク掛かったのもわかりやすくていいです。このクラスならバイク整備は足りますね。

1人が参考にしています
2022-02-20
用途:
車のメンテ等
対象商品:
89497135

まだ数回しか使用していませんが普通に使えます。安いからで購入したのであとは耐久性ですかね?

2020-12-08
用途:
バイクの整備
対象商品:
89497135

カチッとした音と手応えは安心感があり、
目盛りが赤いのもありがたい。
愛車と長く付き合いたいのなら
トルク管理は大切ですね。

1人が参考にしています
カネシン 様2021-01-22
用途:
自動車整備用
対象商品:
89497126

足回りの整備に使用する為購入しましたカチットしっかりトルクがかかるので手頃な値段でメモリも赤色で合わせやすいですがチョット重いし太いかなと思います。

2022-08-01
用途:
機械整備
対象商品:
89497135

目盛りは赤い字で見やすいがズレが大きく正しいトルク設定が出来ているかが不安。
特に弱いトルクで締めたい場合グリップ部分のガタもあり、見方によっては5nm単位で変わる。
結局50nm以下では以前から保有しているトルクレンチを使用する羽目となっている。
車両など幅広いトルク管理目的で検討させている場合は違う機種も検討した方が良いと思う。

1人が参考にしています
2020-12-05
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
89497135

扱いやすいです。
ズシっと来る 重さです。
未だ 購入して間もないので 勉強して操作いたします。

2020-07-21
用途:
バイクのメンテナンス用に
対象商品:
89497135

プラスチック製のケースに入っていますがなかなかな大きさなので場所を取ります。ですが保管は安心ですね。安くトルクレンチを手に入れたい場合には最適なのではないでしょうか。

株式会社宝堂印刷 様2021-03-03
用途:
スペイシ-125 のドレンボルトの管理に使用しました20N
対象商品:
89497126

スペイシ-125 のドレンボルトの管理に使用しました20N

有限会社鈴木 様2021-05-06
用途:
バイクのドレンやプラグ締め付け用に
対象商品:
89497126

トルクレンチ使うのはオイル交換やプラグ交換やプラグの状態確認時に
一番使います。
シグナスとスカイウェイブでプラグは同じものですのでトルクは同じ。
ドレンもシグナスは20N.mでスカイウェイブが23N.mなので。
ソケットも9.5sqなので変換なしにそのまま使えるのが良いですね。
SK11の60N.mまでのデジタルトルクレンチもありますが、使用してなくても電池の消耗が
結構あることと、LEDで見えますが表示が見えない時数値が分かりにくい点がありますが
これは首が折れるので分かりやすいです。

レビューの中で首の折れる音が小さくわかりにくいとありますがゆっくりトルク掛けてればそんなことはありません。
220N.mまでの12.9sqも持っていますが数値が打刻されてるだけでシルバーで見難いですがこれは赤に塗られていて見やすいです。
それで購入したというのも理由の一つですが。

2020-02-25
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
89497126

現在持っているトルクレンチが20N・m~の物なので、DA64のタペットカバーの締め付けボルトには使えないので購入。(11N・m) 小型で使いやすい。また、目盛りの赤色表示が見やすいので助かります。

1人が参考にしています
2020-11-01
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
89497135

安価で、定期的に買い替え用に 購入しました 使い勝手が良いです。