フルカラー埋込電子浴室換気スイッチのレビュー

平均満足度 4.95 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
5,298 / 税込 5,828
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-09
用途:
風呂場の換気用
対象商品:
89837414

既存のスイッチBOXのまま交換ができるので以前のままが良い人にはBestでしょう。
タイマーの種類も十分です。

2022-07-17
用途:
風呂の換気扇スイッチ修理
対象商品:
89837414

以前ついていた20年経過のタイマースイッチが壊れたので、こちらに交換しました。押しボタン式なのでセットが簡単ですね。

2021-12-21
用途:
アパートの浴室換気用
対象商品:
89837414

旧タイプ(回すやつ)が機能しなくなり交換
機能・動作状況は良好
浴室換気には設定時間が短いタイプがよかった
注文時は品番確認要す WN5293K が最適

1人が参考にしています
2021-07-23
用途:
SW交換
対象商品:
89837414

以前はゼンマイ式のSWでした。とても壊れやすく何度も交換してきましたが、今回は電子式のSWに変更しました。15/30/90分の切り替えバージョンと2H/4H/連続の切り替えバージョンがあり、後者を購入しました。切り替えの部分が小さく頼りない感じですが、問題なく動作しており、使用感も良好です。切り替え部分の強度が心配なので、引き続き強度をフォローしていきます。

1人が参考にしています
2021-09-05
用途:
浴室換気扇用スイッチ交換
対象商品:
89837414

同型器からの交換。何も問題無し。あちこち探すなら、仕事終わりにモノタロウで、クリックです。

2020-11-20
用途:
お風呂場の換気
対象商品:
89837405

お風呂場の換気扇のタイマーとして使用しています。時間の設定も変更でき、消し忘れがなくとても重宝しています。「30分」の設定で十分です。

2020-07-14
用途:
風呂場の換気扇
対象商品:
89837405

これより設定時間の長いタイプもありますが、多くのお客様はこちらのタイプを選ぶようです。
通常の片切スイッチよりも少し奥行きがあります。
場合によっては、壁内の配線の曲げ等必要かも。

1人が参考にしています
2020-02-10
用途:
電気工事
対象商品:
89837414

商品名にある浴室換気スイッチの機能は満たしている。ただしコンセントに取り付ける場合、本体の大きさ(サイズ)が既存標準スイッチより若干大きいため、「コンセント取り付け枠」の「場所」の制約を受ける。既存のスイッチと交換する際、スイッチ位置の変更が必要になる場合がある。電気工事全体の時間は15分程度余分にかかるだろう。なぜうまくいかないのかを理解するために30分要した。全体の交換時間は45分。次からは15分以内で済む。

3人が参考にしています
2020-03-27
用途:
風呂の換気扇
対象商品:
89837405

風呂を洗う時換気扇を回して行いますが、つい換気扇を止めるのを忘れてしまいます。この点このスイッチは定時間後勝手に止まるので安心です。

2020-02-01
用途:
電気工事
対象商品:
89837414

換気扇の消し忘れにと導入しました。時間設定を変えれることもあり無駄を省けることに、気づきます。

2019-01-27
用途:
トイレ換気扇スイッチに使用
対象商品:
89837405

家族がつけっぱなしにしたトイレ換気扇のスイッチを、いつも切らされていたのですがこれを付けてから切らなくて済み(自動的に切れるので)非常に助かっています。こういった商品はホームセンターに置いてないので「モノタロウ」で販売していて助かりました。

2018-12-10
用途:
浴室リフォーム時
対象商品:
89837414

前のスイッチと同じサイズで取り付けが簡単でした。配線の図面をもう少し説明してほしい。

1人が参考にしています
2018-11-25
用途:
風呂の換気扇タイマーが壊れたので交換しました
対象商品:
89837405

スムーズに交換出来ました、以前に使用していたメーカーと同じでしたが
型番号が異なるため多少不安がありましたが問題なく完了しました。

1人が参考にしています
2019-01-04
用途:
ユニットバスの換気扇用に使用
対象商品:
89837405

高齢の母が昼に入浴するが、どうしても換気扇をつけっぱなしになりがちで居室に外気が入り込むので寒くなってしまう。
タイマー付きでそれが解消できた

2018-12-14
用途:
浴室換気扇の取り付け
対象商品:
89837414

従来のon/offスイッチからタイマースイッチに交換しました。外形寸法が不明であったので心配しましたが問題なく交換が出来ました。パイロットランプが付いているのでスイッチが取り付いている脱衣場が暗くても作動が確認できて便利です。

2018-12-27
用途:
浴室換気扇用スイッチ
対象商品:
89837414

電源送り配線用の端子穴が無かったので、ちょっと、面倒だったが、製品としては使い勝っての良い商品だと思います

2018-08-13
用途:
浴室換気扇の旧式タイプのタイマースイッチ(故障)との交換
対象商品:
89837405

旧タイプの浴室換気扇タイマーが故障したため、インターネットで探し、購入しました。旧タイプはバネ式のダイヤルタイマーでしたが、本製品はスライドスイッチによるタイマースイッチで、スイッチがオンの間は赤のLEDが灯るのでわかりやすく見た目も良かったです。交換も、被覆を剥がした電線を差し込むだけで、とてもスムーズにできました。

2018-09-26
用途:
浴室の換気
対象商品:
89837405

電灯と換気のスイッチを分けて 電灯を消灯し 換気のみ作動。
電灯分省エネ。

2018-04-28
用途:
風呂の換気
対象商品:
89837405

このタイプで、連続可能がついていればたすかります。

1人が参考にしています