ディンプルキーリング錠 GR771のレビュー
- 用途:
- 通勤自転車の鍵交換
- 対象商品:
- 06844934
現在使っているリング錠のスペアキーを紛失してしまったため、思い切って新しいものに交換しました。取り付け作業はとても簡単で、スムーズに完了。予備を含めて鍵が3本になったので、これから安心して通勤自転車を使えます。
- 用途:
- 自身の自転車に装着
自身の自転車に取付したが取付が容易でしたので良いと思います。
- 用途:
- 古い自転車の鍵が破損のため。
古い自転車の鍵が破損のため。
レバーを動かすつまみが折れたために交換(部品としてはでないそうで)
ドライバー1本で簡単にがっちり固定できました。
- 用途:
- 純正カギを紛失した自転車に
古い自転車で鍵がないため放置されていたものを譲ってもらいました。元のカギは破壊して撤去、外観がそっくりなこちらの商品に交換して普通に使えるようになりました。他にも整備を必要としましたが、古くても思い出のある自転車なので乗れるようになって大満足です。
- 用途:
- 鍵の交換
問題なく使えています。交換もとても簡単でした。前の物がさび付いていた為、スムーズに鍵をかけれることが嬉しかった。
- 用途:
- 27インチのママチャリに使用
- 対象商品:
- 06844934
カギが3個あるのが選んだ理由です。取付も付属のネジで問題なく取付出来ました。ある程度ネジ締めしてから微調整で位置決めしてからの本締めで確実にセット出来ました。カギを開けるときに擦れる音が気になったので可動部にグリスを少し塗ったら静かになったような気がします。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 06844934
取り付けも使用も全く問題無し。
鍵が3個付いているので紛失しても安心。
良い商品を購入出来て良かったです。
- 用途:
- 自宅の自転車に
- 対象商品:
- 06844943
鍵の開け閉めがしにくくなった全く同じ型番のリング錠を使っていました。早速付け替えてみましたが、女性の私でも簡単につけることができました。ドライバーさえあれば取れてしまう…ので、本格的なお高い自転車には不向きかと思われます。ママチャリには十分です。
- 用途:
- 部品交換時
- 対象商品:
- 06844934
交換作業はドライバ一1本で簡単にできました。また鍵がディンプルキーなので安心なのと、どちらの方向からでも鍵が挿せるのが便利だと思います。
- 用途:
- 鍵増設
- 対象商品:
- 06844943
20インチの折りたたみ自転車に鍵が付いていないので付けるために安いがディンプルキーのこの製品を購入。フレームが太く取付不可でしたが、今回は配線バンド(インシュロック、タイラップ等)で固定。一応使えるようになりました。ワイヤーロック等と違い直ぐにロック出来る点が最大のメリットかと思います。